Das unternehmerische Engagement von SICK für die Umwelt steht in der Tradition des Firmengründers Dr. Erwin Sick. Bereits 1956 erfand er das erste Rauchgasdichtemessgerät, weil ihm der Schutz der Umwelt und der Menschen vor Industrieabgasen ein Herzensanliegen war. Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie und dem Bekenntnis zur ökologischen Nachhaltigkeit führen wir diese Tradition fort.
Denn SICK leistet nicht nur mittels intelligenter Sensortechnologie seinen Beitrag, sondern auch durch umfassende Maßnahmen in sämtlichen steuerbaren Unternehmensprozessen. Seit fast 20 Jahren betreibt SICK ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach ISO 14001, nach dem alle Produktionsstandorte weltweit zertifiziert sind. Zudem wurden relevante Standorte um den europäischen Umweltstandard EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) sowie ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 erweitert. Ziel des Umweltmanagementsystems ist es, negative Umweltauswirkungen im Rahmen der Möglichkeiten zu optimieren oder zu eliminieren. 2013 wurde zudem eine dreistufige Klima- und Umweltschutzstrategie formuliert.
Konkrete Umweltziele in 14 Handlungsfeldern
Mit einer 2019 überarbeiteten und auf die ökologische Nachhaltigkeit fokussierten Strategie weitet SICK seine Umweltschutzaktivitäten auf alle wesentlichen Handlungsfelder global aus. Umweltschutz wird in Produkte und Prozesse über den gesamten Produktlebenszyklus integriert, um die Umwelt bestmöglich vor negativen Einflüssen zu schützen. Jeder Unternehmensbereich wurde hinsichtlich seines ökologischen Optimierungspotenzials geprüft und mit konkreten Zielen versehen. Diese stehen im Einklang mit den für SICK relevanten Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Weitere Standards, an denen sich die SICK-Nachhaltigkeitsstrategie misst, sind der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) und die Global Reporting Initiative (GRI).
Erfahren Sie mehr dazu, wie sich SICK konkret für eine ökologische Nachhaltigkeit einsetzt:
Downloads
You can find our downloads here.