Sechs häufige Fehler bei der Einrichtung von Sicherheits-Laserscannern

08.01.2020

Sicherheits-Laserscanner sind leistungsstarke Geräte für komplexe Anwendungen. Der Markt bietet eine große Auswahl in Bezug auf Eigenschaften wie Reichweite, Konnektivität, Größe und Robustheit. Gleichzeitig sind viele Variablen bei der Gestaltung einer Sicherheitslösung zu berücksichtigen. Auf Basis der Erfahrungen von Martin Kidman, Product Specialist Machinery Safety von SICK (UK) Ltd., beschreiben wir im Folgenden sechs Beispiele und häufige Fehler bei der Einrichtung von Sicherheits-Laserscannern.

 
Six common mistakes when setting up safety laser scanners
Six common mistakes when setting up safety laser scanners

 

1. Installation und Montage - An die Sicherheit wird zuletzt gedacht

Vielleicht können Sie sich selbst an eine Situation erinnern, in der Sie jemand an einer "fast fertigen" Maschine gefragt hat: "Und wo kann ich jetzt diesen Scanner installieren?" Leider entstehen dabei oft blinde Flecken (Schatten, die von Hindernissen erzeugt werden), sodass mechanische Vorrichtungen oder vielleicht sogar zusätzliche Laserscanner notwendig werden, um den gesamten Bereich abzudecken. Möglicherweise wäre aber ein Sicherheits-Laserscanner ausreichend gewesen, wenn die Zelle überhaupt richtig konstruiert war. Wenn Sie wissen, dass Sie einen Sicherheits-Laserscanner verwenden werden, dann planen Sie ihn von Anfang an mit ein. Das ist bei weitem die kostengünstigste und robusteste Lösung. Berücksichtigen Sie Blindzonen, Abdeckung und die Lage der Gefahren. Dies gilt auch für fahrerlose Transportfahrzeuge. Um beispielsweise ein FTS/AGC vollständig abzudecken, ist es am besten zwei Sicherheits-Laserscanner an den gegenüberliegenden Ecken des Fahrzeugs zu integrieren.
Typical AGV scanner mounting and integration
Typische Montage und Integration des FTS-Scanners
Typical AGV scanner mounting and integration
Typische Montage und Integration des FTS-Scanners

 

2. Falsche Mehrfachauswertung konfiguriert

Ein oft missverstandenes Konzept, die Mehrfachauswertung, gibt an, wie oft ein Objekt nacheinander gescannt werden muss, bevor ein Sicherheits-Laserscanner reagiert. Standardmäßig ist dieser Wert in der Regel x2-Scans, was dem Minimalwert entspricht. Dieser Wert kann jedoch von Anwendung zu Anwendung variieren. Ein höherer Wert für die Mehrfachauswertung reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Insekten, Schweißfunken oder andere Partikel die Maschine zum Stillstand bringen. Die Erhöhung der Mehrfachauswerung kann die Verfügbarkeit einer Maschine erhöhen, aber auch negative Auswirkungen auf die Anwendung haben. Die Erhöhung der Anzahl der Scans bedeutet im Grunde genommen, dass dem System eine Ausschaltverzögerung hinzugefügt wird, was bedeutet, dass Ihr Schutzfeld aufgrund der Erhöhung der Gesamtreaktionszeit möglicherweise größer sein muss. Wenn ein Laserscanner über eine robuste Scan-Technologie verfügt, sollten Sie diesen Wert nicht zu stark erhöhen müssen. Wenn sie geändert wird, sollten Sie die neue Ansprechzeit des Sicherheits-Laserscanners notieren und den Mindestabstand zur Gefahrstelle entsprechend anpassen, um sicherzustellen, dass diese sicher bleibt. Darüber hinaus kann es bei vertikalen Anwendungen, wenn die Mehrfachauswertung zu hoch eingestellt ist, möglich sein, dass eine Person das Schutzfeld ohne Erkennung durchläuft, sodass Vorsicht geboten ist! Für einen unserer Sicherheits-Laserscanner, den microScan3, geben wir folgende Hinweise: 

Empfohlene Anzahl  Anwendung
2x Stationäre Anwendung: z.B. horizontale Gefahrbereichsabsicherung oder vertikale Applikationen unter sauberen Umgebungsbedingungen.
4x Mobile Anwendungen
8x

Stationäre Anwendung: z.B. horizontale Gefahrbereichsabsicherung unter staubigen Umgebungsbedingungen.

 

 

3. Falsche Auswahl des Sicherheits-Laserscanners

Das maximale Schutzfeld eines Sicherheits-Laserscanners ist ein wichtiges Merkmal, aber dieser Wert allein sollte nicht ausschlaggebend dafür sein, ob das Gerät für eine Anwendung geeignet ist. Ein Sicherheits-Laserscanner ist ein Typ-3-Gerät nach IEC 61496 und eine opto-elektrische Schutzeinrichtung, die auf diffuse Reflexion (AOPDDR) von im Gerät erzeugter optischer Strahlung reagiert. Das bedeutet, dass es auf diffuse Reflexionen von Objekten angewiesen ist. Um größere Reichweiten zu erreichen, müssen Sicherheits-Laserscanner daher empfindlicher sein. Das bedeutet, dass manchmal die Robustheit der Detektionsfähigkeit des Laserscanners geopfert werden muss. Dies kann dazu führen, dass immer höhere Mehrfachauswertungen benötigt werden. Die erhöhten Reaktionszeiten können dazu führen, dass größere Schutzfelder und sogar zusätzliche Geräte benötigt werden – auch wenn Sie einen Sicherheits-Laserscanner mit großer Reichweite gekauft haben! Ein Schutzfeld sollte so groß wie erforderlich, aber so klein wie möglich sein. Ein Gerät mit geringerer Reichweite kann robuster sein als sein großer Bruder mit größerer Reichweite und hält so die Reaktionszeit gering, reduziert den Platzbedarf und die Kosten und eliminiert somit unnötige Stopps.

 

4. Falsche Auflösung gewählt

Die harmonisierte Norm EN ISO 13855 kann für die Positionierung von Schutzvorrichtungen hinsichtlich der Annäherungsgeschwindigkeiten des menschlichen Körpers verwendet werden. Personen oder Teile des zu schützenden Körpers werden nicht oder nicht rechtzeitig erkannt, wenn die Position der Schutzeinrichtung nicht korrekt ist. Der Sicherheits-Laserscanner sollte so montiert werden, dass ein Unterkriechen, Übersteigen und Hintertreten der Schutzfelder nicht möglich ist. Wenn das Unterkriechen eine Gefahrensituation darstellen könnte, sollte der Sicherheits-Laserscanner nicht höher als 300 mm montiert werden. In dieser Höhe kann eine Auflösung von bis zu 70 mm gewählt werden, um sicherzustellen, dass ein menschliches Bein erkannt wird. Es ist jedoch manchmal nicht möglich, den Sicherheits-Laserscanner in dieser Höhe zu montieren. Bei Montage unter 300 mm sollte eine Auflösung von 50 mm verwendet werden. Es ist ein sehr häufiger Fehler, das Gerät unter 300 mm zu montieren und die Auflösung auf 70 mm zu belassen. Die Reduzierung der Auflösung reduziert das maximal mögliche Schutzfeld eines Sicherheits-Laserscanners, daher ist es wichtig den Sicherheitsabstand zu überprüfen.

 

5. Umgebungs-/Umweltbedingungen wurden nicht berücksichtigt

Manchmal sind Sicherheits-Laserscanner einfach nicht für eine Anwendung geeignet. Für jemandem wie mich, der diese Geräte verkauft und unterstützt, ist das schwierig zu sagen. Sicherheits-Laserscanner sind jedoch elektronisch sensitive Geräte und Infrarotlicht kann eine heikle Sache darstellen. Sicherheits-Laserscanner sind in den letzten zehn Jahren zu sehr robusten Geräten mit immer komplexeren Detektionstechniken geworden (z. B. safeHDDM® von SICK) und es gibt sogar Sicherheits-Laserscanner, die für den Einsatz im Freien zertifiziert sind (z. B. outdoorScan3 von SICK). Allerdings gibt es einen großen Unterschied zwischen Sicherheit und Verfügbarkeit und die Erwartungen müssen von Anfang an realistisch sein. Ein Sicherheits-Laserscanner hält „möglicherweise" keine 100%ige Maschinenverfügbarkeit aufrecht, wenn sich ständig starker Staub, starker Dampf, übermäßiger Holzspäne oder sogar Löwenzahn usw. vor dem Sichtfeld des Geräts befinden. Auch wenn der Scanner weiterhin sicher ist und auf solche Situationen reagiert, sind Auslösungen aufgrund von Umgebungsbedingungen für den Benutzer möglicherweise nicht akzeptabel. Für extreme Umgebungen sollte die folgende Frage gestellt werden: "Was passiert, wenn der Scanner aufgrund extremer Bedingungen nicht verfügbar ist?" Das kann besonders bei Außenanwendungen mit starkem Regen, Schnee oder Nebel der Fall sein. Eine vollständige Bewertung der Umgebungsbedingungen und sogar potenzielle Nachweisprüfungen sollten durchgeführt werden. Dieses spezielle Problem kann zu einer sehr schwierigen (manchmal unmöglichen) und teuren Angelegenheit werden.

 

6. Nicht sicheres Schalten von Feldsätzen

Ein Feldsatz in einem Sicherheits-Laserscanner kann aus mehreren verschiedenen Feldtypen bestehen. Ein Feldsatz könnte beispielsweise aus vier sicheren Schutzfeldern (Feldsatz 1) oder aus einem sicheren Schutzfeld, zwei nicht sicheren Warnfeldern und einem sicheren Erkennungsfeld (Feldsatz 2) bestehen.

 
Safety laser scanner field sets
Feldsätze für Sicherheits-Laserscanner
Safety laser scanner field sets
Feldsätze für Sicherheits-Laserscanner
Ein Sicherheits-Laserscanner kann viele verschiedene Felder speichern, die entweder über fest verdrahtete Eingänge oder über sichere vernetzte Eingänge (CIP Safety, PROFISAFE, EFI Pro etc.) ausgewählt werden können. Dies ist eine Funktion, die die Industrie sowohl für die Sicherheit als auch für die Produktivität in Anwendungen im Bereich Industrie 4.0 sehr nützlich findet. Die Sicherheitsfunktion (nach EN ISO 13849/EN 62061) zur Auswahl der Felder zu einem bestimmten Zeitpunkt sollte das gleiche Sicherheitslevel (PL/SIL) aufweisen wie der Laserscanner selbst. Ein Sicherheits-Laserscanner kann in Sicherheitsfunktionen bis PLd/SIL2 eingesetzt werden. Bei fahrerlosen Transportfahrzeugen z. B. werden in der Regel zwei Encoder verwendet, um zwischen den Feldern zu wechseln, die eine Feldumschaltung bis PLe/SIL3 ermöglichen. Es gibt nun auch sicherheitsgerichtete Encoder, die allein verwendet werden können, um eine Feldumschaltung auf PLd/SIL2 zu erreichen. Manchmal wird aber die Sicherheitsfunktion für die Eingänge nicht berücksichtigt. Wenn beispielsweise eine Standard-SPS oder ein Einkanal-Endschalter zur Auswahl eines Feldsatzes verwendet wird, würde dies den PL/SIL des gesamten Systems auf möglicherweise PLc oder sogar PLa reduzieren! Eine falsche Auswahl des Feldsatzes kann dazu führen, dass ein FTS mit kleinem Schutzfeld in Kombination mit einer hohen Geschwindigkeit und damit einer langen Nachlaufzeit arbeitet und dies stellt eine Gefahrensituation dar.
Martin Kidman
Martin Kidman

Martin Kidman 

Product Specialist Machinery Safety SICK (UK) Ltd.

Martin Kidman promovierte 2010 an der Universität Liverpool und ist seit 2006 im Bereich der Industrieautomation bei verschiedenen Herstellern von Sensoren tätig. Seit 2013 ist er bei SICK UK Ltd. als Produktspezialist für Maschinensicherheit für industrielle Sicherheitsanwendungen tätig. Außerdem ist er zertifizierter Functional Safety Engineer (TUV Rheinland, #13017/16).

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.