Systemausfall im Bergwerk adé

28.11.2014

Traditionell setzt die chinesische Bergbauindustrie Wägesysteme zur Kalkulation der Förderleistung ein. Wegen der rauen Umgebung und vor allem bei schlechten Wetterbedingungen fallen diese aber oft aus oder liefern unkorrekte Ergebnisse. Die Systemanbieter müssen dann bei jedem Störfall ihre Serviceingenieure in die Bergwerke schicken, die sich weit entfernt von menschlichen Behausungen befinden. Nun ist der Laser-Volumenstromsensor Bulkscan® LMS511 im Einsatz. Dieser misst das Volumen auf dem Band zuverlässig und vermeidet  Bandschieflagen - auch bei schlechtem Wetter.  

 

Schuettgut_China

 

Die China Huadian Corporation ist eines der staatlichen Energieunternehmen und auf Platz 389 der Fortune-500-Unternehmen. Die Tochtergesellschaft „Huadian Engineering hat einen großen Einfluss auf die chinesische Energiewirtschaft. Sie stellt Systemlösungen für Kraftwerke und den Bergbau bereit.  Aufgrund der großen Probleme mit den Wägesystemen war das Unternehmen auf der Suche nach einer besseren Lösung zur Reduzierung der Wartungskosten.  

 

 

Bulkscan_sachlich

 

Ihre Wahl fiel auf den Volumenstrom-Sensor Bulkscan® LMS511 von SICK. Der Bulkscan® erfasst berührungslos den Volumenstrom auf Förderbändern. Grundlage ist das Prinzip der Laserlicht-Laufzeitmessung (time of flight). Der Bulkscan® LMS511 zeichnet sich vor allem durch robusten Aufbau, Zuverlässigkeit sowie durch verschleißfreies Arbeiten aus. Somit ist eine permanente Mengenkontrolle am Brecher oder an Übergabestellen möglich. Mit der Multi-Echo-Technologie generiert der Bulkscan® unabhängig von den Schüttguteigenschaften und Witterungseinflüssen aus der Laserlaufzeit und der Bandgeschwindigkeit ein zuverlässiges Volumenstromsignal. Mit seiner integrierten Schwerpunkterkennung der Beladung wird die Transportleistung maximiert und eine einseitige Beladung bzw. einseitige Bandbelastung erkannt. Mit der Funktion der Bandlaufkontrolle lassen sich Bandschieflagen und somit erhöhte Bandverschleißkosten erkennen. Das robuste Industriegehäuse ist auch für extreme Betriebsbedingungen bestens geeignet. Eine integrierte Heizung gewährt auch bei tiefen Umgebungstemperaturen ein sicheres Arbeiten. Dies alles reduziert den Wartungsaufwand erheblich. Instandhaltungskosten und Bandverschleißkosten sinken. Huadian Engineering plant, den Bulkscan® als Standardausstattung in alle Steuerungssysteme der Förderbänder aufzunehmen und damit die Wägesysteme zu ersetzen.

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.