Biodiversity

SICK Biodiversity Image
SICK Biodiversity Image

Porque a SICK está agindo

Biodiversidade significa diversidade das espécies, dos espaços de vida e dos valores herdados. A perda silenciosa desta diversidade é um desafio para toda a empresa. Para obter uma diversidade biológica, são necessárias ações em nível global, regional e também local.

Em épocas de mudanças climáticas e escassez de recursos, a SICK está consciente de seu papel na sociedade, deseja atuar contra a perda de diversidade de espécies em nível local e ser um exemplo para colaboradores e clientes. Aqui a imitação é explicitamente desejada!

Incentivar a biodiversidade ativamente

No campo de atuação “Biodiversity”, estão sendo desenvolvidas e implantadas ideias, visando proteger e aumentar a multiplicidade das espécies nos locais de produção da SICK. Por exemplo, no primeiro passo, em 2018, foram identificados potenciais de biodiversidade em várias fábricas do empreendimento.

O objetivo é abrir espaço para a diversidade biológica nas áreas verdes das fábricas da SICK. Abelhas silvestres, borboletas, lagartixas, gafanhotos e muitos outros moradores da flora e da fauna devem encontrar lá o seu lar.

Para este fim, devem ser transformadas até 2022, em toda a Alemanha, todas as áreas livres nos prados floridos e naturais (excluídos disso são valas de drenagem e prados muito frequentados). Pretendemos transformar todas as áreas livres das fábricas da corporação global da SICK em prados floridos e naturais até 2025.

Dependendo da adequação, serão construídos habitats individuais para insetos, pássaros e morcegos nos locais de produção da empresa. Muitas ações já foram implementadas e são ampliadas em sua perspectiva; seguem alguns exemplos:

  • Zona de caça para morcegos em Waldkirch: os morcegos pertencem aos mamíferos mais ameaçados na nossa pátria. Eles não somente sofrem devido à perda de seu espaço para viver, mas também da falta de alimento. Na sede da SICK, foram organizados troncos de carvalho que constituem um espaço vital muito importante para insetos e, deste modo, para a fonte de alimento principal dos morcegos. Pelo enxerto adicional de troncos com uva silvestre e clematis, podemos realizar outra ampliação deste espaço vital, criando uma grande oferta de alimento para o morcego. Como os morcegos se orientam preponderantemente pela ecolocalização, eles preferem utilizar estruturas lineares como linhas-guia. O alinhamento dos troncos de carvalho em forma de alameda, em combinação com o posicionamento dos prédios dos escritórios da SICK, cria as premissas ideais para uma zona de caça. Adicionalmente, foram instaladas caixas para os morcegos, em que os bichos podem se recolher durante o dia, criar seus filhotes e dormir o seu sono de inverno. 

 

  • Casinhas de troncos velhos de faia: as casinhas de troncos velhos no Centro de distribuição da SICK constituem um espaço para a vida de muitas espécies de animais, entre outros, insetos, pássaros e morcegos para os próximos 20 a 30 anos. O piso de cascalho no solo também fornece um espaço para a vida de outros animais e plantas que se tornaram raras e que necessitam de um solo magro. Os troncos provêm de uma ação realizada na paisagem ecológica, ou seja, de um abate planejado de árvores.
  • Planejamento ecológico de valas de drenagem como áreas úmidas temporárias: também as valas de drenagem existentes no Centro de distribuição da SICK em Buchholz, na Europa, foram ampliadas, sua seção transversal aumentada e construídas três baixadas. Uma camada de barro introduzida no leito retarda a drenagem da água. Desta maneira, formou-se um novo ecossistema: 
    • zonas úmidas com plantas bem específicas que suportam a alternância entre estado úmido e estado seco
    • uma zona de transição
    • zona de declínio ao sul em solo rico em nutrientes 
  • Reflorestamento com madeira que serve de alimento para animais e tipos de árvores nativas: anualmente, a SICK promove uma academia climática em locais selecionados para crianças e adolescentes. Em ações conjuntas como “Plant for the Planet”, foram plantadas até agora mais de 150 árvores e arbustos na SICK, dentre essas, espécies raras e ecologicamente muito valiosas, tais como Elsbeere ou alisier (Sorbus terminalis) e Speierling ou sorva (Sorbus doméstica).