Porque a SICK está agindo
A mudança climática é o maior desafio e a maior ameaça à população mundial. 95 por cento de todos os cientistas da área de climatologia concordam em uma coisa: as emissões de CO2 causadas pelo homem são responsáveis pela mudança climática negativa. Nós da SICK assumimos a responsabilidade e estamos reduzindo a nossa emissão de CO2 gradativamente. A nossa política energética abrange a aquisição e geração de energia sustentável – para que a nossa Terra seja um lugar em que as próximas gerações possam viver bem.
Estratégia de proteção climática na SICK
- Evitamos o desperdício de energia e aumentamos a eficiência energética
- Utilizamos energia renovável sempre que isso é possível. Compensamos as emissões de CO2 que não podem ser evitadas
Com base em metas concretas, rastreamentos e medimos o êxito das nossas ações. Pela assinatura de um novo acordo de proteção climática com o Estado de Baden-Württemberg, a SICK comprometeu-se espontaneamente em baixar para zero as suas emissões de efeito estufa em todos os locais de produção na Europa em também no mundo inteiro até 2030. Este compromisso se refere a emissões classificadas na esfera 1*, esfera 2** e esfera 3***.
* Esfera 1: diretamente, ou seja, emissões geradas no próprio local
** esfera 2: emissões associadas à energia adquirida, ou seja, eletricidade e calor
*** esfera 3: emissões indiretas de gases de estufa pela cadeia de agregação de valor nas etapas preliminares e posteriores, inclusive no que se refere a viagens a serviço
Na Alemanha, a SICK já atingiu essa meta em 2013, ou seja, no que se refere às suas emissões nos locais de produção, inclusive na geração de energia das etapas preliminares (esferas 1 e 2) e em viagens a serviço (esfera 3). Outras emissões da esfera 3 devem ser detectadas e compensadas.
Evitar e compensar emissões de CO2
Eficiência energética: a SICK adotou como objetivo aumentar a sua eficiência energética em 25 por cento (ano-base 2018) na Alemanha até 2025 e, em nível global, até 2030. A SICK pretende alcançar esta meta por meio de diversas medidas, por exemplo, um controle otimizado de aquecimento e ventilação, otimização da geração de ar comprimido, otimização do consumo de corrente de repouso bem como isolamento em fachadas e telhados.
Energia elétrica ecológica: para evitar emissões de CO2, a SICK está utilizando energia elétrica ecológica certificada em todos os locais de produção da Alemanha desde 2013. Para atingir os padrões ambientais mais altos possíveis, a energia elétrica foi certificada de acordo com o “OK-Power-Label”. Isso quer dizer que 100 por cento da energia elétrica é gerada de fontes de energia regeneradoras e, no mínimo um terço de usinas elétricas novas, com as quais é incentivada a mudança da energia. Dessa maneira, a SICK consegue evitar 7.300 toneladas de emissões de CO2 por ano em toda a Alemanha. A SICK definiu como meta converter também os locais de produção globais até 2025 para energia elétrica ecológica ou, se esta não estiver disponível, compensar as emissões.
Sistema fotovoltaico, geotermia e estações de energia térmica em blocos: a SICK gera energia elétrica e calor em seus terrenos próprios com base em fontes de energia renováveis. Fazem parte disso, a obtenção de calor de instalações de geotermia, estações de energia térmica em blocos operadas a gás (BHKW) para obtenção eficiente de energia elétrica e calor bem como geração de energia elétrica por meio de sistemas fotovoltaicos (PV), estabelecidas em inúmeros locais de produção da SICK. A SICK pretende aumentar a fração de energia elétrica de geração própria (PV e BHKW) para 40 por cento – na Alemanha até 2025 e globalmente até 2030. Além disso, analisamos constantemente o uso de gás a partir de fontes de energia de regeneração. Quando isso não é possível, as emissões de CO2 s]ao compensadas.
Compensação: emissões de CO2 inevitáveis são compensadas por meio de projetos de proteção climática de acordo com o padrão CDM GOLD, através da organização de utilidade pública “atmosfair”. Com isso, é possível atingir uma compensação anual de cerca de 18.000 toneladas de emissões de CO2 por ano. O padrão CDM GOLD representa o padrão de compensação com as exigências de qualidade mais altas.
Instalações de biogás de pequeno porte no Nepal – um projeto de proteção climática atualmente incentivado pela SICK: No Nepal estão sendo construídas pequenas instalações de biogás para famílias de agricultores. Elas devem substituir os locais de fogo aberto. As instalações são operadas com esterco de gado que não era aproveitado e que é transformado em biogás por meio de fermentação anaeróbica. O biogás é conduzido através de tubulações até fogões a gás nas cozinhas. Uma instalação de biogás economiza anualmente aproximadamente duas toneladas de lenha e, com isso, duas a três toneladas de CO2 por ano em comparação a fogo aberto em três pedras.