Porque a SICK está agindo
O setor de construção civil é considerado o maior fator individual que contribui para o consumo de energia e emissões de gases de estufa no mundo inteiro. Decisivo nisso é o efeito da fase de utilização sobre o ambiente, ou seja, o consumo de energia e o efeito sobre o ambiente de cada um dos materiais de construção.
Devido à longa vida útil dos prédios, ao construir prédios para escritórios, pavilhões de depósitos e construções para a produção, é imprescindível investir desde o começo na eficiência da energia, a fim de atingir um efeito positivo máximo sobre o meio ambiente. Nas construções novas, a SICK atenta ao uso de material de construção sustentável. Faz parte disso o uso de matérias-primas renováveis, por exemplo, madeira no lugar de concreto, que pode ser produzida com menos consumo de energia e, de preferência, adquirida no local. Estes fatores têm uma influência positiva decisiva sobre o balanço ecológico.
Sustentabilidade dos prédios da SICK
Por um lado, a SICK otimiza prédios já existentes e, por outro, todas as novas construções planejadas:
para todas as construções novas, é elaborado primeiramente um conceito de energia, a fim de que o consumo de energia possa ser limitado a um mínimo. Medidas importantes implementadas de acordo com a adequação do local de produção e o perfil de uso do prédio:
- utilização da água de lençóis freáticos para a refrigeração
- ativação do núcleo de concreto
- ventilação por deslocamento bem como sistemas de ventilação com recuperação de calor
- uso da luz diurna bem como iluminação de LED controlada pela presença ou por luz diurna
- uso de sistema fotovoltaico, geotermia e estações de energia térmica em blocos
- conceito de medição para monitoramento e otimização de energia
As construções existentes e a infraestrutura geral são saneadas no que se refere à sua eficiência energética. Para isso, são renovados os sistemas de ventilação, definidos os padrões de iluminação e instalados sistemas de sombreamento automatizados. Para descobrir potenciais de economia, o sistema de medição de energia registra quais instalações ou setores consomem qual volume de energia. Todos os conhecimentos e experiências, dos quais resultam constatações concretas, estão documentados num padrão de construção. Este padrão deve ser aplicado em todas as construções novas da SICK.