Porque a SICK está agindo
Uma fração bastante elevada de emissões de CO2 é produzida pelo tráfego diário, sendo que na UE esta fração é de cerca de 30%. Do total das emissões de CO2 do tráfego em rodovias europeias, 60% são causados por veículos de carga. Justamente por isso a SICK se foca nesse ponto: no campo de atividades da “Green Mobility”, pretendemos reduzir de modo bem planejado a emissão de dióxido de carbono nas áreas de viagens a serviço e nos trajetos até o trabalho dos colaboradores da SICK.
Com “Green Mobility” na direção da sustentabilidade
Eletromobilidade: as viagens a serviço necessárias estão sendo realizadas com o maior cuidado de preservação ambiental possível. Desde 2011, estão sendo utilizados veículos elétricos na SICK para viagens a serviço entre os locais de produção alemães. A alimentação de tensão é realizada totalmente por meio de energia elétrica ecológica e a frota está sendo ampliada constantemente. Além disso, estão à disposição dos colaboradores bicicletas elétricas. Essas bicicletas elétricas, ou pedelecs, foram doadas por Dorothea Sick-Thies, filha do fundador da empresa, Dr. Erwin Sick, e fundadora e pioneira em inúmeras ações de proteção ambiental na SICK. A SICK também investe na infraestrutura necessária e amplia continuamente a sua rede de colunas de carregamento de carros elétricos em estacionamentos para colaboradores ou em estacionamentos para visitantes.
Fomento à movimentação mais sustentável: numa empresa de atuação mundial como a SICK, algumas viagens a serviço entre os diferentes locais de produção são inevitáveis. Sempre que possível, as viagens a serviços são substituídas por comunicações telefônicas ou videoconferências. Quando as viagens a serviço forem inevitáveis, elas são realizadas com a maior consideração possível ao ambiente, ou seja, por via ferroviária ou por um planejamento eficiente da viagem em conjunto com outros parceiros de viagem. Nos trajetos curtos, a SICK valoriza a eletromobilidade. Desde 2013, as emissões de CO2 causadas pelas viagens a serviço (emissão indireta) são compensadas por meio de um projeto de proteção ambiental segundo o padrão CDM Gold da “atmosfair”.
O grupo de trabalho “Umweltfreundlich zu SICK” (Seja amigo do ambiente na SICK) está se empenhando há muitos anos em apoiar os colaboradores e as colaboradoras para que passem a adotar meios de locomoção sustentáveis, tais como a bicicleta ou o transporte público de pessoas. Além disso, um aplicativo simplifica a organização de viagens em conjunto, motivando assim adicionalmente os colaboradores.
Outra medida para reduzir as emissões de CO2 é a “Green Car Policy” para pessoas autorizadas a usarem um veículo da empresa; esta medida está em vigor desde 2013 e é constantemente aperfeiçoada. O modelo de prestação de contas torna a escolha de um veículo da empresa de emissões baixas especialmente atrativa do ponto de vista financeiro.