Réduction des gaz à effet de serre dans l'industrie de la gestion des déchets

22 avr. 2024

Le secteur de la gestion des déchets doit également réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Une grande partie des déchets produits dans le monde - qu'ils soient contrôlés ou non - continue d'être mise en décharge.

Les incinérateurs de déchets font partie du cycle du carbone biogénique et émettent un mélange de CO2 biogénique et fossile. La combustion de combustibles fossiles libère du carbone qui est emprisonné dans le sol depuis des millions d'années, tandis que la combustion de la biomasse libère du carbone qui fait partie du cycle du carbone biogénique ou biobasé

Bienvenue dans la sixième partie de notre série sur la décarbonation, consacrée à la gestion des déchets.

A large proportion of the waste produced globally continues to go to landfill.
A large proportion of the waste produced globally continues to go to landfill.

Réduction des émissions de méthane grâce au recyclage et au traitement thermique

Les décharges émettent une quantité importante de méthane (CH4 ), un gaz à effet de serre 25 fois plus nocif pour l'environnement que le dioxyde de carbone (CO2 ). Pour atteindre l'objectif du zéro net, les émissions de méthane des décharges doivent être éliminées autant que possible. Cela est possible grâce à un recyclage holistique et au traitement thermique des matériaux non recyclables. L'Allemagne et plusieurs autres pays européens y parviennent grâce à des taux de recyclage élevés et à un réseau efficace d'usines de traitement thermique.

Graphic of an integrated resource recovery facility.(1)
Graphique d'une installation intégrée de valorisation des ressources
Graphic of an integrated resource recovery facility.(1)
Graphique d'une installation intégrée de valorisation des ressources

Solutions de capteurs pour un recyclage holistique

Nous avons besoin de matières premières pour presque tout : maisons, routes, véhicules, médias de divertissement. Mais les matières premières sont une ressource limitée. Dans une économie circulaire durable, la prévention, le recyclage, la récupération d'énergie, l'évitement fiable des déchets et l'élimination des polluants sont de la plus haute importance. Cela permet de remettre des matières premières secondaires à la disposition de l'économie et de préserver les ressources naturelles. Les déchets sont suivis, contrôlés, triés et recyclés. De nombreux capteurs sont utilisés à cet effet.

 

Bottles on conveyor belt scanned by a SICK sensor.

Les bandes transporteuses transportent les déchets dans l'installation de recyclage. Les dysfonctionnements des bandes transporteuses peuvent entraîner des retards considérables et des coûts importants. Il est donc nécessaire de contrôler le fonctionnement de tous les convoyeurs, ainsi que le chargement, le déchargement et le positionnement des matériaux. Le codeur incrémental DFS60 fournit des informations sur la vitesse de transport, tandis que le codeur incrémental Bulkscan® LMS511 est utilisé pour contrôler la vitesse de transport. Bulkscan® LMS511, capteur de débit détermine le débit volumétrique, le centre de gravité de la charge et la hauteur de la charge sans contact et sans usure.

Capteurs de débit
Détection du débit volumique sans contact et sans maintenance
Bulkscan
Codeurs incrémentaux
Codeur incrémental programmable haute résolution pour les applications exigeantes
DFS60
Malfunctions of the conveyor belts can lead to significant delays and involve major costs.
Les dysfonctionnements des bandes transporteuses peuvent entraîner des retards importants et des coûts élevés.
Malfunctions of the conveyor belts can lead to significant delays and involve major costs.
Les dysfonctionnements des bandes transporteuses peuvent entraîner des retards importants et des coûts élevés.

Récupération d'énergie à partir de matériaux non recyclables

L'énergie produite dans les usines de traitement thermique est injectée dans le réseau public de distribution sous forme de chaleur et d'électricité. L'énergie est également transformée directement sur place en carburants alternatifs tels que l'hydrogène.

 

Exemple : Surveillance continue des émissions de tous les composants polluants dans les gaz d'échappement

Pour réduire les émissions, l'air d'échappement de divers processus est nettoyé. Les solutions de capteurs intelligents de SICK permettent aux systèmes d'épuration de l'air vicié de brûler l'air efficacement et de fonctionner de manière optimale.

Sensor solutions from SICK enable the exhaust air cleaning systems to combust the air effectively and operate optimally.

Les systèmes de mesure continue des émissions (CEMS) tels que le MCS200HW ou le MCS100FT mesurent simultanément jusqu'à douze composants polluants des gaz d'échappement et surveillent de manière fiable les valeurs limites. Le système d'analyse des gaz MERCEM300Z mesure le mercure dans les gaz bruts et propres. Les concentrations de poussières sont déterminées de manière fiable par les appareils de mesure des poussières DUSTHUNTER, et les volumes de flux par les débitmètres de gaz FLOWSIC100.

Le système d'acquisition de données MEAC300 est responsable de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la normalisation, de l'analyse, de l'affichage et de la transmission des données d'émission.

Dispositifs de mesure de débit
Solutions d’analyse numériques
The condition data of the analyzers is visualized and interpreted in real time with the help of Condition Monitoring.
Les données relatives à l'état des analyseurs sont visualisées et interprétées en temps réel à l'aide de la surveillance de l'état.
The condition data of the analyzers is visualized and interpreted in real time with the help of Condition Monitoring.
Les données relatives à l'état des analyseurs sont visualisées et interprétées en temps réel à l'aide de la surveillance de l'état.

Les données relatives à l'état des analyseurs sont visualisées et interprétées en temps réel à l'aide de la surveillance de l'état. Tout changement significatif dans les analyseurs est affiché et, si nécessaire, visualisé de manière concise et claire dans un tableau de bord basé sur un navigateur. Les solutions et les actions recommandées sont affichées sous forme directe. Le boîtier de surveillance permet aux exploitants d'usines d'incinération des déchets de mettre en œuvre une maintenance prédictive assistée par ordinateur. Cela permet d'augmenter la disponibilité des machines et des installations et de réduire les coûts liés aux déploiements de services non planifiés.

 

CCUS dans l'industrie de la gestion des déchets

Il existe déjà des installations pilotes initiales pour le piégeage du carbone. Environ 50 % des déchets des usines de traitement thermique sont des matériaux biogènes. Grâce à la capture et au traitement du CO2 provenant des déchets fossiles et biogènes, ces usines peuvent obtenir une empreinte CO2 négative. Les analyseurs de gaz, les systèmes de mesure de la concentration de poussières et les systèmes de mesure de débit de SICK sont utilisés dans la capture, l'utilisation et le stockage du carbone.

 

Mesure du CO2 biogénique : les principales raisons

Des systèmes d'échange de quotas d'émission (ETS) tels que l'EU ETS, le Pollution Inventory Guidance de l'UK Environment Agency, le BEHG allemand et le China Certified Emission Reduction (CCER) sont en place. Toutes les lois font la distinction entre le carbone fossile et le carbone renouvelable.

Les installations de traitement thermique des déchets équipées d'un système de capture du carbone contribueront largement aux émissions négatives de CO2 en raison de la part biogène de la matière première hétérogène. Les émissions nettes de GES zéro ne peuvent être atteintes que si les émissions de GES restantes (par exemple celles provenant de l'agriculture) sont compensées par des émissions négatives de CO2 importantes. Il est souhaitable de connaître les émissions négatives de CO2 avec la plus grande précision possible. Pour l'utilisation ultérieure du CO2 capté, la part verte est importante pour l'évaluation écologique et biosourcée.

Dans certaines villes européennes, la gestion des déchets par habitant est basée sur la part fossile. Pour cela aussi, il est nécessaire de déterminer la part de CO2 fossile et biogène.

Pour ces raisons, SICK a commencé à coopérer avec Genius5-Instruments GmbH pour la vente et le service dans le monde entier du système de mesure de CO2 biogène PmCTrace, un futur élément du CEMS dans les usines d'incinération des déchets.

 

 

 

Lisez les autres parties de notre série sur la décarbonation

Procédés de combustion et de production à faible teneur en carbone

En savoir plus sur la partie 1 de notre série

Décarbonation : analyse des gaz et mesure des débits pour les applications de transfert et de traitement

En savoir plus sur la partie 2 de notre série

Décarbonation du secteur de l'énergie

En savoir plus sur la partie 3 de notre série

 

Décarbonation du transport maritime

En savoir plus sur la paratie 4 de notre série

La décarbonation dans l'exploitation minière et la production de métaux

En savoir plus sur la partie 5 de notre série

The products
featured in this
article are now
supplied by Endress+Hauser.

Click here for the products on endress.com

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.