Enlever une charge: optimiser le chargement et le déplacement par des robots mobiles autonomes

16 mars 2022

Les véhicules à guidage automatique (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR) de Steering Machines augmentent considérablement la productivité dans les environnements industriels - grâce à l'aide des solutions de détection SICK. L'alliance entre les deux entreprises a fourni une solution robuste et sûre à la chaîne de production de Comexi, une multinationale dédiée à la fabrication et à la commercialisation de biens d'équipement pour l'industrie de l'impression et de la transformation des emballages souples.

 

L'utilisation d'AGVs / AMRs pour la réalisation de tâches et de mouvements dans des environnements industriels n'est plus seulement une tendance, mais fait désormais partie intégrante de la chaîne de production. Des éléments externes sont toutefois nécessaires pour permettre à ces AGV / AMR de fonctionner de manière sûre sans perdre en productivité. 

AGVs et AMRs pour le chargement et le transport dans les usines de production et les centres logistiques

SICK apporte des solutions optimales et sûres pour les AGVs / AMRs dans les environnements industriels. Ceci est démontré par la start-up de Barcelone, Steering Machines, qui développe des AGV / AMR omnidirectionnels pour le chargement et le transport dans les usines de production et les centres logistiques.

Steering Machines a besoin de capteurs pour obtenir des informations précises et sûres sur la vitesse et la direction de ses AGV / AMR omnidirectionnels Moby. Pour ce faire, ils utilisent un codeur de sécurité absolu et incrémental avec des composants SICK, qui fournit rapidement les données fiables avec les paramètres importants.

 

This encoder stands out for being operational, being only one (instead of the usual two)
This encoder stands out for being operational, being only one (instead of the usual two)
Codeurs absolus
Codeur de sécurité pour un positionnement sûr, programmable en option
AFS/AFM60S Pro
Codeurs incrémentaux
Codeur de sécurité pour une surveillance sûre des mouvements
DFS60S Pro
Scrutateurs laser de sécurité
Le scrutateur laser de sécurité robuste - une intelligence remarquable
microScan3
Systèmes de commande de sécurité
Système de commande de sécurité programmable par logiciel
Flexi Soft

Cette solution est particulière car elle nécessite uniquement un codeur (au lieu de 2 à l’accoutumée) et ce dernier est compatible avec les contrôleurs de vitesse sûre de la famille Flexi Soft MOC0 et MOC1. La solution intégrée de SICK sur les Steering Machines est complétée par le scrutateur laser de sécurité microScan3, un dispositif très résistant à la saleté, à la poussière et à l’influence de la lumière du soleil grâce à sa technologie de balayage innovante safeHDDM® (High Density Distance Measurement). Le contrôleur de sécurité Flexi Soft offre une évolutivité optimisée pour chaque application, en fonction de sa complexité.

 

The Flexi Soft safety controller offers optimized scalability for each application, depending on the complexity.
The Flexi Soft safety controller offers optimized scalability for each application, depending on the complexity.

Application réussie chez Comexi

L'association de SICK et de Steering Machines a été couronnée de succès dans la chaîne de production de Comexi, une multinationale dédiée à la fabrication et à la commercialisation de biens d'équipement pour l'industrie de l'emballage souple, de son impression à sa transformation. L’entreprise s’était fixée pour objectif d’augmenter la productivité de ses clients en les équipant d'AGV / AMR pour réduire les temps d'arrêt lors des transferts de matériel entre les machines ou dans des environnements restreints et ainsi éviter le manque de matériel.
 

 

The combination of SICK and Steering Machines has been successful in the production chain of Comexi.
The combination of SICK and Steering Machines has been successful in the production chain of Comexi.

Grâce aux AGVs/AMRs Moby et à la méthodologie SICK, ils ont obtenu les résultats escomptés : "SICK et Steering Machines nous ont fourni une solution finale robuste et sûre pour minimiser les erreurs dans la chaîne de production de nos clients. L'AGV / AMR leur permet de déplacer de grandes charges sans prendre beaucoup de place, ce qui augmente leur efficacité", explique Pedro Jiménez, directeur de la branche numérique de Comexi.

"Notre alliance avec Steering Machines a permis de fournir les solutions que COMEXI recherchait. Nous avons réussi à générer de la sécurité tout en améliorant la productivité grâce à la solidité de nos produits", assure Mikel Saez de Buruaga, chef de produit de SICK Espagne.

"Les capteurs et solutions SICK sont l'accompagnement naturel de nos produits. De plus, ils nous permettent d'atteindre un niveau de performance de sécurité PLd en mouvement quelques soient la vitesse et l’angle de braquage et donc de répondre aux réglementations actuelles pour ce type d'application", souligne Carles Domènech, directeur technique de Steering Machines.
 

En savoir plus

Des robots mobiles ultracompacts optimisent la chaîne de production

Lire l'article

 

The perfect size of the protective field on an industrial autonomous vehicle

Lire l'article (En)

La nouvelle mobilité: Comment les capteurs contrôlent les cobots du futur

Lire l'article

Modular and mobile – AGVs on the move providing maximum flexibility

Lire l'article (En)

Une question ? Un besoin spécifique ?

Parlez à un expert SICK

Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions

La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles

En savoir plus

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.