Mitsubishi Electric et SICK collaborent étroitement depuis plusieurs années et viennent d'étendre cette coopération fructueuse : SICK est désormais un partenaire officiel de l'alliance e-F@ctory de Mitsubishi Electric.
Cette alliance est un réseau mondial fort de 300 membres comprenant des fabricants de composants industriels, des intégrateurs de systèmes et des fournisseurs de logiciels. Les partenaires de l'alliance e-F@ctory collaborent à des solutions optimisées, adaptées aux besoins des clients. SICK et Mitsubishi Electric coopèrent en particulier au développement de solutions innovantes dans les domaines de la vision industrielle et de la technologie de sécurité.
Intégration avec l'aide de partenaires compétents : L'alliance e-F@ctory de Mitsubishi Electric
Comment est née cette collaboration entre Mitsubishi Electric et SICK ?
Quels avantages ce partenariat apporte-t-il à ses membres ?
Quels avantages ce partenariat apporte-t-il aux clients ?
Quelles solutions communes proposez-vous dans le domaine de la technologie de sécurité ?
Quelle valeur ajoutée les clients retirent-ils de cette solution de sécurité sur mesure ?
Pfaff : Notre série MELSEC iQ-F est l'un des principaux automates programmables dans les machines et systèmes de petite et moyenne taille en raison de sa large gamme de fonctionnalités. Cette famille d'automates est dotée de diverses connexions réseau, d'un traitement des signaux analogiques performant et d'une fonctionnalité de servo/ commande de mouvement déjà intégrée. Grâce à la solution de sécurité offerte par le FX5-SF-MU4T5 et son module d'extension, il est également possible d'équiper l'automate d'une sécurité fonctionnelle. Alors que le module de sécurité assure de manière autonome la sécurité fonctionnelle, l'interaction avec l'automate MELSEC iQ-F via son bus système permet de mettre en œuvre un concept de commande globale fiable.
Fritzsche : Les spécialistes sont difficiles à trouver, en particulier les ingénieurs de sécurité. L'avantage de cette solution de sécurité sur mesure est qu'elle est très conviviale. Elle permet par exemple de contrôler les parties de la machine situées en aval ou en amont, sans câblage externe susceptible de provoquer des erreurs. Cela permet d'économiser non seulement du temps mais aussi des coûts.
Pfaff : En outre, l'état de l'application de sécurité peut être visualisé dans l'IHM connectée à l'iQ-F, ou via des systèmes d'information connectés au moyen des interfaces réseau de l'iQ-F.
Quelle application d'intégration de la vision industrielle avez-vous développée ?
Fritzsche : La solution combine la caméra de vision 2D Inspector PIM60 de SICK avec un contrôleur PLC de Mitsubishi Electric et convient à un large éventail d'applications : de l'industrie automobile à la production alimentaire en passant par la construction de machines. La solution permet, par exemple, une inspection visuelle simple d'une ligne d'emballage. Elle peut être utilisée pour vérifier si un bouchon a été inséré correctement, ou si un couvercle est dans la bonne position. Une inspection de forme dans la production de pièces mécaniques est l'un des nombreux autres exemples de tâches d'inspection courantes de nos jours.
Pfaff : La solution que nous avons développée permet également aux utilisateurs de notre technologie de contrôle d'accéder au portefeuille diversifié de SICK dans le domaine de la vision industrielle. La capacité d'intégrer facilement les capteurs et la technologie de contrôle ne dépend pas seulement de la technologie de communication, mais aussi de la disponibilité d'outils de programmation PLC utiles. Un élément central de la solution développée est donc constitué de blocs de fonction pour notre logiciel d'ingénierie GX Works, qui font de l'intégration de la vision industrielle dans le concept de de commande, un processus simple.
Quels avantages cette solution de vision commune apporte-t-elle aux clients ?
En savoir plus
Les robots dans l'industrie électronique : rapides, précis et flexibles grâce à la technologie des capteurs intelligents
Technologie de vision pour les Cobots