Libre et sûr : coopération productive entre l'homme et le robot

8 nov. 2022

De plus en plus d'installations de production industrielle, parmi lesquelles un nombre croissant de petites et moyennes entreprises de fabrication, ont compris que les applications robotiques offrent la possibilité de relever les défis pressants auxquels l'industrie est confrontée. La tendance à la coopération entre l’homme et la machine prend rapidement de l’ampleur, il n’empêche que toutes les parties concernées doivent avoir confiance dans la fiabilité et la sécurité des robots. SICK soutient les utilisateurs de tous les secteurs d'activité pendant la mise en œuvre et ouvre la porte à la productivité sûre avec son portefeuille complet de systèmes de sécurité et de services clés en main.

To enable humans to intervene at any time in cooperative robot applications, they must be able to reliable unhesitatingly on being protected from danger at all times.
To enable humans to intervene at any time in cooperative robot applications, they must be able to reliable unhesitatingly on being protected from danger at all times.

Pour que l'homme puisse intervenir à tout moment dans les applications de robots coopératifs, il doit pouvoir compter sans hésitation sur le fait d'être protégé du danger à tout moment. Sur ce point, les experts sont d'accord : Il n'y a pas de robot sûr, seulement des applications robotiques sûres. L'objectif est donc de considérer l'application robotique dans son ensemble - le robot et son effecteur, ainsi que l’outil et l'objet qu'il transporte. Car un cobot n'est jamais intrinsèquement sûr: L'analyse et l'élimination de tout risque résiduel dans l'application spécifique est la tâche responsable des experts en sécurité.

 

Tout d’un seul fournisseur - des solutions complètes et sûres

Dans ce processus, SICK accompagne le secteur de l’automatisation non seulement avec son portefeuillle de composant matériels et logiciels jusqu’aux systèmes de sécurité complets, mais se considère également comme un prestataire de services de conseil et d’ingénierie. Cela garantit, grâce à une collaboration étroite avec le client, une application sûre du robot pour des processus de travail optimaux et des temps d'arrêt réduits. Comme les systèmes peuvent être facilement adaptés à l'application spécifique du robot et à l'environnement de fabrication, les solutions d'automatisation offrent à la fois une plus grande flexibilité et une fonctionnalité à l'épreuve du temps. 

 

Évaluation des risques pour un départ en toute sécurité

Lors de la création d'applications de robotique coopérative librement accessible, une appréciation des risques initiale et complète est indispensable. Les fabricants de robots, les intégrateurs de systèmes et les opérateurs de systèmes doivent d'abord déterminer les limites de la machine et identifier les dangers potentiels. Les plus de 250 experts en sécurité certifiés de SICK dans le monde entier apportent leur soutien et leurs conseils pour l’analyse et l’évaluation de ceux-ci, et proposent des mesures de réduction des risques. Ce faisant, les exigences de la directive Machines et les normes internationales importantes telles que l'ISO 10 218-2 / TS 15066 prescrivent le niveau de protection requis pour une coopération homme-machine sûre.

Conseil et conception

IndiviAppréciation individuelle des risques pour des solutions de sécurité

Appréciation des risques

Safety training offerings at all levels help ensure lasting trust in the new robot colleagues and increase the safety competency within the company.
Safety training offerings at all levels help ensure lasting trust in the new robot colleagues and increase the safety competency within the company.

Protection à l'aide d'un système de sécurité SICK : Safe Robotics Area Protection

L'étape suivante consiste à créer le concept de sécurité. À cette fin, l'équipe d'experts définit les objectifs de protection et sélectionne les mesures de réduction des risques appropriées pour une sécurité et une productivité optimales. Une fois que toutes les fonctions de sécurité adaptées aux processus de travail et aux fonctions de la machine ont été définies, le concept de sécurité spécifique est établi. SICK propose des systèmes complets  Safe Robotics Area Protection, par exemple sBot Stop et sBot Speed, pour répondre à une application particulière. Ils comprennent un scrutateur laser de sécurité , un barrage immatériel de sécurité ou une barrière immatérielle de sécurité multifaisceaux qui amènent le robot à un arrêt de sécurité ou à une vitesse réduite sûre lorsqu'il est approché. Les contrôleurs de sécurité Flexi Soft assurent une communication sûre entre le dispositif externe et le contrôleur du robot. Grâce à un niveau de performance garanti (PL) d, un niveau de sécurité élevé peut être atteint de manière fiable.

Systèmes de sécurité
Accès ouvert pour une productivité sûre
Safe Robotics Area Protection

Enfin, les utilisateurs économisent du temps et de l'argent grâce à la facilité d'installation et de mise en service des composants matériels et logiciels présélectionnés et de la logique fonctionnelle préconfigurée et testée. Dans la dernière étape, l'application est vérifiée et validée lors de l'acceptation finale et reçoit le sceau de qualité "VERIFIED SAFETY" de SICK.

 

Acquérir des compétences et gagner en confiance

Les offres de formation sur la sécurité à tous niveaux contribuent à assurer une confiance durable entre les robots et les humains et à accroître les compétences en matière de sécurité au sein de l'entreprise. Les spécialistes de tous les départements de l'entreprise étendent leur savoir-faire grâce à des formations progressives allant de "basique" à un certificat d'"Expert en sécurité", soit directement sur site, via des salles de classe en ligne, soit dans les locaux de la Sensor Intelligence Academy  au siège de l'entreprise à Waldkirch près de Freiburg, en Allemagne.

Grâce à son portefeuille de solutions clés en main, large et varié, SICK contribue à créer des applications robotiques librement accessibles et productives qui, en réduisant la complexité, rendent le monde des robots industriels plus sûr.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

”Le Saint-Graal de la collaboration homme-robot

En lire plus

La sécurité en tant que service : De l'évaluation des risques à la validation chez Eternit

En lire plus (EN)

Sécurité pour les applications de robots collaboratifs

En lire plus

Interaction productive et sûre entre l'homme et les robots KUKA

En lire plus

Une question ? Un besoin spécifique ?

Parlez à un expert SICK

Solutions de détection pour la robotique
Robotics image
Solutions de détection pour la robotique
Robotics image

Coopérer sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
En savoir plus

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.