L'intelligence artificielle pour tous : résoudre votre problème de contrôle qualité à l'aide de la vision industrielle

3 juin 2024
L'intelligence artificielle pour tous : résoudre votre problème de contrôle qualité à l'aide de la vision industrielle

 L'intelligence artificielle est omniprésente, mais comment l'utiliser efficacement dans le cadre d’applications de vision industrielle complexes ? Comment vous aide-t-elle à relever vos défis en matière de contrôle de la qualité ? Et l'IA peut-elle rendre la technologie de vision industrielle accessible à tous ?

Détection de la contamination des récipients de crème glacée.
Détection de la contamination des récipients de crème glacée.

 La vision industrielle permet de réduire les déchets et les produits défectueux et de rationaliser les inspections visuelles de routine, comme l'inspection visuelle manuelle. Mais la plupart des gens pensent qu'il faut être un expert en vision pour déployer correctement des solutions de vision industrielle. Et s'il existait une solution de vision qui permettrait aux individus et aux opérateurs de systèmes d'utiliser facilement la technologie, de rendre les processus plus efficaces et plus flexibles, et de résoudre leurs problèmes sans stress ?

Dites bonjour à l'Inspector83x de SICK, doté d'une intelligence artificielle. L'Inspector83x a été conçu dans un souci de facilité d'utilisation grâce à des capacités d'IA sur l'appareil qui permettent d'éliminer les complexités de la vision industrielle conventionnelle lorsque des modifications doivent être apportées à la conception ou à l'emballage d'un produit. Au lieu de passer des heures à programmer des règles complexes ou à faire appel à un spécialiste de la vision industrielle pour le dépannage, les opérateurs novices peuvent simplement ajouter un nouvel exemple de produit et la caméra apprendra d'elle-même.
Et surtout, le démarrage ne prend généralement pas plus de 100 secondes.
Examinons quelques défis typiques pour lesquels l'IA et l'Inspector83x peuvent éliminer les problèmes courants de contrôle de la qualité :
 
1. Accessible à tous
 
L'IA est la clé de la rentabilité pour l'assurance qualité en ligne à grande vitesse d'un produit, d'un assemblage ou d'un emballage. Elle améliore également les processus cruciaux permettant de distinguer les bons et les mauvais produits, et peut même effectuer des tâches de tri sur la base de critères spécifiques. En quelques étapes simples, l'opérateur peut collecter des images de bons exemples ou de différentes classes et former l'Inspector83x à l'aide des outils d'intelligence artificielle de l'appareil (également connus sous le nom de "edge-learning"). L'utilisateur peut ainsi enseigner à Inspector83x ce qui est bon ou mauvais et ce qui est juste ou faux, et enfin exécuter et faire fonctionner l'inspection en mode opérationnel. Sans avoir besoin d'un équipement spécial, l'opérateur peut facilement gérer cela avec un navigateur web standard.
 
Les outils d'IA de l'Inspector83x permettent de l'apprendre facilement.
Les outils d'IA de l'Inspector83x permettent de l'apprendre facilement.

 2. Adaptable aux changements

 
Une fois que le contrôle qualité est mis en place et fonctionne de manière fluide et efficace en mode opérationnel, il y a la demande de mise en œuvre d'un nouveau design de produit ou d'une nouvelle mise en page d'étiquette pour un petit lot. Désormais, l'opérateur peut facilement réapprendre aux outils d'IA fonctionnant sur l'Inspector83x en appuyant sur un bouton pour ajouter sans effort les nouveaux critères, tout en conservant le travail précédent en mémoire pour une utilisation ultérieure.
 
 
3. La complexité au service de la simplicité
 
La vision industrielle basée sur des règles peut également résoudre des applications complexes, mais elle est longue à mettre en place, exige une connaissance des limites et, parfois, n'aboutit pas en raison du résultat imprévu de l'objet. Par exemple, Nestlé utilise des cuillères transparentes placées à l'intérieur d'un récipient en aluminium, où l'emplacement et l'apparence de la cuillère varient à l'intérieur de chaque récipient. Cela peut constituer un défi pour certains systèmes de vision industrielle, car la cuillère est difficile à voir. 
 
Avec Inspector83x et le service cloud SICK dStudio, il est possible d'entraîner de grands ensembles de données pour optimiser la précision et la vitesse du capteur. Le service dStudio permet une gestion pratique des données et une annotation collaborative, permettant à toute personne au sein de l'organisation de contribuer au traitement des données.
 
 

Quelques exemples pratiques d'applications facilement résolues grâce à l'IA :

Détection de la contamination des récipients de crème glacée : Dans la production de crème glacée, avant de remplir un récipient avec de la délicieuse crème glacée, il est nécessaire de s'assurer que les récipients ne sont pas contaminés, par exemple par divers résidus ou objets étrangers. Le capteur de vision 2D polyvalent Inspector83x utilise la détection d'anomalies AI pour détecter rapidement et de manière fiable toute contamination. Cela réduit le risque de rappels de produits et de plaintes des clients.
 
Vision industrielle
Contrôle de la qualité basé sur l’IA en toute tranquillité
Inspector83x
Il est facile de configurer Inspector83x en lui enseignant des échantillons de récipients vides et propres.
Il est facile de configurer Inspector83x en lui enseignant des échantillons de récipients vides et propres.

Mettre en œuvre une autre image de crème glacée ?

L'Inspector83x s'adapte sans problème aux vitesses de traitement élevées et au faible contraste de cette application. Grâce à ses fonctions d'intelligence artificielle, il est facile de configurer l'appareil en enseignant à l'Inspector83x des échantillons de récipients vides et propres. Lorsque le moment est venu de modifier la conception de l'emballage, il est facile de le réapprendre.

 

Autres avantages de l'IA dans le contrôle de la qualité

 

L'Inspector83x peut être utilisé pour l'assurance qualité et la vérification des étiquettes.
L'Inspector83x peut être utilisé pour l'assurance qualité et la vérification des étiquettes.

Dans de nombreux processus de production de biens de consommation, il est impératif que les étiquettes des produits ou des emballages contiennent des informations correctes, car elles servent non seulement de publicité, mais aussi d'assurance de la traçabilité du produit. Il est également essentiel que les étiquettes soient apposées sur les produits dans les bonnes positions et qu'elles soient d'excellente qualité.

Le capteur de vision 2D Inspector83x rend tout cela possible, toutes les inspections nécessaires étant effectuées simultanément, même à des vitesses très élevées. Grâce à ses fonctions d'IA, ainsi qu'aux outils basés sur des règles pour l'OCR et l'OCV, les différents attributs des étiquettes peuvent être vérifiés et validés de manière fiable. Cela permet de réduire les déchets et d'améliorer le rendement.

 

Inspector83x - Le contrôle qualité assisté par l'IA en toute sérénité

Grâce à la puissance de l'intelligence artificielle intégrée dans l'Inspector83x, la vision industrielle devient vraiment facile à utiliser pour tout le monde.

Il est temps de mettre fin au gaspillage de matériaux ou aux produits défectueux, au fardeau des longs temps d'installation, à la reconfiguration coûteuse et, enfin, à l'intégration compliquée ou aux données piégées dans l'atelier.

Laissez l'Inspector83x établir une nouvelle norme pour le contrôle visuel de la qualité. Simple et fiable, comme doit l'être la vision industrielle.

 

 

Ces articles pourraient vous intéresser

La vision industrielle a besoin d'experts : comment réaliser des contrôles de qualité complexes ?

En découvrir plus

Le focus de la logistique : comment une caméra de vision 3D optimise le flux de matériaux

 Lire l'article

L'intelligence artificielle chez Nestlé : contrôle qualité innovant grâce au Deep Learning

Lire l'article

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.