Nous vivons une époque turbulente et mouvementée et les vents contraires se font sentir dans le secteur du transport maritime. Par exemple, la réglementation de l'OMI relative à la réduction des émissions d'oxyde de soufre pose de nouveaux défis aux compagnies maritimes. Il est alors utile d'avoir à bord un partenaire qui non seulement comprend votre métier mais aussi qui innove sans cesse. SICK a étendu sa gamme de mesure des émissions pour les navires avec son nouveau MARSIC280. Il offre également à ses clients un réseau de service mondial très dense et des solutions de service à distance innovantes.
MARSIC280 et les services numériques : La technologie de mesure des émissions à toute vapeur
Le système de mesure des émissions à bord est essentiel pour exploiter le navire conformément aux directives de l'OMI. L'ensemble de la gamme MARSIC est approuvé par les sept plus grandes sociétés de classification, qui représentent ensemble plus de 90 % de la flotte commerciale mondiale. En outre, le MARSIC300 est le seul appareil de mesure des émissions maritimes certifié par le ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme. Le respect des réglementations MARPOL est désormais contrôlé dans tous les ports. En utilisant les analyseurs de gaz de SICK, vous serez toujours à l’abri.
MARSIC280 : Une nouvelle étape est franchie
Avec ses MARSIC200 et MARSIC300, SICK propose une gamme de produits qui se démarque de la concurrence. Les deux familles de produits se distinguent principalement par leur technologie de mesure. Le MARSIC200, avec sa technologie éprouvée d'extraction à froid, a été le premier à être développé. Le MARSIC300 est un système complet compact qui est le seul, parmi ses concurrents internationaux, à disposer d'une technologie d'extraction à chaud et humide pour la surveillance embarquée des gaz de process et des émissions.
SICK vient de mettre sur le marché le MARSIC280, un perfectionnement du MARSIC200 basé sur la technologie de mesure extractive à froid. Le nouveau "petit" MARSIC est spécialement adapté aux exigences des applications « scrubber » et utilise la technique de prélèvement éprouvée du MARSIC300.

Le MARSIC280 est facile à intégrer : les unités d'analyse et de traitement du gaz prélevé sont prémontées sur un cadre de montage et connectées entre elles. En option, une nouvelle unité de préparation de l'air instrument peut être utilisée pour éviter une contamination et une dérive de la mesure.
Plus économique encore, l’analyseur MARSIC280 permet d'effectuer des mesures séquentielles sur deux cheminées. Ceci, combiné à d'autres optimisations pour, par exemple, réduire la maintenance et faciliter le dépannage avec des composants modulaires, offre à l'équipe la possibilité d'intervenir rapidement et ainsi de réduire les temps d'arrêt.
Services maritimes - innovants et toujours sur la bonne route
Les produits MARSIC nécessitent peu de maintenance et se caractérisent par leur durabilité. Ils sont donc faciles à utiliser, après une formation appropriée de l’équipage, ce qui constitue un avantage significatif pour les armateurs.
Mais ce n'est qu'une petite partie des services proposés. Depuis de nombreuses années, SICK propose un ensemble de services maritimes avancés qui ne s'arrêtent pas à la salle des machines. Pour répondre aux besoins des clients, SICK a mis en place plusieurs hubs de service maritime. Le personnel qualifié de SICK et ses partenaires seront à votre disposition pour vous aider dans la maintenance préventive, l'assistance technique, la résolution de problèmes quelle soit votre position.
Les solutions numériques basées sur le cloud offrent également une transparence maximale, garantissent le respect des directives en matière d'émissions et augmentent l'efficacité pour optimiser les coûts d'exploitation :
La solution SICK de contrôle en live de la conformité des émissions est une solution numérique permettant de visualiser les données en direct du dispositif de surveillance des émissions du navire (MARSIC). Au sein de l'application, les données de mesure sont combinées avec d'autres flux de données, tels que le positionnement du navire ainsi que les réglementations locales et les ECA (Emission Control Areas), afin de suivre le statut de conformité de votre/vos navire(s). Grâce au téléchargement des données dans le cloud, la gestion de la flotte à terre bénéficie également d'une transparence totale en ce qui concerne le statut de conformité, l'état du dispositif, les données d'émission en temps réel et les historiques de l'ensemble de la flotte, mais aussi d'autres informations telles que l'efficacité de l'épurateur qui contribue à réduire les coûts opérationnels.
Ces articles pourraient vous intéresser
Distance à bord - solutions de capteurs sur les navires en période de distanciation sociale
L’appareil de mesure des émissions MARSIC assure plus de transparence sur les océans
Hydrogène de base : analyse polyvalente des gaz dans la production d'ammoniac