Grâce à la maintenance conditionnelle, le Gaasperdammertunnel d'Amsterdam est prêt pour l'industrie 4.0.

18 oct. 2022

11 voies réparties entre 5 tubes de tunnel. 73 mètres de large, pouvant accueillir jusqu'à 150 000 véhicules par jour. Un paysage de parc luxuriant sur un tronçon de trois kilomètres : Le Gaasperdammertunnel à Amsterdam est l'un des tunnels les plus grands et peut-être les plus spectaculaires des Pays-Bas. Pour assurer son bon fonctionnement, IXAS, l'exploitant du tunnel, et l'autorité néerlandaise chargée des infrastructures, Rijkswaterstaat, font confiance à SICK Belgium en tant que partenaire de service. Grâce à SICK Belgium, IXAS est toujours au bon endroit au bon moment, et les recommandations d'action concrètes pour le personnel de service réduisent considérablement les coûts de maintenance pour IXAS.

In the Gaasperdammer Tunnel in Amsterdam, SICK sensors ensure a clear view at all times.
Le tunnel Gaasperdammer à Amsterdam est le plus grand et peut-être le plus spectaculaire des Pays-Bas.
In the Gaasperdammer Tunnel in Amsterdam, SICK sensors ensure a clear view at all times.
Le tunnel Gaasperdammer à Amsterdam est le plus grand et peut-être le plus spectaculaire des Pays-Bas.

Une vue claire à tout moment

Pour assurer le plus haut niveau de sécurité dans les tunnels, en particulier lorsque le volume du trafic augmente, une mesure précise de la visibilité est essentielle. Le VICOTEC450 de SICK aspire l'air de l'espace du tunnel, le réchauffe au-dessus du point de rosée et détermine la visibilité en utilisant la méthode de diffusion de la lumière laser. Les capteurs du tunnel surveillent en permanence la contamination et mesurent le débit d'air. Grâce à la maintenance conditionnelle, il est possible de détecter à l'avance le moment où un nettoyage ou un changement de filtre est nécessaire.

 

La transparence des données augmente la disponibilité

Pour assurer le bon fonctionnement du tunnel, l'entretien et la maintenance doivent être bien structurés. Pour les optimiser et réduire les pannes au minimum, IXAS a décidé d'équiper les analyseurs SICK de la fonction de condition monitoring.

To optimize servicing and maintenance and reduce faults to a minimum, IXAS decided to equip the SICK analyzers with the condition monitoring feature.
To optimize servicing and maintenance and reduce faults to a minimum, IXAS decided to equip the SICK analyzers with the condition monitoring feature.

Grâce à la maintenance conditionnelle, les interventions de maintenance peuvent être planifiées à temps, réduites et optimisées. Elle indique, par exemple, quels travaux sont nécessaires sur tel ou tel analyseur, et comment ils doivent être effectués. Les tâches de maintenance telles que le remplacement des filtres sont effectuées de manière optimisée par IXAS. SICK Belgium apporte également son support en tant que partenaire expert et se charge de l'entretien annuel des capteurs. Cette collaboration apporte plusieurs avantages à IXAS : les tâches de maintenance peuvent être planifiées de manière plus prédictive et les incidents résolus plus rapidement. Les pannes qui interrompraient l'exploitation du tunnel sont réduites au minimum. Au lieu d'évaluer les systèmes sur place dans le tunnel, on dispose d'un flux constant de données qui permet de les surveiller en temps réel. Les interventions sont ainsi plus rapides, mieux préparées et cela permet d'économiser du temps et de l'argent sur les matériaux, les pièces de rechange et les coûts de main-d'œuvre.

Un autre avantage pour IXAS est la possibilité d'intégrer non seulement les données des analyseurs SICK dans la maintenance conditionnelle mais aussi d'autres appareils de fournisseurs tiers.

With condition monitoring providing a stable foundation on the path to predictive maintenance, maintenance work can be detected early, reduced, and optimized.
With condition monitoring providing a stable foundation on the path to predictive maintenance, maintenance work can be detected early, reduced, and optimized.
Instead of assessing the systems on-site in the tunnel, there is a constant flow of data that allows them to be monitored in real time.
Instead of assessing the systems on-site in the tunnel, there is a constant flow of data that allows them to be monitored in real time.

 

Un concept de cybersécurité sur mesure

Pour répondre aux exigences spécifiques du tunnel en matière de sécurité des données, l'autorité locale RWS Niederlande, le service de développement du logiciel, l'équipe de cybersécurité et d'informatique de SICK et le service informatique du client ont travaillé en étroite collaboration. Le résultat est un concept de cybersécurité qui répond aux normes les plus strictes : les passerelles de service intelligentes sont connectées au VICOTEC450 via un transfert de données unidirectionnel et téléchargent les données acquises dans le cloud via un accès Internet local, conformément aux normes industrielles de transmission de données. Pour protéger davantage la transmission des données, la connexion a été renforcée par une solution VPN site à site.

Appareils de mesure de la visibilité
 
Digital Services for Integration

Continuous condition
monitoring for sensors
and machines

Monitoring Box

 

Un projet exemplaire

Le projet de condition monitoring que SICK a mis en œuvre dans le Gaasperdammertunnel d'Amsterdam est transférable à tout type de tunnel. Les sociétés d'exploitation qui optent pour cette solution peuvent bénéficier de nombreux avantages, tels que la réduction des coûts ainsi qu'une meilleure planification de la maintenance. Le projet dans la métropole néerlandaise a été jugé par toutes les personnes impliquées comme un grand succès. Ensemble, ils ont réussi à mettre en œuvre un concept qui répond aux attentes élevées des usagers de la route, de la société d'exploitation du tunnel et des autorités.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Savoir ce qu'il va se passer - Des prédictions Intelligentes grâce à La Monitoring Box et La Prédiction Box

En lire plus

FLOWSIC200 functional test in tunnel fire test

En lire plus (EN)

Protection of the overhead line in the Gotthard Base Tunnel

En lire plus (EN)

The products
featured in this
article are now
supplied by Endress+Hauser.

Click here for the products on endress.com

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.