La technologie du scrutateur laser de sécurité permet aux robots mobiles de se déplacer en toute sécurité dans leur environnement de travail

30 août 2022

Il ne suffit plus d'automatiser individuellement les processus et les étapes de production. Les installations modernes de production et de logistique ont besoin d'efficacité qui découle de solutions globales - et prennent en compte l'ensemble de l'installation. Et les solutions globales nécessitent davantage de projets de coopération comme ceux entre HIKROBOT et SICK. En tant que fabricant mondial, HIKROBOT dispose d'une large gamme de produits qui couvre de multiples types de robots et de plateformes logicielles développées par ses soins. Vous trouverez leurs robots dans des industries allant de l’industrie agro-alimentaire à l'électronique grand public, en passant par l'automobile et les produits pharmaceutiques. Grâce au scrutateur laser nanoScan3 de ces robots sont capables de naviguer dans tous les types d'environnements tout en assurant une opération sûre et en protégeant les travailleurs.

 

Les robots naviguent en toute sécurité dans leur environnement de travail grâce à un logiciel de cartographie de haute précision

Lorsqu'il s'agit de s'adapter à un nouvel environnement, le concept de base est simple. Comme tout nouvel employé, le robot doit d'abord se familiariser avec la zone dans laquelle il travaille. En utilisant la méthode SLAM (Simultaneous Localization and Mapping : cartographie et localisation simultanées), le robot traverse la zone de travail et télécharge les informations fournies par le scanner laser de sécurité nanoScan3 de SICK dans un logiciel de cartographie. Une fois la carte finalisée, elle est téléchargée sur le contrôleur du robot et utilisée par ce dernier pour établir les routes virtuelles qui le guideront à travers la zone de travail. Pour garantir un fonctionnement optimal, le robot effectue des tests pour s'assurer que la zone est correctement cartographiée et qu'il peut fonctionner de manière fluide.

The robot drives through the work area and uploads the information provided by the SICK safety laser scanner nanoScan3 to a mapping software.
The robot drives through the work area and uploads the information provided by the SICK safety laser scanner nanoScan3 to a mapping software.

 

Les données de mesure de haute précision garantissent un fonctionnement ininterrompu et des coûts de mise en œuvre réduits.

Le nanoScan3 fonctionne comme les yeux du robot, le guidant vers ses différentes destinations. Grâce à la technologie de balayage safeHDDM®, il est extrêmement résistant à la lumière ambiante, à la poussière ou à la saleté et fournit constamment des données de mesure fiables et de haute précision. Cela signifie qu'au cours d'une journée de travail chargée dans l’industrie, le robot continuera à fonctionner sans problème lorsqu‘il sera confronté à des particules fines provenant de la production ou à un éclairage brutal à haute fréquence. C'est un formidable coup de pouce à la productivité - et cela peut également réduire les coûts de mise en œuvre en limitant la nécessité d'investir dans des environnements de travail très propres ou sans poussière.

Les capacités de perception de l'environnement du nanoScan3 permettent au robot de faire face à des environnements complexes. En outre, la surveillance en temps réel protège à la fois le robot et l'environnement dans lequel il se trouve. Le robot est immédiatement capable de reconnaître et de gérer des situations inattendues telles que des marchandises tombées dans l'atelier ou des personnes traversant les allées.

Scrutateurs laser de sécurité
Le scrutateur laser de sécurité le plus petit de SICK – extrêmement robuste et de haute précision
nanoScan3
The nanoScan3’s environmental perception capabilities enable the robot to deal with complicated surroundings.
The nanoScan3’s environmental perception capabilities enable the robot to deal with complicated surroundings.

 

La coopération en matière de technologies de sécurité avancées ouvre la voie 

La coopération entre HIKROBOT et SICK est une réussite totale. Les petites dimensions du nanoScan3 facilitent l'intégration de l'appareil dans les robots compacts. La technologie avancée de ce scanner laser de sécurité permet à HIKROBOT de produire des solutions faciles à utiliser et rentables. Grâce aux équipes d'après-vente et d’accompagnement technique de SICK, une relation de confiance s'est développée entre les deux entreprises, ce qui est de bon augure pour les projets futurs.

The advanced technology of this safety laser scanner enables HIKROBOT to produce easy to use, cost-effective solutions.
The advanced technology of this safety laser scanner enables HIKROBOT to produce easy to use, cost-effective solutions.

 À ce jour, HIKROBOT a déjà fourni des solutions et des produits robotiques à plus de 1000 clients dans le monde entier. Parmi ses clients figurent des entreprises telles que DHL, FAW-Volkswagen, Superdry et A Perry. Grâce aux efforts conjoints avec SICK, l'entreprise cherche à poursuivre cette histoire à succès et à fournir au marché encore plus de valeur ajoutée et de possibilités.

Ces articles pourraient vous intéresser 

 

Des robots mobiles ultracompacts optimisent la chaîne de production

En lire plus

La taille parfaite du champ de protection sur un véhicule autonome industriel

En lire plus (EN)

Une lueur à l’horizon - désinfection à l’aide de la lumière UV et nanoScan3

En lire plus

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.