Quand un codeur établit une norme de sécurité

20 avr. 2022

Suite à la publication de la norme IEC61800-5-3 fin février 2021, il existe pour la toute première fois une norme produit spécifique pour les codeurs de sécurité. Le codeur absolu de sécurité AFS/AFM60S Pro a été le premier produit à être certifié selon cette nouvelle norme. Ce n'est pas une coïncidence, mais plutôt un excellent exemple de la collaboration entre SICK et l'Institut pour la sécurité et la santé au travail (IFA) de l'assurance maladie allemande.

The safe AFS/AFM60S Pro absolute encoder was the first product to be certified to the new standard.
The safe AFS/AFM60S Pro absolute encoder was the first product to be certified to the new standard.

L'homme et la machine - une interaction qui repose sur le parfait fonctionnement des systèmes de sécurité pour éviter les accidents et les risques pour la santé. Les codeurs certifiés SIL et PL jouent un rôle de plus en plus important à cet égard en surveillant en toute sécurité les axes et les entraînements d'un grand nombre de machines. Auparavant, les fabricants devaient se référer à des normes de sécurité générales car il n'existait pas d'exigences spécifiques aux codeurs. "Si les principes de test et de certification des systèmes de mesure d'angle et de distance pour la sécurité fonctionnelle définis en 2015 par l'Institut pour la sécurité et la santé au travail (IFA) de maladie allemande comblaient cette lacune, ils ne permettaient toujours pas aux clients de comparer les systèmes", explique Christian Werner, responsable de la division Sécurité des machines, sécurité industrielle et composants à l'IFA. "L'automatisation des machines a connu des progrès considérables ces dernières années. Cependant, il n'existait pas de normes spécifiques aux produits pour les codeurs de sécurité. C'est pourquoi nous avons décidé en 2016 de rendre la certification plus spécifique et nous nous sommes impliqués dans la préparation de la première norme sur les codeurs de sécurité IEC61800-5-3", ajoute Werner.

 
L'IFA s'est fixé deux objectifs clés pour cette norme : "Premièrement, nous voulions créer une norme spécifique aux produits pour les codeurs de sécurité. Deuxièmement, nous voulions définir des principes uniformes pour la certification des appareils. Par exemple pour le test et la qualification des codeurs de sécurité, pour le calcul des paramètres liés à la sécurité et pour la normalisation de la documentation destinée aux utilisateurs."
 
SICK got involved early on in the development of the standard – as part of an international project group that also included other encoder and controller manufacturers, users, and certification bodies.
SICK got involved early on in the development of the standard – as part of an international project group that also included other encoder and controller manufacturers, users, and certification bodies.

Développer des normes : Un scénario optimal pour la collaboration

En parallèle, SICK a commencé à développer le codeur de sécurité AFS/AFM60S Pro. "SICK et l'IFA partagent une histoire de collaboration réussie depuis des décennies. Nous nous tenons régulièrement au courant des derniers développements", déclare Werner. "L'AFS/AFM60S Pro a donc fourni une occasion exceptionnelle de tester et de d’étoffer davantage la nouvelle norme." L'intérêt pour une solution plus facile à gérer était mutuel : c'est pourquoi SICK s'est impliqué très tôt dans le développement de la norme - en tant que membre d'un groupe de projet international qui comprenait également d'autres fabricants de codeurs et de contrôleurs, des utilisateurs et des organismes de certification.

 
Codeurs absolus
Codeur de sécurité pour un positionnement sûr, programmable en option
AFS/AFM60S Pro

SICK propose des solutions sûres pour surveiller et contrôler les mouvements des machines. Cela permet de réduire les temps d'arrêt et d'optimiser les temps de réglage des machines. Les développeurs de SICK ont mis au point une solution pour la mesure de la position, de l'angle et de la vitesse : l'AFS/AFM60S Pro. Les principes et les définitions de la norme nouvellement créée ont bien sûr influencé ce développement. En même temps, le codeur était un "produit pilote". Le retour d'information direct du groupe de projet de développement des normes à l'équipe de développement du projet au cours de cette phase a contribué à des optimisations importantes du codeur absolu de sécurité lors de son développement. Les sous-fonctions de sécurité concernant la position incrémentale et absolue sûre, l'accélération sûre et la vitesse sûre qui catégorisent et distinguent le codeur comme composant de la chaîne de sécurité fonctionnelle ont été introduites et définies pour la première fois à l'aide de la norme IEC61800-5-3. Le client bénéficie d'informations cohérentes et peut désormais comparer et évaluer correctement les codeurs de sécurite de différents fabricants.

As part of the certification and market launch of the AFS/AFM60S Pro, SICK took into consideration and implemented all aspects of a valid testing and approval process according to the standard.
As part of the certification and market launch of the AFS/AFM60S Pro, SICK took into consideration and implemented all aspects of a valid testing and approval process according to the standard.

Dans le cadre de la certification et du lancement sur le marché de l'AFS/AFM60S Pro, SICK a pris en compte et mis en œuvre tous les aspects d'un processus de test et  de validation conformément à la norme. L'exclusion des défauts dans les systèmes de montage et les éléments de  raccordement , qui ne peuvent pas être surveillés par des capteurs, était également un autre problème. Le remède à cela : le surdimensionnement mécanique. En effet, à quoi bon surveiller électroniquement le contrôleur de sécurité si la stabilité mécanique est déficiente, en particulier dans les environnements d'application difficiles. Il s'agit donc d'un autre aspect pour lequel la norme IEC61800-5-3 définit des directives claires.

 

A l'épreuve du futur : les fabricants et les clients en tirent profit

Le codeur de sécurité absolu AFS/AFM60S Pro a démontré comment un produit peut définir la norme. Ce système de mesure rotatif est une incarnation de la norme internationale pour les codeurs de sécurité. Cela donne aux utilisateurs une certitude maximale, tant sur le plan juridique que sur le plan de l'investissement, dans leur solution de mesure sûre de la position, de l'angle et de la vitesse. La nouvelle norme IEC61800-5-3 offre aux fabricants le plus haut niveau de certitude en matière de conception, du développement à la certification et jusqu’au lancement sur le marché.
 

 En savoir plus

« Smart Tasks » et fonctions de diagnostic rendent les codeurs IO-Link plus intelligents

Lire l'article

Safe Motion Control: Safe processes without interruptions

Lire l'article (En)

Programming solutions for encoders: quickly adjusted, intelligently evaluated

Lire l'article (En)

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.