Los mejores métodos para el uso de sensores Vision 2D en la paletización

02-mar-2020

La optimización de procesos en la paletización y despaletización requiere una escrupulosa planificación y, quizá, un poco de maña jugando al Tetris. Durante estos procesos se apilan cajas de distintas formas y tamaños unas sobre otras, lo que hace imprescindible la creación de una disposición adecuada. 

Optimize palletizing by using SICK Visionary-T sensors
Optimize palletizing by using SICK Visionary-T sensors

En la mayoría de las operaciones de suministro, si no en todas, se utilizan palés para transportar varios artículos de un modo eficiente de un lugar a otro. Sin embargo, no existe una opinión unánime de cómo ha de ser una paletización óptima. Algunos fabricantes apuestan por métodos de paletización manuales, mientras que otros utilizan robots o métodos automatizados.

Independientemente de la estrategia de paletización empleada, el objetivo de cualquier operación de suministro consiste en enviar el máximo número de productos posible de una vez. Para ello es imprescindible aprovechar al máximo el espacio disponible en cada palé, incluso aunque solo se cargue un paquete adicional.

SICK ofrece una solución que optimiza sus métodos de paletización y despaletización y que le permite incrementar su rendimiento sin costes de transporte adicionales. Visionary-T es un sensor Visión 3D que registra una instantánea de un palé. De este modo podrá ver si existen posiciones incompletas o si hay objetos mal orientados y podrá comprobar si un palé se encuentra en la posición correcta. Con el Visionary-T optimizará sus procesos de paletización con el mínimo esfuerzo.  

 

SICK 3D-Vision-Sensor Visionary-T
SICK 3D-Vision-Sensor Visionary-T

 

Datos 3D estáticos para la optimización de la paletización

Puesto que la cámara está colocada sobre su palé, podrá comprobar en vista aérea si hay huecos libres o si el palé está completamente lleno y listo para cargarse en el camión. Con ayuda de Visionary-T es posible comprobar si aún hay sitio libre o no en el palé. Seguidamente, el robot puede desplazarse con precisión a la posición en la que debe depositar una caja.

Antes, la cámara debía montarse sobre una cinta transportadora o un robot donde era muy probable que el sensor acabara sufriendo daños. El Visionary-T, sin embargo, puede instalarse de forma fija directamente sobre el palé. Además ocupa un espacio mínimo y puede parametrizarse fácilmente una vez se encuentra sobre el palé. Puesto que usted obtiene una imagen estática del palé, no necesita instalar sensores adicionales como encoders o sensores de seguridad para controlar el movimiento.

En cuanto haya detectado posibles huecos libres en el palé, puede ejecutar otras operaciones “pick & place” de precisión y colocar más artículos en las posiciones libres. Puede comunicar a un robot por medio de una instantánea 3D exactamente dónde debe depositar el paquete. Esto ahorra tiempo y dinero puesto que el robot no tiene que escanear ya el palé completo de arriba a abajo en busca de huecos libres.  

 
Load Optimization and Validation with Visionary-T
Load Optimization and Validation with Visionary-T

 

Optimización de carga y comprobación

Tal y como ya hemos mencionado anteriormente, en las operaciones de suministro se trata de cargar el mayor número posible de artículos sobre palés para poder enviar más unidades al día sin generar costes de transporte adicionales. El Visionary-T asiste en las operaciones de suministro durante la paletización permitiendo aprovechar de forma óptima el espacio disponible en el palé. Los palés se cargan y descargan con mayor rapidez, lo que conduce a un mayor rendimiento y a unos costes menores.

Además de que el Visionary-T acelera la carga y descarga de palés, también puede detectar la disponibilidad de los mismos. El Visión 3D detecta si no hay palés disponibles, si hay un palé disponible pero está vacío, si más de un palé se ha apilado sobre otro y cómo está orientado el palé. Esto significa que usted necesita menos tiempo para comprobar estos pequeños detalles. 

 
El Visión 3D Visionary-T de SICK es una solución para la optimización de la paletización y despaletización para su logística para el que no necesita siquiera saber jugar al Tetris.
 

 

Otras contribuciones:

Localización en interiores y en exteriores: transparencia total en el flujo de materiales

Innovación en la logística interna: AutoBox con escáneres de navegación y sensores de seguridad de SICK en una prueba piloto de BMW

Seguro y robusto: expertos de las empresas MAN, Heller y SICK perfeccionan la cortina fotoeléctrica de seguridad deTec

El sistema de asistente 3D Visionary-B evita accidentes en los desplazamientos marcha atrás

Soluciones completas de sensores para sistemas de carro de transporte sin conductor en centros de distribución CEP

Los sistemas de transporte sin conductor automatizan la producción

 

¿Tiene alguna pregunta?

Diríjase a nuestros expertos

Logistics gets smart
Logistics gets smart

Más eficiencia para la cadena de suministro global

Las soluciones de sensores inteligentes de SICK impulsan la interconexión en la producción y la logística.