BALYO est une société de robotique fondée en 2005 qui a pour vocation de simplifier la transition vers les chariots élévateurs robotisés dans les entrepôts, centres de distribution et sites de production.
Les chariots élévateurs sans conducteur de BALYO sont conçus et déployés pour gérer tout type d'applications du sol aux rayonnages de stockage en hauteur (0 à 17m). Ne nécessitant aucune infrastructure additionnelle, les robots BALYO s'adaptent et naviguent dans l'environnement existant en utilisant des technologies avancées LiDAR et SLAM, ainsi que des capteurs et caméras de pointe pour s'adapter à presque tous les types de palettes, en toute sécurité.
Avec plus de 1000 robots déployés dans le monde et 5 bureaux répartis entre les Etats-Unis, l'Europe, la Chine, l'Australie et Singapour, BALYO dispose de l'expérience et de l'expertise pour assurer une installation et une maintenance rapides. Le développement et le déploiement des systèmes robotisés sont réalisés dans un objectif constant de réduction de l'impact sur la planète dans des initiatives respectueuses de l'environnement.
Une caméra 3D sur les chariots autonomes BALYO pour prendre la palette avec précision
Afin de sécuriser au maximum les opérations des chariots élévateurs robotisés, BALYO utilise une caméra sous les fourches. Cette caméra a pour fonction de mettre à jour la position des fourches et du robot pour prendre la palette le plus précisément possible. De même, la dépose d'une palette en rack nécessite de valider que l'emplacement est vide de tout obstacle et de visualiser exactement le point de repérage à partir duquel la palette doit être positionnée. Cette tâche est opérée par la caméra.
Souhaitant améliorer la précision et donc la sécurité des opérations, BALYO avait plusieurs défis à relever :
- Augmenter le champ de vision : lorsque le robot travaille en allée étroite, son champ de vision fixe ne lui permet pas de reculer ou zoomer afin de détecter de manière précise les dimensions de l'emplacement disponible.
- Augmenter la résolution de la caméra : un nuage de points trop restreint réduit la précision de l'élément à observer et ne permet pas par exemple de comparer efficacement la palette observée avec la palette connue.
- Augmenter la reconnaissance des objets de couleur sombre qui ne renvoient pas aussi bien la lumière que les objets de couleur claire.
Pour répondre à ces nouveaux critères, un benchmark sur de nouvelles caméras a donc été lancé par BALYO. Au même moment, SICK était sur le point de lancer une toute nouvelle caméra de vision 3D : la Visionary-T mini. SICK a donc prêté un prototype pour que BALYO puisse effectuer ses tests directement sur site.
Caméra 3D Visionary-T Mini de SICK, championne de la précision
Les caméras 3D compactes Visionary-T Mini de SICK, se caractérisent par leur fonctionnement simple et leur excellente qualité de données. Grâce à la technologie temps de vol, chaque pixel fournit les données les plus précises en matière de profondeur et d’intensité. La caméra capture l’environnement de manière extrêmement fiable, même avec un fort contraste clair-sombre et une large gamme de distances. Son temps d’acquisition d’image très court permet d’obtenir des données précises même à partir d’objets en mouvement. Pas de flou, pas d’effet de nuage de points qui s’allongent. Sa robustesse lui permet aussi de résister aux conditions industrielles difficiles, comme cela peut être le cas sur des chariots élévateurs.