La logistique est l'un des secteurs qui a connu la plus forte croissance durant ces dernières années. De nombreux facteurs ont contribué à cette tendance, notamment le commerce électronique. En effet, il suffit de constater que les ventes en ligne mondiales atteindront 8,1 billions de dollars d'ici 2026 pour ne pas en douter.
Logistique et expédition, les solutions d'automatisation les plus avancées
La croissance entraîne la nécessité de mettre en place des nouveaux systèmes d'automatisation capables de gérer un flux de marchandises toujours croissant. La compétitivité d'une plateforme logistique repose donc sur sa capacité à gérer les flux de marchandises de la manière la plus précise et la plus efficace possible.
L’automatisation de la logistique est aujourd'hui plus importante que jamais. Selon les statistiques, le marché de la logistique atteindra 30 milliards de dollars en 2026.
Lorsqu'on parle d'automatisation de la logistique, il est important de rappeler que les processus concernent aussi bien les flux de produits entrants et sortants que les flux de produits à l'intérieur de l'entrepôt. C’est pour cela que l'efficacité des processus intralogistiques est de plus en plus fondamentale.
SICK a toujours collaboré avec les acteurs de la logistique en développant des solutions basées sur trois paradigmes : les capteurs, les logiciels et la sécurité. Il s'agit d’éléments interconnectés, qui donnent lieu à une vision holistique capable de générer un retour vertueux en matière d'identification, de traçabilité, de détection et de contrôle.
Identification automatique
Les systèmes d'identification automatique sont aujourd'hui un élément fondamental de toute plateforme logistique. L'identification des codes sur les objets - lettres, paquets, enveloppes et colis - est réalisée avec des systèmes basés sur des technologies laser, à caméras matricielles ou linéaires RFID et hybrides. Ces systèmes sont capables de fournir des données fiables même à des vitesses de transport très élevées dans les zones de réception et de sortie des marchandises.
Un exemple dans ce sens sont les systèmes de track and trace SICK ICR Identifitcation System. Ils se caractérisent par un tri efficace des objets sur des lignes d'une largeur allant jusqu'à 1.600 millimètres, un débit supérieur à 18.000 objets par heure et des vitesses de transport maximales de 4,5 mètres par seconde. La solution offre une lecture de codes et une vision industrielle intégrées sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des appareils supplémentaires. Les caractéristiques supplémentaires sont la qualité d'image haute résolution, la reconnaissance optique des caractères et le codage vidéo.
Détection
L'un des éléments clés de la logistique est la détection fiable des objets, depuis leur positionnement jusqu'à l'un des aspects les plus difficiles, à savoir la variabilité des objets en termes de forme et de couleur.
SICK a développé de nombreuses solutions dédiées, telles que les solutions VMS4x00 et 5x00 utilisées dans les systèmes Track & Trace. Ces solutions offrent une mesure fiable même à des vitesses élevées, garantissant aux clients un débit élevé.
Contrôle
Le contrôle est une étape fondamentale de l'intralogistique. Les flux et les processus doivent être corrélés de manière réciproque et optimale à chaque point de la chaîne. Tout cela peut être activé par des capteurs intelligents interconnectés au sein d'un système complexe.
Un système de contrôle est fortement basé sur les données. Les capteurs détectent et communiquent de grandes quantités de données. Ces données doivent être interprétées afin d’obtenir des informations utiles pour l'amélioration des processus.
Le logiciel Package Analytics de SICK permet un contrôle efficace avec une plateforme de visualisation optimisée pour le fonctionnement de l'installation. Il offre des capacités d'identification des tendances pour l'amélioration des performances et un accès multi-appareils sécurisé - smartphones, tablettes, ordinateurs de bureau - qui assurent un contrôle constant.
Ces articles pourraient vous intéresser
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !