L’avantage des capteurs programmables et de SICK AppSpace est de pouvoir donner une entière liberté aux intégrateurs dans le développement d’applications sur-mesure pour leurs clients. C’est ce qui a conquis Coppernic, une société spécialisée dans la conception et la mise en place de solutions complètes d’identification automatique pour la traçabilité industrielle, pour répondre aux besoins spécifiques de son client : lui proposer une solution de traçabilité multiplateforme, flexible et totalement hybride.
Embarquer l’intelligence dans un lecteur RFID UHF avec SICK AppSpace
Fondée en 2008 à Aix-en-Provence, membre de Bpifrance Excellence depuis 2011 et lauréat de la Promotion 2016 du « Pass French Tech », la société Coppernic conçoit, produit et déploie des terminaux mobiles professionnels de contrôle et de traçabilité au service de la sécurité des biens et des personnes.
Véritable intégrateur-expert, Coppernic propose à ses clients des solutions technologiques globales combinant hardware, software, analyse et gestion des données collectées. Elles ont déjà trouvé leur application dans des domaines aussi variés que l’équipement des contrôleurs dans les transports publics, le contrôle d’accès sur les sites industriels, l’organisation d’élections fiables et transparentes, l’optimisation du stationnement sur voirie, les campagnes d’enrôlement et recensement biométriques de populations, la télématique embarquée ou la traçabilité industrielle grâce aux différentes facettes de la technologie RFID.
C’est d’ailleurs sur cette dernière compétence que nous avions d’ores et déjà interviewé Coppernic en 2019. En effet, une solution de traçabilité de palettes a été conçue avec du matériel RFID SICK puis déployée sur une trentaine de sites Verallia, le leader mondial de l’emballage du verre. Coppernic a depuis poursuivi son développement : déménagement dans de nouveaux locaux en Août dernier, de nouveaux renforts pour les différentes équipes, etc. pour poursuivre le déploiement des solutions existantes mais aussi continuer à accompagner ses clients dans les évolutions souhaitées dont celles pour Verallia.
Une solution applicative embarquée sur-mesure
Le client désirait une solution multiplateforme, flexible et surtout hybride : en effet cette dernière devait pouvoir fonctionner sur n’importe quel type de matériel hardware (tablette, PC, smartphone…) et tourner sur n’importe quel système d’exploitation afin de s’affranchir des contraintes liées aux mises à jour ou à leur maintenance qui sont une perte de temps non-négligeable. Cette solution se base sur des dispositifs de lecture/encodage grâce au tag RFID situé sur les chariots de manutention permettant ainsi un suivi en temps réel des palettes transportées. Le moyen le plus évident était donc d’embarquer l’intelligence logicielle directement dans le lecteur RFID et de déporter le pilotage de la solution sur une application web. Pour ce faire, Coppernic a utilisé l’écosystème SICK AppSpace.
« L’AppSpace, c’est une possibilité infinie de programmation, sans limitation pour développer son propre algorithme ! s’enthousiasme Fabien Barry, Ingénieur Intégrateur & Chef de Projet. Notre application devait être réalisée sur-mesure avec un algorithme intelligent qui devait permettre la lecture sur le chariot, spécifiquement pour notre client Verallia. Il nous fallait donc une plateforme de développement à la fois flexible et ouverte. C’est exactement ce que nous a permis de faire SICK AppSpace. »
Pouvoir déployer facilement la solution à distance
Concernant sa mise en place, les équipes de développement de Coppernic ont été assistées par l’équipe support R&D de SICK. Un accompagnement a en effet été nécessaire pour maîtriser correctement tous les contours de l’outil SICK AppStudio. Bilan : un mois après, le développement de l’algorithme était terminé.
Cette troisième version du « pallet tracking » est actuellement en test auprès de Verallia. Une fois validée, le déploiement pourra débuter. Le gros avantage c’est qu’il pourra s’effectuer à distance via SICK AppManager, puisque les dispositifs RFU sont dotés d’une connexion Ethernet. « C’est un énorme gain de temps par rapport à la solution précédente car la solution est toujours connectée, donc très flexible » explique Fabien Barry. Et c’est d’autant mieux car le parc de chariots représente 300 à 400 engins ! Comme pour tout environnement logiciel, il est néanmoins important de noter que SICK AppSpace s’accompagne d’un achat de licence annuelle. Ensuite, pour que les programmes conçus avec SICK AppStudio puissent fonctionner sur les capteurs compatibles, il est nécessaire de s’équiper d’une clé d’activation matérialisée par une carte SD à insérer dans chaque matériel hardware. Cela permettra le fonctionnement des dispositifs de la gamme RFID UHF de SICK.
Gagner du temps lors de la mise en service
« Le gros avantage de cette nouvelle application développée avec SICK AppSpace, c’est d’avoir embarqué l’intelligence directement dans le dispositif RFID. Nous avons là une solution packagée hardware et software indépendante, flexible et autonome. Notre client reçoit une solution clef en main avec le logiciel déjà installé En fait, il suffit d’appuyer sur un bouton pour que l’intelligence se déploie. On a vraiment supprimé toute contrainte d’installation ». Ce sont des gains significatifs également pour la mise en service et la maintenance. Il serait aisé d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’algorithme, puis de la déployer d’un simple clic pour que tous les dispositifs du parc soient mis à jour. « Ce que je retiens de ma relation avec SICK c’est la fiabilité et la qualité de leurs services et de leurs solutions. Le système est stable, le matériel est robuste et le logiciel ne génère que très peu de bugs. C’est vraiment satisfaisant ! » conclut Fabien Barry.
Ces contenus peuvent vous intéresser :
- Contrôle automatisé des marchandises grâce au concept d’intégration verticale et de Middleware
- Une solution RFID SICK équipe l'émission "Le casse du siècle"
- Une puissante équipe : le système de contrôle d’impression 4Sight et SICK AppSpace
- Services numériques : « Nous rendons accessibles des informations précieuses »
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !