Ce qui a commencé en 1912 avec la fabrique de cigares De Olifant à Kampen aux Pays-Bas est devenu en 2020 un groupe mondial composé de nombreuses entreprises. Toute une série de sociétés différentes opèrent aujourd'hui dans toute l'Europe sous le nom de groupe Tembo. "Même si chaque entreprise a son propre cœur de métier, nous aimons utiliser la technologie des autres", explique l'ingénieur Danny Corjanus. Et nous aimons collaborer avec SICK pour cette technologie : "SICK est l'un de nos fournisseurs préférés".
La société Tembo bénéficie d'un concept de machine flexible et modulaire
La liste des entreprises figurant sur le site www.tembo.eu est impressionnante. "Les 15 entreprises et les 1 200 employés du groupe sont actifs dans plus de 10 pays - en particulier en Europe. Notre siège social est toujours situé à Kampen. Plusieurs entreprises se concentrent sur le marché des produits alimentaires de luxe : "De Olifant, par exemple, fabrique toujours des cigares, du café, du thé et les spécialités sont disponibles chez De Eenhoorn" (un célèbre café-boutique à Kampen, ndlr).
Machines pour la fabrication de pastille pour lave-vaisselle
Le domaine d'activité principal de Tembo est la construction de machines : "Au départ, nous nous sommes principalement concentrés sur le marché du tabac, mais nous avons maintenant une perspective beaucoup plus large. Notre société EME Engel, par exemple, produit des machines pour la fabrication de pastille pour lave-vaisselle. Nous produisons les emballages de ces pastilles. Notre machine à emballer les pastilles pour lave-vaisselle est unique. Lorsque le format de l'emballage change, le fabricant doit normalement tout modifier physiquement. Grâce à notre machine d'emballage flexible cela n'est plus nécessaire et se fait automatiquement. Vous indiquez le nombre de pastilles par sachet et le reste se fait tout seul.
Une assistance efficace et rapide
Tembo est un groupe innovant et aime collaborer avec des partenaires qui partagent ses valeurs et ambitions. M. Corjanus explique : "Je travaille ici depuis dix ans maintenant et nous collaborons avec SICK depuis bien longtemps. SICK est vraiment un fournisseur en qui nous avons une confiance aveugle. Et ce n'est pourtant pas facile de nous satisfaire.
Nous sommes intéressés par de bons capteurs à des prix corrects et c'est ce que SICK nous fournit. Nous ne nous attendons bien évidemment pas à ce qu'un représentant nous rende visite quotidiennement mais lorsque nous les sollicitons c'est pour une raison bien précise. SICK comprend cela. Leurs employés sont réactifs et sont présents en cas de besoin ». Parfois, SICK les aide même dans des moments inattendus. "Lorsque nous avons développé la machine modulaire qui conditionne les pastilles de lave-vaisselle, nous nous sommes trouvés confrontés à un problème de sécurité.
Nous nous sommes rendus compte qu'une simple clôture avec quelques portes d'accès n'était finalement pas suffisant. Chaque module de la machine a une porte d'accès et celles-ci sont situées les unes à côté des autres. Pour de nombreux interrupteurs de sécurité, la plaque de montage est trop conséquente et prend trop de place. Elle chevauche alors la porte voisine et l'empêche de s'ouvrir. Nous avons alors contacté SICK pour nous trouver une solution de sécurité et avons eu rapidement un retour de leur part. En réponse à ma demande, le collègue de SICK avec qui nous travaillions nous a envoyé dans la même semaine une version de démonstration d'un interrupteur de sécurité. Cela nous a permis de résoudre rapidement le problème".
Machines autonomes
Avec fierté, M. Corjanus nous montre la machine en question dans l'un des halls de production de la société Tembo. Dans le hall, nous voyons une lignée de machine de production blanche et brillante, disposée de manière compacte : "Cette ligne comprend en fait une dizaine de machines autonomes. Elles sont toutes reliées à l'ordinateur principal à partir duquel toute l'installation peut être contrôlée". "Chaque machine autonome réalise une partie du processus : C'est là que le produit est chargé et qu'une inspection est faite. Et c'est là que nous effectuons le travail. Le processus se répète alors jusqu'à ce que vous obteniez à la fin un produit complet et de haute qualité".
Les solutions de capteurs SICK sur les machines
Tembo accorde une grande confiance à SICK, ce qui explique tous les composants SICK que la société à l'habitude d'utiliser. Outre les capteurs de distance et les cellules photoélectriques, la machine modulaire est également équipée de capteurs à fourche pour la détection des produits. Corjanus : "Nous utilisons Flexi Soft de SICK pour protéger l'ensemble de la machine. L'avantage de ce système de sécurité est que vous pouvez construire le système de commande de manière modulaire. Les différents modules de base peuvent tous être reliés entre eux. Et dès que vous ajoutez un nouveau module pour une nouvelle opération de traitement, vous pouvez le mettre en service de manière très simple. De cette manière, SICK s'appuie précisément sur le concept modulaire de sa machine.
Conception flexible et modulaire des machines
Bien que la machine telle que nous la voyons dans le hall soit presque prête à être utilisée, les experts de chez Tembo cherchent déjà de nouvelles possibilités d'extension. "Grâce à sa conception flexible et modulaire, la machine peut être agrandie à tout moment avec de nouvelles innovations. C'est formidable qu'un fournisseur comme SICK soit aussi flexible que nous".
L'avenir de Tembo
En tant que groupe avant-gardiste, Tembo s'aventure également dans de nouveaux domaines.
Danny Corjanus nous dit : "Tembo Paper" est un nouveau membre de la famille. Nous produisons dorénavant des pailles en papier dans le but de lutter contre les déchets plastiques. La machine associée à cette fabrication a été développée par notre société luxembourgeoise Imatec, qui est généralement impliquée dans la fabrication d'emballages de cigarettes et de tubes à cigarettes. En plus des pailles en papier, nous voulons également fournir à nos clients les machines nécessaires à la fabrication de ces pailles". Green Products est une autre entreprise avant-gardiste au sein du groupe Tembo. "Compte tenu de notre histoire en tant que fabricant de machines à cigarettes, un client nous a demandé si nous pouvions fabriquer une sorte de cigarette en papier contenant du terreau pour la culture de jeunes plantes et de jeunes plants. Même si cette commande particulière n'a pas abouti, elle nous a inspiré pour développer l'idée. Depuis, cela a amené à un système qui produit des tubes en papier pour, entre autres, les propagateurs et les cultivateurs".
Ces contenus peuvent vous intéresser
- INSPIRE4LIFE, un projet pour le recyclage de déchet d’équipement électrique et électronique (DEEE) en Europe
- Comment s’assurer du plus haut taux de disponibilité pour vos Installations d’Identification automatique ?
- Contrôle automatisé des marchandises grâce au concept d’intégration verticale et de Middleware
- Le système de contrôle de la qualité Label Checker contrôle la présence de la date limite de consommation.
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !