Hugo Menault : Il s’agit d’une machine autonome. Les concurrents ne gèrent pas de la même façon la sécurité de ces machines. Dans leur cas, c’est le contact (palpeur) qui stoppe la machine. C’est donc plus dangereux qu’avec la CUB.X. En effet, nous travaillons la sécurisation de la machine afin que le client ne soit jamais en contact dangereux avec celle-ci. Ce qui est possible avec le scrutateur.
La machine permet également une hausse de la productivité en adaptant les zones d’arrêt et de ralentissement (la machine tourne plus ou moins vite selon la distance à laquelle se trouve la personne).
L’avantage du bras tournant est aussi de pouvoir faire des économies de consommables. Le client peut choisir le type de film qu’il souhaite et il maîtrise ainsi mieux ses coûts d’achat de consommables. Il y a également un taux de rendement élevé par la fiabilité du système et la sécurisation sans contact innovante, la machine est tout le temps en fonctionnement. Il y a globalement un temps de cycle plus court.
C’était un pari pour Davigel car la machine était plus chère à l’achat mais ceci a été compensé et rentabilisé par son niveau de productivité très élevé.
Actuellement, nous avons 5/6 machines installées et plusieurs en commande.
Cette machine est un gros succès, nos clients en sont satisfaits, nous souhaitons la dupliquer dans d’autres sites grands froids car il existe peu de solutions efficaces et de réponses satisfaisantes dans le paysage de la banderoleuse adaptée à ces conditions extrêmes.