La population mondiale augmente sans cesse mais l’espace disponible pour les terrains agricoles reste limité. Cela a pour conséquence l’emploi de grande quantité d’engrais à travers le monde pour augmenter le rendement des cultures. La production d’engrais, cependant, est un processus très énergivore qui requiert un contrôle permanent du procédé de fabrication. L'un des plus grands fabricants d'engrais au monde a choisi d'utiliser la technologie de mesure des gaz et des poussières de SICK.
Nouvelle application : SICK réduit les coûts de production pour l’un des plus grands fabricants d’engrais au monde
Analyseurs de gaz et poussière
Avec l’analyseur de gaz MCS300P HW, les analyseurs de gaz in situ de la série GM, les appareils de mesure de la concentration de poussière DUSTHUNTER et les services associés, SICK s’est révélé être le meilleur choix. Au total, plus de 100 analyseurs seront installés dans les usines existantes pour répondre aux exigences de type d'application particulière. SICK a d'ailleurs mis au point une sonde de mesure in situ autonettoyante spécifique pour une mesure fiable du gaz en présence de poussières humides.
Dans la plupart des cas, SICK disposait déjà de produits testés, parfaitement adaptés à la tâche à accomplir. En ce qui concerne le traitement du phosphate naturel, la société avait besoin d’un produit permettant de contrôler le SO2, le NOx, le CO et le CO2, ainsi que les charges de poussière à la sortie des fours rotatifs. Dans ce cas particulier, la solution devait pouvoir fournir des mesures fiables et précises même en présence de poussières fines. SICK a fourni les analyseurs de gaz in situ GM32 pour le SO2 et le NOx, le GM35 pour le CO et le CO2 et le DUSTHUNTER SP100. La solution choisie présente de nombreux avantages, notamment une technologie de mesure in situ fiable et un excellent rapport qualité-prix.
Dans le cas de la production d'acide sulfurique, la solution devait pouvoir surveiller les émissions de SO2 et d'O2 provenant de la cheminée. Le meilleur choix était le système d'analyse multi-composant MCS300P HW, car il nécessite beaucoup moins de maintenance en raison de sa technologie de mesure extractive à chaud / humide et élimine le processus compliqué de préparation des échantillons.
Il faut également mesurer les faibles concentrations en NH3 lors de la production de phosphate mono- et diammonium (MAP / DAP) à partir d'acide phosphorique et d'ammoniac afin de contrôler l'efficacité des épurateurs par voie humide. Dans le même temps, les émissions de HF de la cheminée doivent également être surveillées, car elles fournissent des informations sur la teneur en fluorure et, par conséquent, sur la qualité du produit fertilisant final. Enfin, les émissions de poussières doivent également être mesurées.
Ces tâches se sont avérées être un défi majeur, car les milieux de traitement humides, agressifs et poussiéreux ont rendu très difficile la prise de mesures en continu. Dans ce cas, la solution choisie était l’analyseur de gaz in situ GM700 combiné au dispositif de mesure de la poussière extractive FWE200. SICK a développé une sonde de mesure spéciale pour le GM700, qui se nettoie périodiquement. La solution peut supporter sans problème les niveaux élevés de formation de sel dans la pile et réduit considérablement la quantité de travail de maintenance nécessaire. Grâce à la surveillance continue, l’excès d’ammoniac dans le processus peut également être considérablement réduit. La dernière étape a consisté à installer huit appareils de mesure de la poussière FWE200 sur l’un des sites. Les préparatifs sont déjà en cours pour l'installation de nouveaux appareils sur un deuxième site.
Ces articles pourraient vous intéresser
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter !