Success Story Adler Modemarkte : track and trace et identification RFID

25 janv. 2017

Adler Modemärkte est un géant de la mode allemand, avec 174 magasins en Allemagne, Autriche, Luxembourg et Suisse. Cette société savait ce qu’elle voulait : une transparence totale et continue dans le flux de marchandises, entrant et sortant, à la fois au niveau de l’entrepôt ou du centre de distribution et des points de ventes. La finalité étant, d’avoir un suivi temps réel de ses flux logistiques, de sécuriser ses marchandises et d’assurer l'équilibre des comptes. La société Adler Modemärkte mise depuis l'été 2013 sur la technologie RFID dans un nombre croissant de succursales. Au total, 170 sites ont adopté cette nouvelle technologie. La RFID équipe ainsi non seulement l’entrepôt central mais est aussi intégrée dans tous les processus des points de vente ainsi que pour la gestion des stocks du centre de distribution.

Étude de cas ADLER Modemärkte

Aujourd'hui, près de 90 % des produits d'Adler sont équipés de transpondeurs RFID. Une partie des marchandises est déjà livrée au centre de distribution avec des transpondeurs de ce type. Les autres produits sont étiquetés dans ce centre. Ainsi, la commande de réapprovisionnment de l'entrepôt central aux points de ventes est aussi entièrement automatisée grâce à la RFID. 

Syspro est l'intégrateur et fournisseur système du logiciel qui a permis l'intégration complète de la technologie RFID au sein des points de ventes et du centre de distribution d'Adler Modemärkte. SICK a fourni les capteurs et systèmes de lecture des tags RFID.

RFMS  (Radio Frequency Modular System) : le tunnel de lecture RFID pour colis  sur  convoyeur

RFMS Pro de SICK

Le système de traçabilité RFMS Pro promet des cadences élevées et une flexibilité exceptionnelle dans la configuration du système. Les colis sont identifiés à l'aide d'un tunnel RFID autoporteur et configurable sur une base modulaire. Son concept innovant, à base de modules de deux largeurs avec et sans antennes, ouvre la voie à de multiples variantes, qui permettent d'adapter le système aux conditions spatiales et structurelles de façon optimale, pour des coûts de planification et de mise en place réduits. 

À l'entrée des marchandises dans l’entrepôt, ces dernières ne sont plus scannées manuellement, mais simplement placées sur le convoyeur qui les transporte ensuite sous le tunnel RFMS, puis jusqu'à leur destination, stockage ou production. Grâce à une gestion optimisée des antennes, les transpondeurs identifiés sont toujours affectés aux bons colis même s’ils sont convoyés à des vitesses élevées, à des cadences importantes ou avec des espaces faibles entre colis. Et ce, même en cas de redémarrage du convoyeur après un arrêt inopiné. Il arrive que certaines marchandises équipées de tag RFID ne devant pas être enregistrées soient laissées à proximité de la station de préparation de commande ou que des tags isolés tombent au sol. Pas de problème : le logiciel de traitement utilise des filtres pour distinguer les tags qui doivent être lus de ceux, statiques, qui ne doivent pas l’être.

À la sortie des marchandises, les erreurs de livraison sont également évitées avec cette solution. Le RFMS Pro veille à ce que les articles emballés et envoyés correspondent exactement à la commande. Cela a amélioré le flux des marchandises préparées à destination des points de vente et a réduit la marge d'erreurs sur les de quantités.

Le RFMS Pro peut aussi être équipé de solutions d’identification haut de gamme personnalisés, en intégrant des scanners de codes-barres 1D et 2D. Le code carton EAN peut ainsi être directement associé aux tags RFID des articles. Enfin, un système de mesure volumétrique permet de vérifier les dimensions des colis.

Le suivi intégral de la supply chain dans le retail grâce à la RFID

Retail Track and Trace : comment la RFID trace et sécurise vos flux de marchandises tout au long de la supply chain
Retail Track and Trace : comment la RFID trace et sécurise vos flux de marchandises tout au long de la supply chain

RFGS (Radio Frequency Gate System) : le portail de lecture RFID pour les grands colis, palettes et véhicules d'entrepôts

Pour les colis ou palettes de grande taille ou transportés à l'aide d'un chariot élévateur, par exemple, et qui doivent eux aussi être enregistrés, il existe le système de traçabilité RFGS Pro, une solution complète, flexible et intelligente dédiée à l'entrée et à la sortie de marchandises de grandes dimensions. Le système qui peut être installé sur un quai de chargement/déchargement ou en point de contrôle isolé, intègre un interrogateur (lecture/écriture) et 4 antennes RFID permettant d'identifier les colis, les cartons ou les palettes taguées, d'un contrôleur central avec algorithme d'affectation intégré et d'un scanner laser 2D servant au contrôle du sens de passage. Le RFGS Pro permet ainsi une attribution claire et décentralisée du transpondeur RFID. Les informations fournies par le RFGS peuvent être évaluées et filtrées, les tags fixes au sol ou utilisés sur les quais adjacents sont ainsi ignorés. En exploitation, des outils d'entretien, de surveillance et de diagnostic intégrés assurent la disponibilité élevée du RFGS Pro.


Optimiser les processus logistiques à l'aide de la RFID en augmentant la cadence et la transparence

La RFID est une technologie basée sur la transmission radio fréquence destinée à l'identification automatique dans le secteur industriel. Lecture et écriture sans contact visuel, supports de données utilisables plusieurs fois, lecture d'objets en masse  et absence de maintenance : tels sont souvent les arguments décisifs justifiant du choix de la RFID plutôt que de l'identification optique à l'aide de codes-barres. En outre, ces systèmes offrent des fonctions intelligentes qui en simplifient largement l'intégration, l'exploitation et le diagnostic. La standardisation mondiale des fréquences radio par les normes ISO/IEC est également décisive pour le marché international de la technique du flux de matériel et la logistique. Les capteurs et systèmes à base de capteurs dans le domaine des hautes fréquences et des ultra-hautes fréquences (HF et UHF) constituent donc la solution optimale pour les flux de matériel.
 

 

Ces articles peuvent aussi vous intéresser :

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous