SIRIC® : voyez ce qui importe !

SIRIC® Logo
SIRIC® Logo

SIRIC® est la dernière génération de l'ASIC (Application Specific Integrated Circuit) des capteurs de SICK. Désormais, pour la première fois, les méthodes de traitement des signaux numériques sont intégrées au monde de capteurs photoélectriques. Les capteurs équipés de cette technologie sont plus puissants que jamais et sont très résistants à toutes les influences optiques et de haute fréquence connues. Ces solutions de capteurs intelligents peuvent être intégrées de manière transparente dans les réseaux d'automatisation.

Les avantages offerts par les capteurs photoélectriques dotés de la technologie SIRIC® :

Fiabilité optique dans des conditions de lumières parasites et de lumière émise par d'autres capteurs

Même les dernières lampes à économies d'énergie ne peuvent pas interférer avec ces capteurs. Par exemple, ces capteurs peuvent même « regarder » directement dans l'éclairage au sein de l’installation de la production, ce qui permet une plus grande liberté dans la conception des installations. Les temps d'arrêts résultant de la défaillance des capteurs sont réduits ; la machine est alors plus disponible.

Augmentation de la portée et de la distance de détection

La réserve fonctionnelle accrue permet une détection fiable dans les environnements industriels, comme les endroits poussiéreux, augmentant ainsi la disponibilité de la machine.

Personnalisation

Parce que SICK gère toute la technologie, de la production des puces à l'intégration dans des capteurs photoélectriques, des adaptations peuvent être apportées au moindre coût en fonction de vos applications spéciales ou de vos besoins.

Configuration simple via IO-Link

Les capteurs avec la technologie SIRIC® fournissent plus qu'un simple signal de commutation. L'interface IO-Link permet de configurer le capteur même en fonctionnement. Cela permet, par exemple, de remplacer rapidement l'appareil en cas de changement de format. Une intervention manuelle n'est plus nécessaire. De nouvelles fonctions de capteurs intelligents, telles que l'horodatage et les compteurs, sont également abordées et configurées via l'interface IO-Link. Elles garantissent une plus grande disponibilité de l'installation et une solution d'automatisation efficace.

Miniaturisation

Grâce à la réduction des dimensions, les besoins en termes d’espace au sein des machines sont également minimisés, ce qui diminue les coûts d'espace de production.

Grande résistance aux chocs de manutention, vibrations et perturbations électromagnétiques

Les capteurs dotés de la technologie SIRIC® fonctionnent de façon fiable, même dans des conditions environnementales rudes. L'intégration de fonctions à la technologie SIRIC® a permis de réduire le nombre de composants électroniques dans le capteur. Il est mieux à même de résister aux chocs, aux vibrations et aux influences électromagnétiques, ce qui signifie des cycles de maintenance moins fréquents et une plus grande disponibilité de la machine.