Une solution RFID SICK équipe l'émission "Le casse du siècle"
Trouver la solution idéale
La réactivité est la clé
Après une requête sur internet, les premiers fabricants/grossistes de la liste contactés ont tous décliné, s’excusant de ne pouvoir tenir les délais. En effet, Vincent Detune a démarré la recherche d’un fournisseur 15 jours avant le tournage de l’émission… Il fallait donc pouvoir être réactif. Et puis parmi les résultats de recherche sur Google, SICK est apparu. Un coup de fil, la mise en relation avec Stéphane Rauline, ingénieur technico-commercial spécialisé en solutions logistiques, et quelques questions techniques plus tard, c’était entendu : SICK prêterait une antenne RFID RFU630 pour des tests, et serait conservée s’ils étaient concluants.
Vincent Detune est venu cherché le matériel chez SICK le surlendemain. Quelques tests positifs plus tard, la technologie est validée et le matériel est donc définitivement sélectionné pour l’émission. Sur place, dans les locaux de Cdiscount près de Bordeaux, la solution est installée et de nouveaux essais sont réalisés avant l’émission : des dizaines de produits sont empilés en vrac sur la cible afin d’être lus par l’antenne RFID. Malheureusement, le taux de lecture tombe entre 70 et 80%. Une seconde antenne aurait sans doute été nécessaire. Pas de problème, Vincent Detune réadapte le process. Les produits seront apportés par les candidats sur la cible pendant le direct et ils seront ensuite passés en nombre moins important sous l’antenne pendant les temps de pause publicitaire ou musicale, soit entre 4 et 6 minutes ! Dans ce laps de temps, une cinquantaine de produits sont donc scannés par l’antenne. Résultat : une rapidité de lecture qui permet de tenir le délais ultra-court de la pause et un taux de lecture de 100%. Mission accomplie : il est possible à l’issue des pauses d’indiquer au public le montant total des gains collectés par les candidats. Un élément clé du script de l’émission.
SICK, les seuls à avoir joué le jeu
Pour regarder le replay de l'emission, cliquer ici
Ces articles peuvent vous intéresser
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !