Dusthunter SP30 : nouvel analyseur de poussière pour les procédés

24 nov. 2017

Révolution dans le domaine de la mesure des particules en milieu industriel

Dusthunter SP30
Dusthunter SP30

Dans les pays industrialisés, l’impact sur notre santé de la concentration dans l’air des particules en suspension n’est plus à démontrer. Les particules fines sont particulièrement nocives et sont en augmentation nette depuis deux siècles.

Les activités humaines, telles que le chauffage, les rejets des véhicules, les centrales thermiques et de nombreux procédés industriels en génèrent d’importantes quantités. Il est donc primordial de réduire significativement ces niveaux d’émission pour un impact le plus faible possible sur notre santé.

Réduction des émissions industrielles

Afin de diminuer l’impact des activités industrielles dans la production et diffusion des particules fines, les autorités européennes et nationales ont exigé depuis plusieurs décennies des valeurs limites de rejet de plus en plus faibles, ainsi qu’une évaluation continue de ces rejets, obligeant les exploitants à s’adapter, en optimisant leurs procédés de traitement des effluents gazeux.

C’est ainsi que de nombreuses installations industrielles ont été contraints de réaliser des investissements importants afin de s’équiper de systèmes de captation des poussières très efficaces et fiables.

Les systèmes d’extraction de poussières jouent donc un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de l’air. Les défauts éventuels de ces systèmes doivent être détectés à un stade précoce avant de dépasser les limites réglementaires, il faut donc mesurer en permanence de manière fiable, rapide et continue les concentrations de poussières dans les procédés.

 

SICK pose de nouveaux jalons

Quand il s’agit d’optimiser un procédé industriel, tous les exploitants ne veulent qu’une seule chose: des appareils de mesure robustes qui fournissent des mesures précises et rapides avec un haut niveau de disponibilité, et à faible coût. Et cela ne s’applique pas seulement aux coûts d’investissement initiaux, il s’applique à toute la durée de vie de l’appareil.

Aujourd’hui, les technologies de mesure les plus couramment utilisées pour la mesure de poussières en milieu industriel sont :

La triboélectricité : Les particules de poussières chargées et en mouvement frappent ou passent à portée de la sonde du capteur, un transfert de charge électrique se produit. Le signal est directement proportionnel à la concentration en particules. Pour être mesurables, ces petits signaux sont ensuite amplifiés au niveau de l’électronique. Cette technologie se distingue par son faible coût mais est sensible à l’encrassement de la sonde, à l’humidité et à la vitesse des gaz.

L’électrodynamique : Principe proche de la triboélectricité, mais à l’aide d’un traitement électronique avancé du signal, l’appareil distingue le courant continu créé par des collisions de particules sur la tige et mesure un signal alternatif qui résulte des particules passant près de la sonde. Bien que moins dépendant à la vitesse des gaz que la triboélectricité, cette technique reste sensible à l’encrassement de la sonde et à l’humidité.

Mesure optique par Transmission/ Diffusion : Un faisceau est diffusé dans le milieu contenant les particules qui absorbent ou dispersent la lumière par réflexion. Un détecteur sensible mesure la lumière ainsi absorbée ou diffusée. Le principe de diffusion permet la mesure sur des gaz faiblement chargés – même à moins de 1 mg/m3. Il y a deux méthodes de mesure de la lumière diffusée : par rétro diffusion et par diffusion directe.

Utilisée jusqu’alors principalement pour les mesures à l’émission, cette technologie performante et adaptée à la plupart des environnements, est aujourd’hui disponible, grâce à SICK, pour la mesure des procédés.

 

Un petit nouveau dans la famille DUSTHUNTER : le SP30, simple, robuste, efficace.

Tout a commencé il y a 50 ans avec le premier appareil de mesure de la densité de la fumée. Depuis lors, SICK est devenu un nom respecté partout dans le monde dans le domaine de   la surveillance de la poussière. Les instruments sont conçus pour être extrêmement fiables, utilisent des techniques de mesure optique de haute précision et contiennent des composants qui compensent automatiquement les erreurs causées par les conditions d’installation. Tout ceci se traduit par un haut niveau de précision des mesures et des intervalles de maintenance exceptionnellement  longs.

Le nouveau modèle SP30 bénéficie de tout le savoir SICK :   technologie performante laser   à lumière diffusée, robustesse et adaptabilité grâce aux 3 versions disponibles, simplicité d’installation et faible coût d’exploitation.
Il est principalement destiné aux mesures de concentrations de poussières pour la Surveillance des gaz épurés en aval des précipitateurs électrostatiques
Surveillance des filtres à manches
Surveillance et contrôle des installations d’alimentation en air et d’évacuation d’air Robuste, le Dusthunter SP30 est en acier inoxydable hautement résistant pour une mesure
continue et fiable de la concentration de poussière dans les gaz secs. Il n’a pas de pièces mobiles, fonctionne silencieusement et bénéficie d’un design compact.
Performant, l’analyseur est basé sur la technique de la lumière diffusée qui est reconnue comme très sensible et utilisable pour les concentrations de poussières faibles et moyennes. La mesure est indépendante de la vitesse des gaz et de la charge électrique des particules, un cycle de contrôle interne et automatique évalue régulièrement les performances de mesure.
 

Installation simple (seulement d’un côté) et mise en service rapide.

Les données de mesure sont affichées sur une sortie numérique (protocole Modbus via RS485) et / ou fournies par une sortie analogique pour une transmission facile à tout type de système de contrôle client (PLC / DCS / DAHS).

En conclusion

Si vous avez l’intention de mesurer l’efficacité de votre système de filtration, à l’aide d’une technologie fiable, robuste, indépendamment de l’humidité, de la charge électrique et de la vitesse des particules, alors choisissez la solution SICK SP30.

Ces articles peuvent aussi vous intéresser :

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous