빠르고 확실하다: 적합한 추적 시스템이 DB Schenker의 소화물 배송을 어떻게 최적화하는가

2025. 3. 10

물류사들은 빠르고 확실한 소화물 배송을 원하는 꾸준한 수요에 직면해 있습니다. 고객의 필요를 충족시키는 동시에 탁월한 성과를 제공하기 위해 DB Schenker는 노르웨이의 물류 센터 다섯 곳을 현대화하기로 결정했습니다. 그 일환으로 판독률을 높이고, 처리량을 늘리며, 시간이 많이 드는 수동 작업 단계를 줄이는 DWS 시스템(Dimensioning-Weighing-Scanning) 아홉 개를 구현하고자 했습니다. 문제는 신뢰할 수 있고 비용 면에서 효율적이며 개별 현장의 다양한 요구사항을 충족하는 센서 솔루션을 찾는 것이었습니다. Hanter Ingenjörsteknik과 함께 SICK는 필요한 솔루션을 제공할 수 있었습니다.

A dimensioning-weighing-scanning (DWS) system reduces no-reads and increases throughput.
A dimensioning-weighing-scanning (DWS) system reduces no-reads and increases throughput.

소화물과 화물을 제 갈 곳으로 보내는 DB Schenker

130개국 이상에서 1,850곳이 넘는 현장에 약 72,700명의 직원을 보유한 DB Schenker는 전 세계 물류 서비스를 선도하는 업체입니다. 이 글로벌 물류사는 육상, 해양, 항공 운송을 맡으며 포괄적인 물류 및 공급 사슬 관리 솔루션을 원스톱으로 제공합니다. 

Hanter Ingenjörsteknik AB는 스웨덴 공헤스테르에 본사를 두고 전 세계에서 공압 호스 시스템과 이송 기술용 솔루션을 공급합니다. 여러 해 전부터 이 회사는 DB Schenker의 통합 설계자 역할을 하며 컨베이어 시스템과 기타 솔루션을 제공합니다. Hanter와 오랜 기간 파트너 관계를 맺고 있는 SICK의 센서가 여기에 사용됩니다.

 

최적화된 소화물 파악

DB Schenker utilizes a DWS system for their conveyable shipments

DB Schenker는 모든 물류 터미널에서 DWS 시스템을 사용해 잘못 신고된 발송물을 파악합니다. 이 시스템은 소화물의 무게와 치수 외에 배송지 관련 분류 정보와 잘못 신고된 발송물의 재정산을 위한 중요 데이터도 제공합니다. DB Schenker가 DWS 시스템을 더 통일적이고 신뢰할 수 있고 정밀하게 만들고자 문의했을 때 Hanter는 SICK와의 협업이 솔루션과 고객 서비스의 품질 면에서 이득이라는 것을 알려주었습니다. 이에 DB Schenker는 SICK에 식별 및 치수 측정 시스템의 업그레이드를 맡기기로 결정했습니다.

높은 판독률, 적은 비용

DWS 시스템을 노르웨이의 물류 센터 다섯 곳에 구현할 때 각 시스템에는 상단과 전방과 측면에서 바코드를 감지하는 최신 세대의 Lector85x 매트릭스 카메라가 탑재되었습니다. 모든 시스템에는 또한 레이저 측정 헤드 두 개와 동적 저울이 장착되었습니다. 이 장치들은 각각 LFT(legal-for-trade) 인증을 받았으므로 미신고 수익을 회수하는 데 사용할 수 있습니다.

새로운 DWS 시스템의 “S”를 담당하는 신형 Lector85x 매트릭스 카메라로 포장물 식별용 1D 및 2D 바코드의 크기와 유형에 관계없이 높은 판독률을 달성할 수 있습니다. 또한 카메라의 시야가 넓으므로 적은 수의 카메라로 애플리케이션을 해결하여 비용을 절감할 수 있었습니다. DB Schenker와 Hanter는 이 시스템이 탁월한 성능을 발휘하고 공간을 적게 차지하는 데 깊은 인상을 받았습니다.

 

높은 센서 품질에 결코 뒤지지 않는 서비스

새로운 카메라의 높은 판독률 덕분에 DB Schenker에서 수동 개입은 거의 필요 없습니다. 검정된 측정 및 칭량을 통해 미신고 수익을 파악할 수 있습니다. 게다가 SICK의 노련한 서비스 기술자가 신뢰할 수 있는 애프터세일즈 지원을 제공하므로 높은 수준의 계획 안전성이 보장됩니다. Hanter는 다른 공급사들과 비교해 SICK의 높은 유연성을 아주 높게 평가합니다.

현장마다 처리 능력 및 공급 전압과 관련한 요건이 제각각이었음에도 SICK는 모든 요건에 부합하는 솔루션을 개발할 수 있었습니다. SICK는 노르웨이의 설비 다섯 곳 전부에 비슷한 제원의 시스템을 제공하고자 노력했습니다. 따라서 예비품의 높은 가용성이 보장되고 고객 측에서 정비 인력에게 DWS의 정비와 유지보수를 교육하기가 수월합니다.

추적 시스템
물체 간격이 작을 때 이미지 기반의 빠른 코드 판독 및 할당
Lector Identification System
물체의 동적 식별, 측량, 칭량
DWS Dynamic
The Lector85x matrix camera allows for high read rates of all sizes and types of 1D and 2D barcodes for shipment identification
The Lector85x matrix camera allows for high read rates of all sizes and types of 1D and 2D barcodes for shipment identification

늘 고객과 좋은 관계를 맺는다

이 프로젝트는 SICK과 Hanter의 장기적인 관계를 토대로 이루어졌습니다. 이미 오래전부터 두 회사는 고급 센서 솔루션으로 Hanter의 분류 시스템을 계속 개선해 나가는 작업에 몰두해 왔기 때문입니다.

이렇게 신뢰가 형성되었기에 Hanter는 DB Schenker와 직접 대화할 때 SICK와 함께했습니다. 덕분에 SICK는 긴밀한 관계와 미래의 협업을 위한 초석을 놓을 수 있었습니다. DB Schenker는 프리세일즈와 애프터세일즈 영역 모두에서 파트너의 전문성을 활용하고 “One-System-Fits-All” 방식의 접근법으로 이득을 봅니다.

“우리는 이 프로젝트를 시작으로 향후에 Hanter와 DB Schenker 같은 훌륭한 파트너와 함께 많은 프로젝트에 착수할 수 있기를 바랍니다.” SICK 스웨덴 지사에서 프로젝트 관리와 공장 & 물류 자동화 서비스를 담당하는 Sebastian Lang의 말입니다.

 

기타 기고문

고속 식별: 오스트리아 우체국에서 시간당 30,500개 소화물 처리

전체 내용 읽기

Rossmann에서 다양한 팔레트 유형의 빠르고 확실한 분류와 할당

전체 내용 읽기

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.