thyssenkrupp Rasselstein에서 2D-LiDAR 센서 덕분에 전자동화된 창고 관리

2025. 3. 25

물류의 디지털화를 위해서는 효율성, 투명성, 안전성을 새로운 수준으로 높이는 혁신적인 접근법이 필요합니다. thyssenkrupp Rasselstein는 이 과제를 성공적으로 달성했습니다. 최첨단 소프트웨어와 센서 기술을 통해 물류의 바늘구멍이 고속 네트워크가 되었습니다. 정밀한 SICK LiDAR 센서가 확실한 실시간 데이터의 기초를 마련하는 동안 IdentPro의 고성능 내부 물류 소프트웨어가 완벽한 통합을 보장하고 창고 내 물류 흐름을 투명하게 만듭니다.

도전 과제: 실수 발생과 효율 손실

thyssenkrupp Rasselstein의 생산 설비에서 창고 공간은 광활하고 복잡합니다. thyssenkrupp Rasselstein은 설립된 지 260년이 넘었으며 세계에서 가장 큰 포장용 철강 생산 업체입니다. 약 150만 제곱미터 면적에서 2,400명의 직원이 일하며 매년 대략 150만 톤의 함석을 생산합니다. 새로운 시스템을 구현하기 전에는 재고 이동을 수동으로 스캔하는 작업이 필요했습니다. 이를 위해 지게차 운전자가 차에서 내려야 했기에 시간이 많이 소모되었고 실수가 발생하기가 쉬웠습니다. 물리적 재고와 디지털 재고 간의 차이는 생산 계획에 큰 파장을 미칠 수 있습니다. 또한 완전한 안전 조치에도 불구하고 각각의 과정에는 늘 사고 위험이 어느 정도 내포되어 있습니다.

 

thyssenkrupp Rasselstein is the world's largest production site for packaging steel.
원활한 내부 물류는 80개국에 걸친 thyssenkrupp Rasselstein 고객사 약 400곳에 제품을 공급하는 데 중요한 기여를 합니다.
thyssenkrupp Rasselstein is the world's largest production site for packaging steel.
원활한 내부 물류는 80개국에 걸친 thyssenkrupp Rasselstein 고객사 약 400곳에 제품을 공급하는 데 중요한 기여를 합니다.

이러한 취약점을 없애기 위해 이 회사는 IdentPro를 찾아갔습니다. IdentPro는 내부 물류를 위한 혁신적인 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 덕분에 실시간 디지털화와 프로세스 자동화를 통해 창고에서 완전한 투명성을 확보하고 효율을 높일 수 있습니다. thyssenkrupp의 프로젝트에서 핵심은 “창고 실행 시스템”(Warehouse Execution System, WES)입니다. 특히 SICK의 고정밀 2D-LiDAR 센서와 결합된 시스템은 모든 재고 이동을 전자동으로 파악합니다. 지게차에는 IoT 키트가 장착되었습니다. 따라서 센서가 정확한 위치 데이터를 실시간으로 제공할 수 있고, IdentPro 소프트웨어에서 이 데이터를 조합하여 주변 환경의 디지털 트윈을 만듭니다.

특히 SICK의 picoScan150 - 및 LRS4000 모델이 중요한 역할을 합니다. picoScan150은 넓은 스캔 범위를 자랑하는 동시에 윤곽 파악 시 높은 각 해상도와 정밀성을 제공합니다. LRS4000은 열악한 기상 조건과 최대 300m의 작동 범위 등 외부 영역의 까다로운 조건에 맞춰 특별히 설계되었습니다.

 

The picoScan150 is characterized by its long scanning range and at the same time high angular resolution and precision in contour navigation.
SICK의 2D-LiDAR 센서(여기서는 picoScan150)는 정밀성과 콤팩트한 디자인 그리고 높은 견고성을 자랑합니다.
The picoScan150 is characterized by its long scanning range and at the same time high angular resolution and precision in contour navigation.
SICK의 2D-LiDAR 센서(여기서는 picoScan150)는 정밀성과 콤팩트한 디자인 그리고 높은 견고성을 자랑합니다.
LiDAR 센서
2D-LiDAR 센서 - 콤팩트한 하우징을 갖춘 강력한 성능의 비용 효율적 제품
picoScan100
멀리 떨어진 작은 물체를 정밀하게 감지하기 위한 안정적인 2D-LiDAR 센서
LRS4000

 

IdentPro의 키 어카운트 매니저인 Benedikt Heinen은 말합니다. “SICK의 LiDAR 센서는 우리의 솔루션에서 중추를 이룹니다. 센서가 제공하는 정확한 데이터는 우리 시스템의 특징인 높은 신뢰도의 토대가 됩니다. 이로써 지게차 운전자가 더 쉽고 안전하게 작업할 수 있죠. 더 이상 지게차에서 내리지 않고 재고 이동을 파악할 수 있으니까요.”

 

솔루션: 유연한 소프트웨어로 네트워크화된 센서

이 솔루션이 기술적으로 세련될 뿐 아니라 기존 시스템에 완벽히 통합된다는 점 역시 인상적입니다. 지게차 운전자는 디스플레이를 통해 본인의 현재 위치는 물론이고 다음 적재 지점과 적하 지점도 볼 수 있습니다. 모든 움직임은 자동으로 파악되며 추가적인 작업 단계가 필요 없습니다. 새로운 기술의 구현을 통해 thyssenkrupp Rasselstein은 여러 가지 목표를 동시에 달성할 수 있었습니다.

  • 효율 향상: 재고 이동이 전자동으로 파악되어 시간 소모가 상당히 줄어듭니다.
  • 실수 감소: 자동화된 파악으로 사람의 실수가 최소화되고 일관되게 재고가 동기화됩니다.
  • 작업 안전 향상: 지게차 운전자가 스캔 작업을 위해 더 이상 차에서 내릴 필요가 없습니다.
  • 미래에도 안심: 이 시스템은 유연하고 확장이 가능하므로 지속 가능한 투자가 됩니다.

thyssenkrupp Rasselstein의 기술 서비스 & 물류 부문 부회장 Michael Wild는 이렇게 정리합니다. “우리는 IdentPro의 소프트웨어와 SICK의 센서를 결합함으로써 마일스톤을 달성했습니다. 프로세스가 더 빠르고 안전하고 투명해졌지요. 우리는 함께 물류의 미래를 만들어 나갑니다.”

 

Hand in hand to optimal solutions in logistics
SICK 이동식 플랫폼 키 어카운트 매니저 Daniel Salas, Ident Pro 키 어카운트 매니저 Benedikt Heinen, thyssenkrupp Rasselstein 기술 서비스 & 물류 부문 부회장 Michael Wild(왼쪽부터).
Hand in hand to optimal solutions in logistics
SICK 이동식 플랫폼 키 어카운트 매니저 Daniel Salas, Ident Pro 키 어카운트 매니저 Benedikt Heinen, thyssenkrupp Rasselstein 기술 서비스 & 물류 부문 부회장 Michael Wild(왼쪽부터).

IdentPro와 SICK의 협력은 기술적 시너지가 어떻게 프로세스를 혁신할 수 있는지 보여줍니다. 이때 SICK는 기술을 제공할 뿐 아니라 소프트웨어 제조사와 긴밀하게 소통하며, 이로써 두 파트너는 서로 이득을 얻습니다. SICK의 이동식 플랫폼 키 어카운트 매니저 Daniel Salas는 파트너 간 협업을 강조합니다. “우리는 IdentPro와 손을 잡고 최적의 솔루션을 만들고 있습니다. 실전에서 얻는 경험은 우리의 센서를 발전시키는 데 직접 활용됩니다.”

혁신적인 기술이 어떻게 물류를 혁신할 수 있는지, 물류를 그 어느 때보다 더 효율적이고 안전하고 미래 지향적으로 만드는지가 이 프로젝트에서 똑똑히 드러납니다.

 

기타 기고문

팔레트 분류를 쉽게: EDEKA가 상품 입고를 어떻게 최적화하는가

전체 내용 읽기

안전을 극대화하도록 설계: 소형 팔레트 애플리케이션을 위한 안전 라이트 커튼

전체 내용 읽기

모듈식 차량군 덕분에 더 높은 자율성: 내부 물류에서 빈틈없는 실내 및 실외 작업

 전체 내용 읽기

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.