物流企業必須始終面對客戶對迅速可靠投遞包裹的要求。為滿足客戶的需求,同時提供優異的效能,DB Schenker決定對其位於挪威的五個基地進行翻新。其中包括履行全新的DWS系統(體積重量掃描系統),它可以提高讀取速率,增加吞吐量,減少耗費時間的人工操作步驟。其中的挑戰在於,必須找到一項可靠、成本低、並且滿足各基地不同要求的感測器解決方案。最終,SICK與Hanter Ingenjörsteknik攜手貢獻了所需的解決方案。
迅速而可靠:合適的追蹤查詢系統有效優化DB Schenker的包裹投遞工作
DB Schenker將包裹與貨物準確送達指定地點
DB Schenker在130多個國家設有超過1,850個基地,擁有大約72,700名員工,是全球領先的物流服務商之一。這家跨國物流企業從事海陸空運輸,並一站式提供豐富的物流與供應鏈管理解決方案。
Hanter Ingenjörsteknik AB是一家氣動軟管系統及輸送技術解決方案的跨國提供商,總部位於瑞典Gånghester。這家企業長期擔任DB Schenker的整合商,負責提供輸送系統及其他解決方案,這其中都用到了其多年的合作夥伴SICK推出的各種感測器。
優化包裹檢測

DB Schenker在其每一個物流場站都為錯誤申報的貨物設立了一個DWS系統。除了包裹的重量與尺寸外,此系統還提供關於投遞地點的分揀資訊,以及用於重新計算錯誤申報的貨物所需的重要資料。此前DB Schenker曾向Hanter提出需求,希望將其DWS系統設計得更加統一、可靠、精確,於是Hanter介紹了經過與SICK的合作,在解決方案的品質及客戶服務方面取得的優勢。DB Schenker隨即決定委托SICK對識別與尺寸測定任務進行升級。
讀取速率高,成本低
在挪威的五個基地改裝DWS系統的過程中,每個系統都裝上了最新一代Lector85x矩陣式攝影機,以便從上方、前方及側方採集條碼。此外,每個系統還配備了兩個雷射量測頭與一個動態磅秤,這些都已經合法認證,因此可用於追回未申報的收入。
新款Lector85x矩陣式攝影機代表全新DWS系統的「S」(掃描功能),對用於識別包裹的各種尺寸及類型的一維與二維條碼具有較高讀取速率。此攝影機視野寬廣,因此僅需較少的攝影機數量即可實現應用,從而取得更加低成本的效果。DB Schenker與Hanter對此系統的高效能與低佔地需求贊不絕口。
優質服務與感測器的高品質相得益彰
新款攝影機讀取速率高,使DB Schenker幾乎無需再實行人工干預。透過經合法認證的量測與稱重,可採集並記錄未申報收入。此外,經驗豐富的SICK服務技術人員提供可靠的售後服務支援,從而有力保障規劃穩定性。而Hanter公司則深知,與其他提供商相比,SICK的靈活性要高得多。
盡管各基地對處理能力與電源電壓的要求不盡相同,SICK仍開發出了一項滿足所有要求的解決方案。SICK採用的方案是為挪威的全部五家工廠提供相似的系統規格,以保障更高的備件可用性,方便客戶對其維護人員開展DWS系統維修與維護的培訓。
始終保持良好的客戶關係
此項專案建立在SICK與Hanter長年構建的業務關係基礎上。因為多年來,兩家企業一直致力於用高品質感測器解決方案持續改善Hanter產品系列中的分揀系統。
雙方在合作中產生了信任,因此Hanter推薦SICK一同參加與DB Schenker的直接對話。由此,SICK成功奠定了構建深厚關係、今後開展合作的基礎。DB Schenker則從其合作夥伴的雄厚實力、在售前與售後領域快速而可靠的響應能力、以及「通用系統」方案中獲益。
「希望此項專案能夠帶來更多我們與Hanter及DB Schenker這樣強大的合作夥伴共同運作的專案。」SICK瑞典公司工廠與物流自動化專案管理與服務部的Sebastian Lang說。