Un système de caméras réduit le risque de collision pour les chariots élévateurs à fourche avec conducteur

18 mai 2021

Le système d'aide à la conduite Visionary-B CV 3D de SICK impressionne son client Imerys Fused Minerals Laufenburg GmbH par l'efficacité de ses avertissements de collision. Ce fournisseur leader mondial de solutions personnalisées à base de minéraux a équipé un chariot élévateur Linde de la société Schöler Fördertechnik AG du système de caméra active de SICK avec technologie d'instantanéité 3D. Le moniteur d'images en direct aide le conducteur à éviter les collisions en émettant des avertissements sonores et visuels, même dans les environnements de production difficiles.

Imerys ne prend pas la santé et la sécurité au travail à la légère. La zone arrière d'un chariot élévateur est difficile à voir, ce qui représente une charge importante pour les conducteurs, en particulier dans les zones étroites ou difficiles à naviguer et dans des conditions météorologiques difficiles. Comme ils doivent se concentrer sur le déplacement des charges, les conducteurs ne peuvent pas toujours se fier à leur seule intuition dans ces situations. Par exemple, lorsqu'ils transportent de lourds sacs de granulés céramiques dans des entrepôts jusqu'à des camions en attente, il peut être difficile de naviguer en toute sécurité dans cet espace. En particulier lorsque les conducteurs font marche arrière et qu'ils doivent prêter une attention particulière à leur environnement afin d'éviter les collisions avec des objets statiques ou en mouvement. C'était une raison suffisante pour les employés d'Imerys de mettre en œuvre le système d'aide active à la conduite de SICK. La caméra montée sur le chariot élévateur comme solution autonome et robuste fournit des avertissements de collision fiables, même dans de mauvaises conditions. Adrian Winkelmann, chef de projet Services Intralogistiques chez Schöler, est convaincu que l'équipement des chariots élévateurs avec le système d'aide à la conduite en 3D permet de réduire les accidents et d'améliorer les conditions de travail : "Le conducteur peut sentir que le Visionary-B CV l'assiste dans son travail quotidien et rend également son travail plus sûr." Le Visionary-B CV complète donc parfaitement les propres produits de Schöler. L'entreprise fournit des solutions logistiques globales qui sont adaptées de manière optimale aux besoins du client. En suivant les principes de productivité, de sécurité et d'ergonomie, Schöler propose des chariots élévateurs à fourche performants et des offres de service complètes, conformes à l'état de l'art.

The rugged and powerful Visionary-B 3D vision sensor from SICK is unaffected by temperature fluctuations, rain or unevenness in the floor or ground.
The rugged and powerful Visionary-B 3D vision sensor from SICK is unaffected by temperature fluctuations, rain or unevenness in the floor or ground.

Système de caméra active pour la prévention des collisions

Le capteur de vision 3D Visionary-B de SICK, robuste et puissant, n'est pas affecté par les fluctuations de température, la pluie ou les irrégularités du sol. Le système d'aide à la conduite fonctionne selon le principe de la stéréoscopie : le traitement intelligent des images du système de caméra identifie les objets dans les zones difficiles à voir puis il les classe. L'alerte de collision 3D via le moniteur du conducteur étant hautement configurable et facile à utiliser, elle permet au conducteur de se concentrer sur sa tâche réelle dans le cadre de son travail quotidien. Les employés d'Imerys sont ravis : La caméra soulage le conducteur et augmente la protection contre les collisions et la productivité dans les zones d'utilisation.

 
The camera takes the load off the driver and increases the collision protection and productivity in the areas of use.
The camera takes the load off the driver and increases the collision protection and productivity in the areas of use.

 Flexibilité pour une vision optimale et une configuration variable

Le système actif Visionary-B CV détecte les objets à l'arrière du chariot élévateur et les classe en catégories d'objets. Cela permet d'éviter les fausses alarmes inutiles tout en émettant de manière fiable et efficace des avertissements tant acoustiques que visuels - un cadre rouge clignote sur le moniteur. Le conducteur peut, s'il le souhaite, spécifier certains obstacles tels que des murs ou des objets plus petits qui doivent être ignorés. Grâce à la technologie d'instantanéité 3D, il est possible d'analyser non seulement la classe mais aussi la position précise des objets par rapport au véhicule. En outre, des algorithmes intelligents filtrent les informations ambiantes non pertinentes, par exemple le brouillard ou les reflets sur le sol. La caméra offre au conducteur une vue optimale, quel que soit l'environnement de travail.
 
Fabian Zimmer, ingénieur d'application chez SICK et responsable des caméras instantanées 3D, explique les options de configuration : "Il est possible de faire varier la largeur et la longueur de la zone de détection en fonction de la taille et de la vitesse du véhicule. Et à l'intérieur des zones de détection individuelles, il est également possible de faire une distinction : Quels sont les objets dont je veux réellement être averti ?"
 
Whether it be in tight passages, over uneven ground, or in strong sunlight: the camera ensures optimal vision.
Whether it be in tight passages, over uneven ground, or in strong sunlight: the camera ensures optimal vision.

Des accessoires pour chaque application

En collaboration avec Schöler, SICK propose une solution prête à l'emploi pour une grande variété d'applications, depuis les environnements de production jusqu'à l'élimination des déchets. Que ce soit dans des passages étroits, sur des sols irréguliers ou en plein soleil : la caméra assure une vision optimale. S'il n'a pas été commandé immédiatement lors de l'achat du chariot élévateur, le système de caméra est facile à installer et le chariot élévateur est rapidement prêt à fonctionner à nouveau.

Grâce aux accessoires de montage polyvalents, le système de caméra intelligent offre une meilleure surveillance, même pour les véhicules spéciaux plus grands et les infrastructures complexes, et peut être utilisé pour éviter les collisions. Et lorsqu'il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble des zones situées derrière et devant le véhicule, le système d'assistance assiste le conducteur de manière fiable avec ses deux têtes de capteur et une unité d'évaluation qui passe d'une tête de capteur à l'autre.

 
Thanks to the versatile mountable accessories, the intelligent camera system provides a better oversight even for larger special-purpose vehicles and complicated infrastructures.
Thanks to the versatile mountable accessories, the intelligent camera system provides a better oversight even for larger special-purpose vehicles and complicated infrastructures.

Les clients du monde entier font confiance au système d'aide à la conduite de SICK. Cette application du système de caméra n'a pas seulement impressionné Imerys. Le client de Schöler, Samvardhana Motherson Peguform (SMP), l'un des plus grands équipementiers automobiles d'Allemagne, prévoit également d'utiliser le système d'aide à la conduite de SICK sur tous ses sites de production après un essai sur le terrain réussi.

 

 

Ces contenus peuvent vous intérésser : 

Les AGV du CEIT en Slovaquie utilisent la camera 3D Visionary-T de SICK pour la protection contre les collisions

 

Lire l'article 

Pallet Pocket Detection : Détection précise des palettes avec une caméra 3D 

Lire l'article

Visionary-B 3D assistance system prevents accidents when driving backwards

 

Read more

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.