SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜索限制

157 匹配:

匹配 1 - 24 157

在工业自动化领域,光学符号识别 (Optical Character Recognition = OCR) 与工业图像处理解决方案的整合,有效促进了质量管理的发展。这种强大的组合借助 Quality Inspection 工具的准确性和经过人工智能预训练的光学符号识别 (OCR) 技术所带来的高读取能力,为效率和测量精度树立了新的标准。... 更多内容
工业图像处理解决方案让机器“眼观六路”,从而通过机器视觉解决方案辅助甚至彻底取代人工检测任务。这项技术在众多行业和应用中服务于生产流程的自动化。 人们经常会有这样的疑问:究竟是需要 2D 机器视觉解决方案还是 3D 机器视觉解决方案?按需选择才是关键——本文将探讨这一问题,并提供正确使用该技术的操作指南。... 更多内容
电池生产中内嵌的质量管理是当前复杂工艺中,需要同时满足市场刚性需求与严苛要求的关键。这适用于不同的电池生产阶段:电极、电芯、模组和电池组以及拆卸和回收。始终关注设备整体效率 (OEE/GAE)。将传感器、视觉相机或检测系统等合适的硬件与基于人工智能的软件相结合并发挥着重要作用,用于分析工艺流程中产生的相关质量数据。 ... 更多内容
十余年来,SICK 致力于为高要求的电池生产领域开发创新安全解决方案。在这次访谈中,SICK 资深安全专家 Clifford Cox 深度剖析了行业面临的最大挑战与最新趋势,并阐释了现代传感器与自动化技术如何提升高度自动化生产过程的安全性,以及为预防事故与人员伤害所必须采取的措施。... 更多内容
要使自动化发挥作用,机器和设备中的某些部分也必须能够自动运转。但运转本身还不足以满足需求。只有在运转受到控制、监控并且可重复地可靠执行时,机器人、机床和包装机、地面运输工具和输送系统才能按照需要发挥作用。编码器承担的正是这项任务,它通常集成在电气驱动系统中,无法看到:它们确保自动化系统中的机器运转能够得到可靠控制和准确调节。... 更多内容
在电动汽车生产过程中,火灾风险不容忽视。由于风险可能源自单个零部件,因此必须进行严格监控。SICK 与红外热成像仪制造商 FLIR 密切合作,开发出融合现代热成像与扫描技术的组合方案,为汽车制造商提供了合适的解决方案。... 更多内容
在电动汽车电池及储能系统的复杂生产工艺中,很多工位处均需要传感器。这些传感器既能够输出工艺控制信号,又能够实现装配工位的安全防护,并且执行集成式质量管理工作。SICK 为设备制造商及设备运营商一站式提供全品类传感器,显著提升电池生产的工艺控制精度、安全性、质量及生产效率。 ... 更多内容
SICK 在电池生产质量管理领域持续提供解决方案逾十年。SICK 利用所积累的技术经验,正与欧洲电池制造商展开合作。此举旨在推动欧洲在作为关键战略的电池市场实现技术追赶。... 更多内容
物流的数字化需要创新的方案才能将效率、透明度和安全性提升至新的高度。thyssenkrupp Rasselstein 工厂在这方面取得了成功,并且令人印象深刻:使用先进的软件和传感器技术,突破物流瓶颈并构建了高速物流网络。而高效准确的 SICK LiDAR 激光扫描仪是提供可靠实时数据的基础,并且可以无缝整合性能强大的 IdentPro 内部物流软件,实现仓库物流过程的透明化。... 更多内容
物流企业看到了对更快速、更可靠投递包裹的持续性需求。为了满足客户需求的同时提供出色的性能,DB Schenker 决定对挪威的五个基地进行现代化改造。其中包括实现一套新的 DWS-Systems (Dimensioning-Weighing-Scanning)(尺寸测量 - 称重 - 扫描系统),它可以提升读取率、提高吞吐量、减少耗费时间的手动工作步骤。挑战在于,要找到一套可靠、具有成本效益、满足各个基地不同要求的传感器解决方案。SICK... 更多内容
在数字化转型的浪潮中,机器视觉正成为智能制造的关键。 SICK,作为传感器智能的领导者,现诚邀您加入我们的视觉系统集成商团队,共同探索视觉技术的无限可能。 ... 更多内容
当思想开放、勇于实践的人们走到一起时,最好的创意就诞生了。今年,我们与同事、客户和合作伙伴一起,造就了诸多灵感闪现的时刻。 凭借激情、团队精神与不断开拓创新的意愿,我们迎接了今年的特殊挑战。我们将与客户和合作伙伴一起,继续开拓创新,用科技造福人类。 ... 更多内容
世界变幻莫测,日新月异。社会与工业领域的这种变化正伴随着数字化进程不断地加剧和加速,同时也改变了生产领域的功能安全。这就是为什么 SICK 的创新整体解决方案 Dynamic Safety 会引起业界的关注。安全系统&服务业务单元负责人 Benjamin Heimpel 和光束系统业务单元负责人 Patrick Vollmer 深信,Dynamic Safety 将突破以往的限制。正如安全专家在采访中解释的那样,安全问题成为了合作与共存任务的真正“Game... 更多内容
在倾斜旋转器的帮助下,不但可以更准确地执行挖掘作业,还可以实现非常精细的移动。为了测量和引导移动,制造商 SMP 选择了 SICK 的 CANopen 绝对值编码器 AHM36。... 更多内容
多年来,荷兰 Klebo Technics B.V. 公司的机械工程师一直以其在超声波焊接机及组件方面的丰富专业知识而闻名。但这并非全部。“我们的客户通常是因为超声波应用而找上我们,但很快他们就会发现,我们在机器、模块和设备制造领域还能提供更多服务。”总经理 Johan Klein Leetink 说。在他旁边的是:用于生产新型太阳能电池板的机器人引导系统 PLOC2D。... 更多内容
西克在中国耕耘30年,积累了很多的客户,也得到众多客户的认可。在这些行业中,有不少智能工厂、转型升级、践行工业4.0的范例和成功案例,我们为您整理了相关解决方案,以及西克可以提供于实现这些方案的产品,助力您的企业实现工业智能化的转型。 ... 更多内容
为确保植物以理想的状态生长,在苗圃或园艺中心,重达 10 kg 的盆栽需要每天定期移动和重新摆放。这是一项艰巨而费力的工作。颇具远见的法国 Instar Robotics 公司的 Pierre Delarboulas 和 Adrien Jauffret 为此带来了转机。他们的自主机器人“Trooper”负责搬运盆栽,为园艺行业的自动化做出了贡献。3D 激光雷达 MRS1000 能够在恶劣环境中确保准确导航和环境监测。... 更多内容
人工智能无处不在——但如何才能在复杂的图像处理任务中有效利用人工智能,让质量管理从中受益?AI 能否让图像处理技术变得亲民?... 更多内容
西克始终秉持着技术至善这一理念,持续在研发领域不断投入,用创新的智能传感技术,为您的制造和物流赋能、助力您的数字化转型。 ... 更多内容
自动叉车为 Ostendorf Kunststoffe GmbH 的物流链提供支持,承担了繁琐、重复和缺乏吸引力的室外作业。遇到的第一个挑战就是如何在室外区域实现安全高效的自主运行。然而,在三位经验丰富的工业自动化专家(叉车专家 Linde Materialhandling、自动化专家 Götting 和工业传感器市场引领者 SICK)的通力合作下,最终成功实施了这个深思熟虑的传感器方案。... 更多内容
随着全球对可再生能源需求的日益增长,全球太阳能和光伏产业正成为发展势头强劲的新兴行业。而在国家对于太阳能光伏行业的长期投入以及政策支持下,国内早已拥有相当成熟且规模化的相关产业链,并已成为全球太阳能光伏设备的主要制造中心,持续为全球的可持续发展做出贡献。... 更多内容
随着“工业元宇宙”的出现,工业自动化正在经历一场巨大的变革。“工业元宇宙”是一个用于开发、测试和训练人工智能 (AI) 的虚拟 3D 环境。这是工业领域持续数字化的前提。3D 平台和工具等新技术正在改变价值链,推进一种全新的联网形式。仿真技术将在这些虚拟环境中发挥关键作用,因为它能够在产品进入现实世界之前对其进行训练或验证等。利用这些可能性,SICK 还可为客户提供完善的服务和咨询,从而开发更多的智能服务和应用,支持生产或物流中的仿真等应用。  ... 更多内容
全球垃圾处理产业也必须减少温室气体排放。世界上大部分垃圾仍在以受控或不受控的方式进行填埋。垃圾焚烧发电站是生物碳循环的一部分,其会排放生物和化石二氧化碳的混合物。燃烧化石燃料时释放的碳已在地下封存了数百万年,而燃烧生物质释放的碳则是生物碳循环的一部分。 本次推出的是我们脱碳系列主题文章的第六部分,聚焦垃圾处理。... 更多内容
农业面临的挑战包括资源和耕地稀缺、气候变化、劳动力短缺、安全要求不断提高以及世界人口不断增长,同时还要尽量减少单调而繁重的作业。科技在农业领域的应用可能成为提高粮食生产效率的关键。为确保食品安全,必须在提高生产率的同时减少水、化肥和杀虫剂等资源的使用。为了实现土地的双重利用,农业光伏系统被用于葡萄园、果蔬和农作物种植园以及牧场。由此可在产生可再生电能的同时种植作物。为此利用了合适的传感器来监测天气和生长条件,以优化作物生长和作物保护。... 更多内容

匹配 1 - 24 157

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.