SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜索限制

157 匹配:

匹配 121 - 144 157

SICK 已有超过 75 年的传感器开发经验。在这段时间内,企业始终引领时代步伐。SICK 将如何凭借新的数字服务续写历史,就此我们与 SICK 股份公司负责产业整合空间(Industrial Integration Space)的高级副总裁 Christoph Müller 展开了访谈。... 更多内容
小巧紧凑的节能专家:能源效率和能源透明度在工厂自动化中起着越来越重要的作用。这种在消耗大量能源的过程自动化中早已成为创新驱动力的技术,现在也被应用在小型系统中。为了迎合这种发展趋势,SICK 推出了用于压缩空气领域的多功能传感器 FTMg,该传感器可同时测量流量、压力和温度这三个参数。其通过可靠的泄漏探测以及通过改善能源管理来节省成本。... 更多内容
物流流程的复杂性不断提升。因此,透明日益成为物流流程效率和产能提升的决定性前提。在内部生产、安装和分销物流中的自组织运输过程越来越灵活、越来越模块化的背景下,需要准确快速回答地面运输工具、运输辅助工具和货物何时在哪里的问题。一种——已在实践中得到检验的——可能:SICK 的定位与分析技术。 ... 更多内容
SICK 的 Fluid Power 传感器:预见未来。Fluid Power 是适合工业液压和气动驱动领域的智能传感器和应用,其有助于在众多行业中优化流程并改善价值创造——包括在状态监测和预见性维护方面。在过去的很长一段时间,这些都只是纯粹的幻想。但不断深入的生产数字化与日益强大的数据评估方法相结合,使纯粹的观察逐渐转向预测。... 更多内容
学习并研究机器。Deep Learning 是一种机器学习技术,可能也是人工智能领域重要的未来科技。SICK 将这项关键技术转移至其传感器,以此为客户提供额外收益,提高生产率和灵活性。       ... 更多内容
在位于圣彼得堡的铁路博物馆,SICK 的两台安全激光扫描仪 S300 Mini 用于防护现代的多媒体装置。在这样的保护之下,一道 4.5 m 高的视频墙在整个行进路线上以 1 mm 的精度移动约 22 m 的距离。若出现紧急情况,S300 Mini 可以使银幕安全停止。... 更多内容
SICK 与 AutoCoding Systems成功合作,创新性地将智能型全自动视觉检测系统推向市场,该系统可用于食品、药品和其他消费品包装上的打印编码和字符。... 更多内容
外壳强硬,内核智能:无论是在删掉最的条件下检测物体,还是要求传感器必须尽可能小巧且极其坚固,抑或是用户在注重使用智能通信组件的同时还希望实现面向未来的自动化理念的情况,W4 Inox Smart Sensor 都是合适选择。结果:在食品与制药工业中的加工厂、灌装线和包装机的潮湿区域实现更高的材料耐久性和分布式传感器智能。... 更多内容
不是所有公告都有益——特别是在 www.lebensmittelwarnung.de 上的公告。德国联邦州和联邦消费者保护与食品安全局 (BVL) 的这一网站经常每周多次报告来自食品及饮料工业的召回活动和公共警告。生产、运输和包装流程中的细菌污染是可能的原因之一。卫生级设备设计——尤其是卫生级自动化组件——可在更大程度上降低产品污染风险和制造商通信风险:SICK... 更多内容
SICK 的 Fluid Power 产品。这是液压与气动驱动器领域的工业用智能传感器和应用。它们在许多领域为优化流程和提高附加值做出贡献——也得益于简便集成以及灵活安装与应用。非常巧妙而快速地安装。传感器的智能主要体现在使用灵活上。可通过所有常见接口(如 IO-Link 接口)轻松完成传感器集成,即插即用当然是 SICK 的 Fluid Power 传感器的标配。... 更多内容
对功能强大并可灵活放置的小型人机协作机器人的深入开发工作取得了长足的进步。SICK 传感器在此也是重要的组成部分。传感器智能在对准与定位可移动协作型机器人以及可靠监控其周围环境方面发挥重要作用。在自动导航车上移动至其工作位置并自行定位的轻量级协作型机器人是最新趋势。因此,无围栏和灵活的工作越来越成为机器人技术的标准和功能自动化的新基础。... 更多内容
在丁戈尔芬动态中心的试点项目中,抵达的备件借助自主 AutoBox 从收货站安全移动至拣货站。在近 20 平方米的装载面上可运输总重量高达 20 吨的 20 个栅格箱。该试点项目旨在实现长距离自动化和对接距离较远的建筑部分。... 更多内容
在食品工业中,易变质裸露食品的卫生初级包装至关重要。为在机器人工作站中实现这一流程,SICK 与机器人制造商 Stäubli 通力合作。SICK 3D 视觉传感器 TriSpectorP1000 和 Stäubli 四轴FAST picker TP80 he 共同完成移动输送带上的拣选流程。其中,3D 零件通过Belt-Picking-SensorApp 定位并借助 SICK AppSpace... 更多内容
连铸厂、热轧厂与轧管厂的高温生产中的光学式 3D 检查——在那里闪烁表面、热量、轧屑、污物和湿气是家常便饭?作为该领域的市场佼佼者,对 IMS Messsysteme GmbH 来说,这是一项基本的核心能力。一年多来,企业利用 SICK 的 3D 视觉传感器 Ranger3 显著改进了自家检查系统的性能,同时开辟了新的应用领域和业务范围。... 更多内容
最好什么都不要妨碍这款德国锡根的锻造操作机。毕竟 DANGO & DIENENTHAL 的运输与装卸机可能重达 1000 吨。而且其高达 350 吨重的重物还很烫——虽然钢铁行业在此喜欢用“温热”这个词,但它指的是温度高达 1200 摄氏度、发出黄色光的锻件。在实际应用中,对运行安全性的要求很高。SICK 的 3D 视觉技术为锻造与运输操作机的驾驶员提供更好的视野——特别是后方视野。... 更多内容
回顾与展望秋天,在总部位于科隆的 Pfeifer & Langen 甜菜总会堆积成山。在甜菜收割季,这家欧洲领先的制糖商之一会收到数百万甜菜。重型卡车几乎无休止来回运货,轮式装载机不断转载货物,期间要处理大量的物流工作。制糖商经过与 RCI 职业协会密切协商,选择了 SICK 的 3D 驾驶辅助系统 Visionary-B CV 的锐眼,确保为倒车的轮式装载机和工人提高在甜菜板转运点的防撞安全性。... 更多内容
在 2019 年 6 月首次参加于纽伦堡举行的汽车工程博览会 AEE 上,SICK AG 凭借 BPS5400(基于摄像机的车身定位系统)摘得 2019 年 AEE 创新奖桂冠。 ... 更多内容
从工作原理来看,用于机器事故防护的安全光幕是如今许多供应商使用的技术。但用户想要的不“只是安全”。在流程透明性、灵活性、操作与维护方便性或集成式自动化功能方面创造附加值的智能附加功能备受青睐,从而确保快速摊销和强大的未来安全保障。更进一步的安全——该主导思想贯穿安全光幕 deTec4 的整体构思。 简单来说,基本信息主要包括 300 mm 到 2,100 mm 的保护区域高度、根据 EN ISO... 更多内容
作为测试和装配专家,来自拜恩富特的 Kubik Automation GmbH 在其新型装配单元 sCube 中采用 SICK 机器人引导系统 PLOC2D。具有丰富行业经验的专家团队专门从事自动化技术方面的创新产品开发与生产流程优化。面向汽车、机电、医疗技术和消费品领域设计定制化专用机器。就制造商而言,对自动化灵活性的要求不断提高。利用 sCube 可通过单台机器处理多个不同的零件,而无需整体调整生产。... 更多内容
从全球首款经认证可在室外区域使用的安全激光扫描仪,到双向边缘云集成直至交钥匙型完整解决方案:传感器智能在自动化生产与物流流程中起着决定性作用。传感器数据进一步发展成可靠的、全球通用的信息是成功的关键要素。视频中 SICK 的四项创新:         垂直与双向边缘云集成 利用垂直双向集成的方法,SICK 将典范转移引入工业自动化。传感器数据使用从现场层面转移到虚拟空间。在该示例中,有不同传感器产生数据。Sensor... 更多内容
凭借安全激光扫描仪 outdoorScan3,SICK 现也占领工业环境的室外区域。SICK 借此弥补了工业流程全自动化的又一个缺口,并加深了功能性的人机协作。设想的应用之一是不受天气影响,例如日晒、雨淋、下雪或起雾,在门外安全可靠地导航自动导引系统。目前,许多其他应用正在准备中。这向工业 4.0 意义上的真实的自控价值链又近了一步。通过由内向外的飞跃,智能传感器解决方案的制造商再次突破可行性的限制——并且是在世界范围内。... 更多内容
合规和经营者责任增加了工作量,减少了乐趣。如果承受不了故障或与主管部门或检验员发生不愉快,最好事先做好万全准备。SICK LifeTime Services (LTS) 大大减轻设备运营者的负担。其他任何传感器制造商都不能提供如此全面的一站式服务。尤其是通过互联网的“智能服务”越来越受欢迎:及早识别风险,更快进行维护和校准,可用性提高且使用寿命延长。旧设备常常也能数字式加装。... 更多内容
所有碎片共同拼凑出一幅完美的画面。然而,与拼图游戏不同,fpt 机器人技术 公司通过旗下新款专利夹具与 SICK 3D 视觉传感器 Visionary-T 的专业协作解决实际问题。作为成就卓著的自动化专家,fpt 机器人技术 设计出一款针对拾放应用的全新机器人单元,即 Subito Connect A 单元,从而弥补了基于机器人的柔性和易变形产品(特别是包装袋)拣选流程中的漏洞。先进的夹持装置能够高效分离和放置非真空密封的产品,目前尚无自动化应对方案的产品亦不在话下。为可靠定位此类产品,需要一款合适的“可视”系统。为此,机器人制造商可使用... 更多内容
首尔地铁是韩国首都短途客运的支柱。每年有数百万乘客使用该公共交通系统,其 300 多个车站几乎无一例外地安装了自动化站台屏蔽门。其中大部分通过 SICK TiM351 产品系列的 2D LiDAR 传感器进行监控。当乘客的手提包、背包或雨伞不会被夹住时,才允许关闭自动门。 SICK 2D LiDAR 传感器 TiM351(LiDAR 表示 Light Detection And Ranging,即激光检测与测量)是一款具有高分辨率的平面扫描仪,在恶劣环境中也能可靠识别微小或细长的物体,而不受其颜色或设计影响。对首尔地铁运营商及其集成合作伙伴而言,紧凑构型、便捷调试,特别是近乎... 更多内容

匹配 121 - 144 157

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.