鹰嘴豆泥、沙拉三明治等:源源不断的美味来自 NENI

2023-12-18

装满沙拉三明治或鹰嘴豆泥的容器在传送带上一闪而过。目前实际生产了多少,还差多少才能完成所有订单?奥地利“NENI am Tisch”公司的专家们想要知道准确答案。关键就在 SICK 的传感器技术。

Sensor technology from SICK supports NENI am Tisch in the manufacture of their products.
Sensor technology from SICK supports NENI am Tisch in the manufacture of their products.

在我们这里,所有喜欢鹰嘴豆泥 沙拉三明治的人一定对“NENI”(又名 Haya Molcho)不陌生。2009 年,她在维也纳 Naschmarkt 开了第一家 Neni 餐厅。NENI 是 Haya Molcho 四个儿子名字的首字母:Nuriel、Elior、Nadiv 和 Ilan。一个成功的故事就此拉开序幕。短短数年,这个家族企业就拥有了 13 家餐厅——从维也纳的 Naschmarkt 到 Prater Wasser,再到柏林、汉堡、慕尼黑、科隆、哥本哈根、苏黎世(两家)、阿姆斯特丹、巴黎和马略卡岛。另外,NENI am Tisch 在 Spar 超市的大约 1600 门店有售,公司还与“25 Hours”连锁酒店在欧洲范围内开展合作。

 

全部新鲜制作——在新的生产设备中

快速扩张很快就让产能达到极限。NENI 没有仓库,所有产品都是新鲜制作的,而且交货迅速。因此需要一个拥有更大空间和新机器的新厂址。因此,NENI 在下奥地利州的 Gumpoldskirchen 建造了新的生产基地和总部。自 2021 年 8 月起,美味的东方沙拉、涂抹酱等产品开始在这里生产。该基地总面积达 3176 平方米,是今后继续扩大美味产品范围的理想“大本营”。

 

鹰嘴豆泥、沙拉三明治等:两条全自动灌装设备线

NENI produces about 75,000 kilograms of hummus in different variations every month.

Gumpoldskirchen 源源不断地新鲜制作 25 种不同的产品,如茄子酱、鹰嘴豆泥和沙拉三明治。NENI 生产经理 Bernhard Balzer 说:“我们每月生产约 15 万公斤美食。其中一半是各种口味的鹰嘴豆泥——从甜菜根味鹰嘴豆泥到咖喱味鹰嘴豆泥。为此使用了两台全自动灌装设备。”在卫生区,使用散装货物灌装机或糊状物灌装机将产品分装到容器。然后将容器密封或盖上盖子,并通过 X 射线检测器进入称重检测区,在此对每个容器进行单独称重,然后进行最终包装。”

一杯接一杯:精细的生产控制

当然,每条生产线都配备了计件器、循环计数器和产量测量计——但是,由于下游的分拣操作,机器上的产品总数与实际包装和发运的产品数量不再一致。Bernhard Balzer 说:“我们非常重视生产控制。错误的灌装会被可靠地识别出来。每个检查点都会产生废品。尽管如此,我们还是希望了解实际的最终产量,即每分钟和每条生产线生产的有效杯数是多少。只有这样,我们才能有效控制生产,及时完成订单,而不必长时间储存产品。这是保证产品新鲜度的重要因素,也是我们的顾客非常重视的一点。”

25 different products – such as hummus and falafel – are continuously prepared fresh in Gumpoldskirchen.
25 种不同的产品(如鹰嘴豆泥和沙拉三明治)在 Gumpoldskirchen 生产基地不断新鲜制作。
25 different products – such as hummus and falafel – are continuously prepared fresh in Gumpoldskirchen.
25 种不同的产品(如鹰嘴豆泥和沙拉三明治)在 Gumpoldskirchen 生产基地不断新鲜制作。

需要可靠的分析

Bernhard Balzer 和他的团队对过去使用的针对最终数量的评估方案并不满意。运营经理解释说:“我们想知道在不同的产能利用率下每小时的平均产量究竟是多少。”因此,他们不仅要寻找一种传感器解决方案来计算容器数量,还要能够在仪表盘上显示传感器提供的数据。“根据灌装设备制造商提供的数据,在满负荷生产的情况下,每分钟可生产 65 到 70 杯产品。然而,由于灌装工艺不同,这一数字也会发生变化。例如,如果灌装的是非常粘稠的液体,工作流程就会减慢。盖盖子也会降低速度。在机器屏幕上可以看到每分钟生产多少杯产品,以及预测每小时生产多少杯产品。但是,如果产品或工作速度发生变化,这种预测就不再准确。此外,也无法跟踪和显示停机时间。”Balzer 说。

The W16 from SICK determines the quantity of containers and forwards this information to the SIG200 gateway.
SICK 的 W16 可确定容器数量,并将其传送到 SIG200 网关。
The W16 from SICK determines the quantity of containers and forwards this information to the SIG200 gateway.
SICK 的 W16 可确定容器数量,并将其传送到 SIG200 网关。

传感器技术确定容器数量并在仪表盘上显示

NENI 解决方案的一个重要组成部分是传感器专家 SICK 的光学传感器 W16,该传感器依据光电传感器的中断来确定容器数量——即使在高速运行时,也能有效进行物体检测。另一项要求是在屏幕、平板电脑和手机上清晰显示,以便进行远程访问。为此,传感器被连接到传感器集成网关 SIG200,并在 NENI IT 部门的协调下集成到公司网络中。如此即可通过传统的网络浏览器轻松访问和查看所收集的数据。此外,NENI 和 SICK 还合作进行了一些定制调整。例如,现在还可以显示最后一小时的实际生产量。Bernhard Balzer 说:“无论是每小时、每天的生产量,还是前一分钟的实时信息,我只需登录服务器,就能在世界任何地方看到最新信息。”

One glance at the clearly designed dashboard immediately reveals the manufacturing status.
只要看一下简洁明了的仪表盘,就能立即了解生产状况。
One glance at the clearly designed dashboard immediately reveals the manufacturing status.
只要看一下简洁明了的仪表盘,就能立即了解生产状况。
光电传感器
目标检测领域的后起之秀
W16

按订单生产

得益于传感器解决方案,NENI 现在可以按订单生产。Bernhard Balzer 说:“举例来说,我们在周一上午 11 点接到订单,从当天下午到深夜,所有产品都必须新鲜制作。周二完成打包,最迟在下午 5 点,卡车就会将预订的货物运离 Gumpoldskirchen。我们必须充分利用这个很小的时间窗口,因为第二天又要开始生产下一个订单。这一切只有在我们对生产情况了如指掌的情况下才能实现——SICK 的传感器解决方案对此功不可没。”

Bernhard Balzer, Manufacturing Operations Manager at NENI (left), and Ingo Wegscheider, Regional Sales Manager SICK Austria (right).
左起:NENI 生产运营经理 Bernhard Balzer 和 SICK 奥地利区域销售经理 Ingo Wegscheider。
Bernhard Balzer, Manufacturing Operations Manager at NENI (left), and Ingo Wegscheider, Regional Sales Manager SICK Austria (right).
左起:NENI 生产运营经理 Bernhard Balzer 和 SICK 奥地利区域销售经理 Ingo Wegscheider。

 

相关文章

新一代 SICK 光电传感器

阅读更多

避免不必要的停机:纸托盘生产中的信号灯和传感器集成网关

阅读更多

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.