在 thyssenkrupp Rasselstein 工厂使用 2D LiDAR 激光扫描仪全自动管理仓库

2025-3-25

物流的数字化需要创新的方案才能将效率、透明度和安全性提升至新的高度。thyssenkrupp Rasselstein 工厂在这方面取得了成功,并且令人印象深刻:使用先进的软件和传感器技术,突破物流瓶颈并构建了高速物流网络。而高效准确的 SICK LiDAR 激光扫描仪是提供可靠实时数据的基础,并且可以无缝整合性能强大的 IdentPro 内部物流软件,实现仓库物流过程的透明化。

挑战:误差的来源和效率损失

thyssenkrupp Rasselstein 工厂的生产设备仓储区宽敞而复杂。thyssenkrupp Rasselstein 工厂已经有 260 多年的历史,是全球最大的包装钢材生产基地。在近 150 万平方米的面积上有 2,400 名工人在工作,他们每年生产约 150 万吨白铁皮。在部署新系统之前,需要手动扫描记录仓库中的移动情况。为此,叉车司机必须离开叉车——这是一种耗费时间的过程,并且容易出错。实际的物理库存和数字化库存系统之间的偏差可能会对生产规划造成深远的影响。另外,尽管采取了多种安全措施,每个过程始终仍存在一定的事故风险。

 

thyssenkrupp Rasselstein is the world's largest production site for packaging steel.
运行顺畅的内部物流系统为 thyssenkrupp Rasselstein 工厂向 80 多个国家的近 400 个客户供货做出了重要贡献。
thyssenkrupp Rasselstein is the world's largest production site for packaging steel.
运行顺畅的内部物流系统为 thyssenkrupp Rasselstein 工厂向 80 多个国家的近 400 个客户供货做出了重要贡献。

为了更大程度地消除薄弱环节,该企业联系到了 IdentPro。IdentPro 为内部物流提供创新的软件解决方案,通过实时数字化和过程自动化实现仓库的透明化和效率提升。在 thyssenkrupp 的项目中心采用“Warehouse Execution System”(WES),它与 SICK 的高精度 2D LiDAR 激光扫描仪组合,全自动记录所有仓库中的移动情况。人工操作的叉车配备了物联网套件。传感器可以实时提供准确的位置数据,并在 IdentPro 软件中组合成周围环境的数字孪生。

SICK 的 picoScan150LRS4000 型号激光扫描仪起到了决定性的作用:picoScan150 具备较高的角度分辨率和轮廓导航精度,同时还具备较大的触发感应距离,因此备受青睐。LRS4000 专门为室外区域充满挑战的运行环境而设计。这包括不利的天气条件以及高达 300 m 的工作范围。

 

The picoScan150 is characterized by its long scanning range and at the same time high angular resolution and precision in contour navigation.
SICK 的 2D LiDAR 激光扫描仪(在这里为 picoScan150)因其高精度、紧凑的结构和更坚固耐用的设计而受到青睐。
The picoScan150 is characterized by its long scanning range and at the same time high angular resolution and precision in contour navigation.
SICK 的 2D LiDAR 激光扫描仪(在这里为 picoScan150)因其高精度、紧凑的结构和更坚固耐用的设计而受到青睐。
激光扫描仪传感器
2D LiDAR 激光扫描仪 - 性能强大,经济高效,结构紧凑
picoScan100
坚固耐用的 2D LiDAR 激光扫描仪,用于高效检测较小的远距离物体
LRS4000

 

IdentPro 大客户经理 Benedikt Heinen 解释说:“SICK 的 LiDAR 激光扫描仪是我们解决方案的重要基础。其准确的数据为我们系统所具备的高可靠性打下了基础。因此,叉车司机的工作变得更加简单和安全,因为他们不必再离开叉车即可记录在仓库中的移动情况。”

 

解决方案:联网的传感器与灵活的软件搭配

实施后的成果不仅因其技术先进,也因其可以无缝整合到现有的系统中而令人印象深刻。叉车司机在其显示屏上既能看到其当前位置,也能看到下个拾取和放置点。自动记录所有移动情况,不需要额外的作业步骤。通过采用新技术,thyssenkrupp Rasselstein 工厂可同时实现多个目标:

  • 提升效率:自动记录仓库中的移动情况,显著降低时间成本。
  • 减少错误:自动记录能够更大程度地减少人为错误,确保库存同步的一致性。
  • 作业安全性更高:叉车司机不必再离开叉车进行扫描。
  • 可持续性:系统灵活可扩展,是一项可持续的投资。

thyssenkrupp Rasselstein 的技术服务 &; 物流副总裁 Michael Wild 总结说:“通过将 IdentPro 的软件与 SICK 的传感器组合,我们实现了一个里程碑。我们的过程更快、更安全、更透明。我们共同塑造了物流的未来。”

 

Hand in hand to optimal solutions in logistics
SICK 移动平台大客户经理 Daniel Salas、Ident Pro 大客户经理 Benedikt Heinen 和 thyssenkrupp Rasselstein 技术服务 & 物流副总裁 Michael Wild(左起)。
Hand in hand to optimal solutions in logistics
SICK 移动平台大客户经理 Daniel Salas、Ident Pro 大客户经理 Benedikt Heinen 和 thyssenkrupp Rasselstein 技术服务 & 物流副总裁 Michael Wild(左起)。

IdentPro 和 SICK 之间的合作向人们展示了技术协同效应如何彻底改变物流的流程。SICK 不仅提供技术,而且与软件制造商进行了紧密交流,因此双方互相受益。SICK 移动平台大客户经理 Daniel Salas 强调伙伴式的合作:“我们与 IdentPro 携手制订理想的解决方案。从实践中获得的经验直接融入到了我们传感器的深度开发中。”

从该项目中我们清楚地知道,创新的技术能够怎样彻底改变物流——更加高效、安全且适应未来发展。

 

更多文章

轻松实现托盘分级:EDEKA 如何优化收货过程

阅读更多

专为实现更高安全性而设计:用于紧凑型码垛应用的安全光幕

阅读更多

模块化车队带来更大的自主性:内部物流的室内外无缝衔接

 阅读更多

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.