“Dynamic Safety 将突破功能安全的限制”

2024-10-11

世界变幻莫测,日新月异。社会与工业领域的这种变化正伴随着数字化进程不断地加剧和加速,同时也改变了生产领域的功能安全。这就是为什么 SICK 的创新整体解决方案 Dynamic Safety 会引起业界的关注。安全系统&服务业务单元负责人 Benjamin Heimpel 和光束系统业务单元负责人 Patrick Vollmer 深信,Dynamic Safety 将突破以往的限制。正如安全专家在采访中解释的那样,安全问题成为了合作与共存任务的真正“Game Changer”。

谈到 Dynamic Safety,“Game Changer”这个概念总是反复出现。我们该如何归纳?

Benjamin Heimpel:传统安全理念已经跟不上快速发展的步伐,并且限制了自动化的潜力。作为安全解决方案的引领者,SICK 希望通过这种方法实现以前从未尝试过的应用安全和自动化。

Patrick Vollmer:不过,这一步不仅从 SICK 来看是改变游戏规则,从客户角度来看也是如此。通过与客户交流,我们了解到他们已经认识到 Dynamic Safety 为他们带来的巨大竞争优势。

 

为什么要这么做?其背后的愿景是什么?

Benjamin Heimpel, Head of Business Unit - Safety Systems & Services

Heimpel:由于我们与客户的关系非常密切,因此我们了解专业人员短缺以及持续的全球危机给客户生产效率带来的影响。即使是以前似乎不可能实现自动化的领域,企业也面临着越来越大的自动化压力。只有这样,才能将员工从简单、重复的工作中释放出来,专注于更有趣、更具挑战性的任务。迄今为止,自动化下一步发展的主要阻碍是人类与自动化平台或机器人协同工作时的安全问题。我们将通过 Dynamic Safety 克服这一阻碍。

Patrick Vollmer, Head of Business Unit - Light Beam Systems

Vollmer:企业希望增强复原力,这意味着生产过程应尽可能无中断、无故障。与 Dynamic Safety 一样,复原力管理也采用整体方法来实现这一目标。所有措施的目的都是在可能出现危机的情况下保持甚至提高性能。针对以前可能导致过程中断的领域的智能解决方案可以提高复原力。由于我们非常熟悉客户的过程,因此 SICK 能够利用 Dynamic Safety 创建此类解决方案。

Benjamin Heimpel (left) and Patrick Vollmer (right).
Benjamin Heimpel(左)和 Patrick Vollmer(右)。
Benjamin Heimpel (left) and Patrick Vollmer (right).
Benjamin Heimpel(左)和 Patrick Vollmer(右)。

我们是怎么想到的?Dynamic Safety 与以往的解决方案有何不同?

Vollmer:我们不再仅仅关注客户的单个机器或作业危险点,而是实时确定整个工作流程中人或物体的位置。因此,我们可以提供有关参与者(包括人与机器)位置的数据,从而在动态环境中实现过程的情景控制。由此能够提高生产效率,同时以更少的人力保持同样的质量和较大的吞吐量,并在整个过程中可靠地实现自动化。

Heimpel:在 SICK,作为综合解决方案提供商,我们不仅销售单个传感器,还要从整体上考虑应用。从实际的安全理念到验证、培训和现场项目管理,我们在所有领域为客户提供支持。在这个商业生态系统中,我们的业务遍及各个层面,因此能够切实突破限制,为客户创造真正的附加值。

 

因此,“商业生态系统”这一主题是否在 SICK 越来越重要?

Vollmer:当然!随着数字化带来的转型和各种挑战,如人员短缺或外部事件导致的供应链中断,企业必须进行组织变革。这尤其适用于物流与生产环境,在这些环境中,我们可以利用 Dynamic Safety 与合作伙伴合作,不仅为整个网络带来竞争优势,而且能够实现更好、更具可持续性的价值创造。

Heimpel:我们为客户提供相互交流的机会,系统性地应对尚未实现自动化的应用所面临的挑战。我们深信,商业生态系统中的 Dynamic Safety 不仅能为每个参与者带来海量的资源,还能令其从专业技能中获益。最终,我们还可以扩大商业生态系统中各行业的整体市场。

The various possible components of a DynamicSafety solution.
The various possible components of a DynamicSafety solution.

SICK 目前在 Dynamic Safety 方面的发展情况如何?

Heimpel:我们目前正在与客户进行试点合作,以实现 Dynamic Safety Vision。我们在一家全球化企业的全天候生产线上测试我们的样机,并在实际生产条件下投入使用。因此,该解决方案是与客户共同开发的。Dynamic Safety 基于以用户为中心的方法,我们通过来自应用环境、管理层到生产线的员工的直接反馈,确保解决方案的顺利开发。

Vollmer:Dynamic Safety 是 SICK 内部的一种创新方法。我们希望摒弃传感器在发生危险时中断过程的僵化安全思维,转而采用动态安全理念。例如,降低速度和更改路线不应再引起生产过程中断。未来,员工无需了解实际的安全应用,就能在工作环境中放心使用。我们已经收到来自试点项目的积极反馈。

The aim of Dynamic Safety is to ensure that sensors no longer interrupt the process immediately in the event of danger.
The aim of Dynamic Safety is to ensure that sensors no longer interrupt the process immediately in the event of danger.

SICK 在安全领域的未来发展方向是什么?您能给我们简要介绍一下吗?

Heimpel:Dynamic Safety 是我们“Creating Safe Productivity(助力安全高效)”战略的核心主题之一。我们知道,一直以来客户都竭尽全力在安全方面应对生产效率的挑战。然而,我们认为,机器和设备的安全性并不一定与生产效率相冲突。恰恰相反:通过创新整体解决方案,我们不仅要为客户改进和简化安全方案,还要在未来将生产效率提高到一个新的、系统性的、前所未有的水平。所有这些都基于“Creating Safe Productivity”理念。

 

新安全理念让您激动不已之处是什么?

Heimpel:我发现,这一理念名称所蕴含的活力也在不断拓展我们的视野,深度了解客户需求,从而加快新解决方案的开发。”

Vollmer:我们正在利用 Dynamic Safety 打造 SICK 的未来。这让我欢欣鼓舞。

Pace:2023 年营业报告杂志

市场环境的不断变化需要快速地找到解决方案,而技术进步则能够实现这一需求。我们不断调整速度,通过合理利用加速力来赢得并保持先进地位。

杂志文章表明:通过速度赢得先机和时间的人,可以巧妙地利用它来获得新想法并进行可持续决策。

敬请阅读 2023 年营业报告中的其他文章

 

更多文章

安全的物流过程——一个值得讨论的话题?

阅读更多内容

兼顾生产效率与安全性:关于机器人技术整体传感器解决方案的采访

阅读更多内容

考虑整体功能安全性,实现内部物流无缝衔接

阅读更多内容

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.