一切皆在发展:零售、卫生或物流领域的移动机器人

2022-2-15

自主移动机器人正在越来越多地影响着我们的日常生活:修剪绿地、打扫客厅、清洁窗户……如有需要,它们甚至可以不眠不休地工作。但是除了这些常见应用之外,MetraLabs 的产品组合所能做到的远不止于此:作为拥有丰富实践经验的移动服务机器人专家,能够提供适合各种领域和功能需求的移动机器人。从零售业的库存盘点机器人到消毒机器人,再到用于内部物流的小型自动堆垛车,所有机型都有一个共同点:借助 SICK 的安全激光扫描仪2D LiDAR 传感器实现安全移动——这是成功服务和高效物流的前提条件。

The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions
The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions

 

绕地球两圈半

自 2007 年以来,位于伊尔梅瑙的 MetraLabs 公司累计售出 300 多台机器人,它们已经全部在市场上投入使用。截至目前,这些机器人的总移动里程已经超过 10 万公里,足以绕地球两圈半。负责工业和医疗保健业务的 Sabrina Greul-Nothnagel 表示,他们从一开始便有充分的理由信任 SICK:“我们与 SICK 有过非常好的合作经历,SICK 的产品质量和技术实力令人信服;并且就安全技术而言,市场上没有任何其他公司可以与之媲美。”这也是下一步合作的前提。

 

移动机器人技术的多样性——不仅仅是潮流

来自时尚界的一个例子:自主移动的 TORY 在时装店的衣架之间独立运行。只需一次安装并提供相应的地图,它即可以借助无线射频识别功能 (RFID) 进行自动盘点,还可以连接到相应的商品管理系统,以便自动触发订单。仅此一点已经非常吸引人,更不用说 TORY 可以不分昼夜、不知疲倦地工作。公共设施、玩耍的儿童、购物袋或纸箱等物体都不会成为它行驶的障碍。这一切都是通过 S300 TiM7xx 系列安全激光扫描仪实现的。它们将智能现场评估和测量数据输出两者集于一身。因此,它们既能判断检测范围内是否有物体存在,又可输出扫描区域的准确测量数据。一个重要的背景是:安全激光扫描仪能够同时满足两个重要的要求,即确保车辆移动不会伤害人员,同时通过非安全测量数据进行环境检测以实现车辆定位。此外,Tim7xx 的紧凑设计使其特别适用于移动平台、自动导航车 (AGV) 和移动服务机器人。

Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.
Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.

 

利用人造阳光的力量——不间断消毒

移动机器人技术的多样性也体现在其他应用上。近期,消毒机器人成为了焦点。其实,即使没有当前的紧急状况,它们同样适合于我们的生活。卫生和消毒的话题不仅仅局限于健康的范畴。MetraLabs 的 STERYBOT 等移动机器人利用了太阳光杀菌的原理。借助短波紫外线辐射可消灭高达 99.99% 的病毒和细菌——并且不会损害敏感表面和医疗设备。消毒机器人在其使用环境中可以自主移动——这一点也只能借助安全激光扫描仪来实现。集成的安全功能和经过数万公里优化的导航软件,能够确保移动机器人在实现可靠定位的同时避开人和障碍物。与遵循预定路线的机器人相比,这种自由导航的机器人可实现更高的消毒率,从而提高整个系统的效率。除了医院和诊所的表面消毒之外,紫外线消毒也可用于超市、购物中心、酒店、办公室、学校或制造业,前景非常广阔。

Disinfection robots have recently come into focus.
Disinfection robots have recently come into focus.

 

安全可靠的小型堆垛车

说到制造业:凭借 CARY,这家位于伊尔梅瑙的公司还提供了另一款配备 SICK 安全激光扫描仪的移动机器人,以满足不同的生产要求。作为一款小型自动堆垛车,它已经成功占领一个利基市场,即运输载货台车——尤其是在装有敏感部件时。该系列机器人可以单独或成组地轻松集成到现有内部物流系统中。

CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.
CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.

 

孜孜不倦的科研精神

MetraLabs 案例清晰表明:尽管移动机器人技术的应用领域已经相当成熟广泛,但聪明的人们依旧对这个仍在蓬勃发展的行业充满兴趣。“多年来,我们一直在与伊尔梅瑙工业大学合作开展研究项目——学者们对此非常感兴趣”,Sabrina Greul-Nothnagel 表示。SICK 也全力支持此类合作,以期保持强烈的好奇心和执着的科研精神。

 

相关文章

超紧凑型移动机器人优化流程链

阅读更多

率先配备智能传感器的户外大面积割草机器人

阅读更多

SUitee Cobotics 的移动机器人革新了超市的工作方式

阅读更多

移动机器人:
Move into new dimensions

无论是在生产领域、物流领域还是服务领域,机器人技术都在不断发展。适用于各类型移动机器人的传感器解决方案

了解更多

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.