GO BEYOND. Discovery #6
是否存在能够自动识别机器中的所有 IO-Link 设备 的工具?如果让设备说明 (IODD) 能够自动下载岂不是两全其美?在整个生命周期中对 IO-Link 设备进行参数设定和监控,不受控制系统和现场总线影响,不也符合具有未来前景的机器方案和工业 4.0 的要求吗?这三个问题有一个共同的答案: SICK 的 Fieldecho。
是否存在能够自动识别机器中的所有 IO-Link 设备 的工具?如果让设备说明 (IODD) 能够自动下载岂不是两全其美?在整个生命周期中对 IO-Link 设备进行参数设定和监控,不受控制系统和现场总线影响,不也符合具有未来前景的机器方案和工业 4.0 的要求吗?这三个问题有一个共同的答案: SICK 的 Fieldecho。
FieldEcho 所追求的目标是,让制造商的 IO-Link 设备的操作尽可能地简单,同时扫除可能妨碍 IO-Link 设备应用的一切障碍。独立于系统的软件工具始终可用并弥补已有的整合漏洞。FieldEcho 独立集成于机器人机界面中,并且开辟了直接访问所有 IO-Link 设备的流程数据与服务数据的通道。这些正是机器或设备的控制程序通常不需要或者很少用到的参数值、诊断消息、事件和警报,但是却能给 MES 或者云端应用提供关键信息。FieldEcho 在此保障设备数据透明度,支持在设备运行过程中进行调试、监控以及支持有针对性的维护措施。FieldEcho 节省开发时间(额外所需的可编程逻辑控制器代码只有一行),确保可编程逻辑控制器循环时间不受影响。通过 OPC UA 或者 TCP/IP 进行的控制系统通信以及通过 REST 与基于 IT 或者云端的应用进行的数据交换,使得最新的 IO-Link 数据能够整合到任何工业 4.0 应用中。
数字化、工业 4.0、智能工厂或者工业物联网(IIoT),这些大趋势的实现首先需要的是数据。IO-Link 点对点通信是提供这些数据(通常是测量值、参数设置和设备信息)的理想通道。IO-Link的成功原因不止一个:设备独立于现场总线,有助于将成本更小化并且本身不会带来附加成本。它们将一台机器内的众多不同 I/O 类型缩减至一个 IO-Link 主机,以数字的方式传输数据并提供额外的诊断信息。它们可以通过标准传感器线缆连接并进行双向通信,即可以在运行时间进行参数设定和读取。所有这些开辟了多样化的新型应用功能,这些功能可以是单件批次的生产、操作元件的锁定,也可以是提供预处理的数据。智能传感器甚至能够独立执行 Smart Task(智能任务),例如计数或测量长度,并通过 IO-Link 提供这些信息。IO-Link 备受青睐:越来越多的现场设备,尤其是没有以太网空间的设备搭载了这种接口。因此,目前一条机器生产线中有数百个 IO-Link 设备的情况并不少见。
以弥补现有整合漏洞、让 IO-Link 设备的使用尽可能简单和节省资源,同时通过常用的 IT 方法为工业 4.0 应用提供 IO-Link 数据为目标,SICK 开发了FieldEcho 软件工具。它提供所有 IO-Link 设备数据随时、全方位的访问途径,以通过浏览器或 HMI(人机界面)调出、观察或修改这些数据。已连接的和 FieldEcho 识别到的 IO-Link 设备的 IODD 自动下载,并传输至配置好的 IO-Link 主机端口。这有效节省了人工下载的成本。通信不受系统制约,可通过不同的可编程逻辑控制器、现场总线和 IO-Link 主机实现。相关开发成本更小化:机器制造商的软件开发人员只需写一行可编程逻辑控制器代码,用来调出 FieldEcho 附带的一般功能块,向 IO-Link 设备发送读写请求。目前支持 Beckhoff、三菱、罗克韦尔自动化和西门子的控制器。在数据的读写访问中,FieldEcho 通过 OPC UA 或 TCP/IP(两者都是工业通信领域的成熟标准,具有相应的未来可靠性)与机器通信。REST API 也参与其中,通过它可发送和接收 JSON 格式的数据。因此,IO-Link 设备数据就可传输到 ERP 和 MES 系统以及基于云端的服务,以利用工业 4.0 范畴的数据,例如用于进行数据分析、预见性维护或者存货盘点。
FieldEcho 提供基于网络的图形操作界面,其设计具有现代感、清晰明了且富有吸引力。该界面既可以用浏览器打开,也可以集成到机器或者设备的人机界面中。它在系统和 IO-Link 主机概览中显示所有已配置的 IO-Link 主机,和相应端口上连接的且已自动识别的 IO-Link 传感器和激励元件。它可以直观的方式显示所有 IO-Link 设备的状态。除此之外,还设有可在软件中打开的设备页面,让用户能够通过缩放方式查看设备数据。该视图显示设备标识和信息,例如序列号、软件版本以及设备名称和图片。输入和输出的过程数据一目了然。通过这个图形操作界面还可以完整设定所有 IO-Link 设备的参数。FieldEcho 以这种方式创造了无限的透明度,对运营商而言,整个 IO-Link 系统一览无余地展现在屏幕上。它不仅节省了机器制造商或系统集成商的时间,也减轻了可编程逻辑控制器的负担,确保机器或设备保持既往的性能表现。
FieldEcho 可通过 REST API 将 IO-Link 数据整合到 ERP 和 MES 系统以及专有系统或基于云端的服务中。在使用该 REST API 的情况下,FieldEcho 控制板能够让人对 IO-Link 设备的状态一览无余。此外,在出现异常的情况下,它还能自动发出警告或者报警。它自动与 FieldEcho 连接,通过 REST API 自主获取整个 IO-Link 系统的相关信息,根据接收到的数据动态地独立构建界面,用户无需进行配置操作。为了能够管理众多 IO-Link 设备的大量数据,该控制板集成了一个数据库。每个应用程序都可以访问该数据库(通过 REST API 进行检索之外的另一个选择),从而减轻现场总线和 IO-Link 的通信负担。该控制板允许从云端选择个别的过程数据和设备参数进行观察(在没有 FieldEcho 和该控制板的情况下,这需要在可编程逻辑控制器中投入高成本进行编程),以及设置极限值和警报。这项功能可以用来做什么,一个例子是,对光学传感器进行运行质量诊断(Quality-of-Run-Diagnose),测定其在出现污染时的检测可靠性。通常来说,设备内部都为此确定了一个开关阈值,达到阈值时,传感器将自动生成相应的信号。现在,在控制板中,无论传感器中的阈值如何,都可以定义和监控污染极限值,在预见性维护应用中利用该值。警告和报警均进行可视化处理,同样也能以语音消息的形式输出。此外,控制板还可以发送相应的电子邮件,例如发送给设备的运行负责人或者机器的维护人员。
FieldEcho 是独立于制造商的整合工具,它让 IO-Link 数据变得透明可访问。它可在设备的整个生命周期内,实现独立于系统的访问,用以对设备的所有 IO-Link 设备进行参数设定和监控。自动识别已连接的 IO-Link 设备和自动调出其 IODD 可将工程和调试过程的时间消耗和故障源更小化。FieldEcho 和自动化系统通过 OPCUA 或者通过 TPC/IP 进行数据交换。REST API 用作 MES、ERP 或者云端应用的通信通道。FieldEcho 目前仍在弥补已有的 IO-Link 整合漏洞,并进一步推动 IO-Link 技术在自动化技术行业中的推广。
产品管理高级副总裁 Industrial Integration Space
Christoph Müller 负责 Industrial Integration Space 全球业务中心部门的产品管理与营销,即负责 SICK 围绕工业 4.0 的垂直整合和基于数据的解决方案展开的活动。他之前曾领导 SICK 全球营销与传播部门以及新业务领域的构建。
We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.