用于检测泄露的新款流量传感器带来了良好的能源管理效果

2020-2-16

小巧紧凑的节能专家:能源效率和能源透明度在工厂自动化中起着越来越重要的作用。这种在消耗大量能源的过程自动化中早已成为创新驱动力的技术,现在也被应用在小型系统中。为了迎合这种发展趋势,SICK 推出了用于压缩空气领域的多功能传感器 FTMg,该传感器可同时测量流量、压力和温度这三个参数。其通过可靠的泄漏探测以及通过改善能源管理来节省成本。

Good energy management with the new flow sensor for leakage detection
Good energy management with the new flow sensor for leakage detection

 

尽管它的缩写名 FTMg 看起来有点复杂,但 SICK 的这款新型流量计本身却非常简单。它轻便、紧凑且结构清晰。这种紧凑型设计是在狭窄空间中安装的理想选择。最重要的是,这个“小家伙”具有令人信服的内在价值。凭借高测量动态和低压力损失,它能够以极高能效检测非腐蚀性气体。不止于此: Flow Thermal Meter for gases (FTMg) 热式流量计除了测量气体流量之外,还可以测量温度及过程压力,是节省成本的全能型产品。

 

集三种功能于一体

SICK 首次实现了通过一个传感器测量三个参数。优点显而易见。安装和维护成本显著下降。三种功能的组合提供了对电缆状态的全面了解,由此提高了系统可靠性。总体而言,这三个参数的组合能够切实地帮助流程协调不间断地运行。

The FTMg reliably displays three parameters at once by measuring the flow, pressure and temperature.
The FTMg reliably displays three parameters at once by measuring the flow, pressure and temperature.

 

泄漏检测 

现在,所有使用 DIN EN ISO50001 标准能源管理系统的用户都可以监控能源消耗并使之透明以进行优化。为此,内部数据监控最多可以保留七天,有助于高效查找气动系统中的微量泄漏。如此即可精确地探测和定位异常的压力损失。而用于检测消耗系统变化的高测量动态也为此做出了重要贡献。通过高对比度显示屏上的图表显示形式,结合快速变化或跳跃以及压力曲线的相应平坦或陡峭的信号边缘,可以对测量数据做出明确的解释。对于气动驱动器的运营商而言,除了泄漏检测带来的能源节省之外,低成本的运行也非常重要。Ftmg 的无缩径设计保障了较低的压力损失,因为在气流流过传感器时几乎没有任何流量损失。

For operators of pneumatic drives, an important argument besides savings due to leakage location is low-cost operation.
For operators of pneumatic drives, an important argument besides savings due to leakage location is low-cost operation.

 

通过图片和文字让一切清晰明了

我们始终使用清晰的明文,对于 FTMg 同样如此。OLED 彩色显示器具有出色的亮度,并且通过文字和进度图对多个测量值进行清晰地显示。通过简单的操作,可以在调试过程中直观轻松地完成参数设置。这是节省时间以及成本的另一个要素。

 

接入可编程逻辑控制器和云端

通过多功能传感器实现的透明度为客户带来的主要附加价值在于,其能够通过不同的界面查看,因此可以立即投入使用。无论是在计算机上、在移动设备上还是通过控制系统——客户总是能够通过画面同步查看系统是正常工作还是出现了异常状况。所有测量数据均可经由 IO-Link 或利用开关与模拟信号传输。

最后但同样不可忽视的一点是,Power-over-Ethernet (PoE) 传感器具有集成的 Web 服务器,可以通过计算机和标准浏览器实现简单的操作。OPC UA 和 MQTT 接口已经可用。这个小巧的传感器目前已在工业 4.0 领域大放异彩 —— 并且仍有发展空间。

 

 

更多文章:

液压系统和气动系统中的状态监测

智能流体动力:轻松集成在液压和气动系统中

 

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.