人工智能摄像机和传感器让公共交通更安全、更高效、更盈利

2023-10-9

当所有人都在讨论人工智能语言模型时,真正有趣的事情却发生在工业应用领域。人工智能所创造的可能性和机遇正在飞速增长。借助 SICK 的摄像头和传感器,Cognistic 可提供基于人工智能的视觉解决方案,不仅能解决复杂的问题,还能为增长和创新创造新的视角。

计算上下车乘客人数已远远不够

公共交通工具的乘客不只是在不同站点上下车的人。他们中间有带着背包、手推车和笔记本电脑包的上班族,有坐车婴儿车、带着玩具的儿童,有拄着拐杖和助走器的老人,甚至有抄近路的骑行者。这些人对交通系统、所需空间和上下车时间有着非常具体的要求。CONDOR 可以记录所有这些复杂情况。

The AI-powered CONDOR software detects, classifies and counts crowds.
通过由人工智能支持的 CONDOR 软件来识别、分类和清点人群。
The AI-powered CONDOR software detects, classifies and counts crowds.
通过由人工智能支持的 CONDOR 软件来识别、分类和清点人群。

CONDOR 是由 Cognistic 公司开发的一款人工智能软件,用于识别、分级和统计人群。该软件利用 3D 快照摄像机 Visionary-T Mini 的实时视频图像采集功能,实时统计公共汽车或有轨电车上的乘客人数,并记录乘客携带的物品。由于系统在本地安装的边缘计算设备上运行,因此不存在连接问题。该系统的精度也令人印象深刻,无需频繁校准。计数数据还可以传输到云端供后续详细分析,符合欧盟数据保护规定。

在日常运行中,乘客和行李的自动计数功能为安全增添了一层保障。对坐轮椅、推婴儿车或携带自行车、行李和其他个人物品的乘客进行分级,也是改善路线规划、运力利用和维护作业安排的重要决策因素。详尽分析使交通运营商能够确定具体需求,并针对需求规划制定整体方案。

Passengers, luggage, wheelchairs, strollers and bicycles are counted for increased safety and efficiency.
乘客、行李、轮椅、童车和自行车都被计算在内,以提高安全性和效率。
Passengers, luggage, wheelchairs, strollers and bicycles are counted for increased safety and efficiency.
乘客、行李、轮椅、童车和自行车都被计算在内,以提高安全性和效率。

利用人工智能立体摄像机和激光扫描仪传感器技术实时保障安全

在好莱坞电影中,奔跑着追逐电车似乎很浪漫。但在现实生活中,这样的匆忙举动却相当危险,尤其是当乘客与重型交通工具发生碰撞时。目前,针对这种环境条件的监控方案屈指可数,而且很容易出错。雨雪、雾气、灰尘和反光表面都会影响检测性能。此外,人的体型和姿态千差万别,更不用说还有坐轮椅、推婴儿车和牵着宠物行走的状况。在拥挤的公共交通站台准确识别人和他们的动向似乎是徒劳的。但在没有站台边缘、轨道与人行道平齐的情况下,监控与识别尤为重要。

When sensors detect people in a risk area, safety protocols are activated.
当传感器检测到危险区域内有人时,就会激活安全协议。
When sensors detect people in a risk area, safety protocols are activated.
当传感器检测到危险区域内有人时,就会激活安全协议。

在这些情境中,报警系统失灵和故障可能会造成灾难性的后果。为了克服这些困难,Cognistic 公司推出了人工智能解决方案 MANTIS。MANTIS 使用强大的本地人工智能计算基础设施,实时处理来自 3D 视觉传感器 Visionary-S 或 2D LiDAR 激光扫描仪 (LMS511, LMS111, LD-MRS) 的数据。当检测到有人位于危险区域内时,就会启动安全协议,例如通过手机应用程序或站台上的扬声器发送消息。

工业图像处理
3D 快照——确保准确的工厂自动化的彩色景象
Visionary-S
流量传感器
非接触式免维护流量统计
Bulkscan
激光扫描仪传感器
性能强大的 2D LiDAR 激光扫描仪,用于高效检测远距离物体
LMS5xx
适合在恶劣环境中使用 - 采用多层技术的 3D LiDAR 激光扫描仪
LD-MRS

人工智能负责时刻表和路线规划

一个老生常谈的问题:从 A 地到 B 地的理想路线是什么?随着乘客的选择越来越多(公共汽车、火车、自行车、租赁摩托车),找到理想组合也变得越来越困难。运营经理和主管也面临着这样的挑战,他们既要高效地规划和管理行程,又要降低运营成本和环境负担。同时还要实时应对变化。如果没有基于数据的解决方案,这一过程成本高昂,容易出现误判,也容易冒险。

The ZIGGY software plans and optimizes transport connections in real time.
ZIGGY 软件可实时规划和优化交通调度。
The ZIGGY software plans and optimizes transport connections in real time.
ZIGGY 软件可实时规划和优化交通调度。

ZIGGY 是一款人工智能解决方案,用于规划和优化调度,帮助运营经理制定理想的公共汽车和电车时刻表。这一解决方案排除了资源分配、时刻表编制和路线规划中的随机因素,也减轻了人工规划的负担。利用这一多层系统,可将 CONDOR 提供的乘客需求数据与实时交通数据相结合。该解决方案可以优化车队规模、路线等,因此对于运输公司和乘客都很重要,也将为战略和运营规划带来优势。

 

潜力巨大的合作关系

在 Cognistic 和 SICK 的合作中,开发质量和开发速度并行不悖,创新应用层出不穷。双方合作之初,便是以 Visionary-T Mini 原型为基础开发解决方案。从那时起,两家公司在专业领域的互补和合作方式不断扩大。Cognistic 在开发大众交通解决方案方面的专业能力和速度,使其成为 SICK 在未来应用领域的理想合作伙伴。

“Cognistic 的高性能人工智能解决方案与 SICK 所擅长的领域不谋而合:坚固可靠的传感器和解决方案,即使在非常苛刻的条件下也能提供良好的结果。”SICK Mobility & Outdoor Automation 全球行业管理负责人 Christoph Seewald 表示。他的合作方,Cognistic 的创始人兼首席执行官 Amjad Zaim 对此表示赞成:“SICK 传感器的高质量体现在 3D 检测数据的高测量准度和高精度上,它与我们人工智能模型的准确性相得益彰,其高速运行使 Cognistic 解决方案的实时应用成为可能。”

随着工业应用中的行人和障碍物检测等项目的开展,这种合作关系展现出巨大的潜力。

 

相关文章

为实施创新 Smart City 项目提供安全专业知识

阅读更多

自动驾驶公共汽车 - 芬兰道路上的罕见景象

阅读更多

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.