Smart & sharp:机器人优化刀片运输

2024-2-12

实现物流过程自动化,减轻员工负担,同时提高效率、灵活性和安全性——剃须刀制造商 Wilkinson Sword 借助移动机器人实现了这些目标。GESSbot 配备了先进的传感技术,确保在所有加工流程中安全地移动锋利的货物。

六十多年来,Wilkinson Sword GmbH 一直在被誉为“德国刀片之城”的索林根,生产其著名的剃须刀片。公司秉承传统品牌的高标准——“力求产品设计和功能符合消费者的需求”,使用优质刀片钢材通过冲压、硬化、打磨和抛光等工序制造创新的剃须刀产品。在索林根的生产基地,Wilkinson 不断努力推动数字化转型,将重复的手工作业流程自动化。

位于 Leingarten 的 W. Gessmann GmbH 公司生产的三个自主式移动机器人 (AMR),即 GESSbots,负责在研磨、清洗和涂层工序之间运输剃须刀片。在该生产区对刀片进行精加工,即在研磨过程后进行清洗,并镀上一层硬铬。

 At Wilkinson Sword, three GESSbots transport the razor blades between the grinding, cleaning and coating processes.
三台 GESSbots 在 Wilkinson Sword 负责磨削、清洗和涂层工序之间的运输工作。
 At Wilkinson Sword, three GESSbots transport the razor blades between the grinding, cleaning and coating processes.
三台 GESSbots 在 Wilkinson Sword 负责磨削、清洗和涂层工序之间的运输工作。

制造项目工程师 Qiun Fat Diu 解释了背景情况:“在实现自动化之前,都是由我们的员工推着运输车并手动将刀片装入系统的。我们希望改善工效学,让员工能够承担更多增值任务,如质量控制。”GESSbots 在工作流程中得到了员工的广泛接受,Qiun Fat Diu 强调说:“机器人有趣的外观和互动设计也是原因之一。我们的员工明白这些创新机器人带来的巨大好处,他们对使用这些机器人毫无保留。”

 

Gessmann 和 SICK - 自动化领域的成功合作

为了实现自动化,Wilkinson 委托经验丰富的 Gessmann 公司提供量身定制的平台解决方案。Gessmann 则邀请了 SICK 参与该项目,负责所有安全问题。两家公司有着长期深入的合作关系,致力于解决与传感器相关的不断变化的挑战。随着 SICK 不断扩大其产品组合,传感器在 Gessmann 产品中所占的比例也在不断增加。Gessmann 的 GESSbot 项目经理 Steffen Kuhnle 从一开始就参与其中。他深知良好合作关系的重要性:“SICK 和 Gessmann 对彼此的技术水平和市场经验都深信不疑。SICK 的产品,包括硬件和软件的独特系统方案,以及专业的建议和服务,使我们可以满足客户的个性化需求。”

 Steffen Kuhnle, Gessmann's GESSbot project leader, values collaborating with SICK:
Gessmann 公司 GESSbot 项目经理 Steffen Kuhnle 对与 SICK 的合作表示赞赏:“平等的合作关系和传感器解决方案帮助我们实现自动化。”
 Steffen Kuhnle, Gessmann's GESSbot project leader, values collaborating with SICK:
Gessmann 公司 GESSbot 项目经理 Steffen Kuhnle 对与 SICK 的合作表示赞赏:“平等的合作关系和传感器解决方案帮助我们实现自动化。”

一整套先进的传感器技术

Wilkinson 的自动化解决方案包括五个被动式传送站,并配有专为客户的标准化材料载体而设计的支架。“SICK 安全传感器为 GESSbot 提供了导航数据。在 SICK 的支持下,Gessmann 为 GESSbot 配备了先进的传感器和控制技术,以确保所有流程都能安全顺利地运行”,SICK 移动平台大客户经理 Marcus Ichters 解释说。

Marcus Ichters

“在 SICK 的支持下,Gessmann 为 GESSbot 配备了先进的传感器和控制技术,以确保所有工序都能安全顺利地进行”

SICK 移动平台大客户经理 Marcus Ichters 说。

电感式传感器 IME12 系列用于识别和区分工件载体。如果资源发生变化(新的工件载体),则通过以太网接口自动创建新任务,并通过新运输任务将 GESSbot Gb350 发送到该工位。机器人通过安全激光扫描仪 nanoScan3 EFI-pro 进行定位,并准确地停靠在其中一个被动工位上。SICK 的 Safe Motion 解决方案可保障员工安全以及移动和固定应用的效率。每个工位的安全位置均由 TR4 产品系列射频式安全开关进行监控。

安全编码器 DFS60S 负责检查静止状态。然后,安全激光扫描仪的保护区域自动切换,确保不会有人进入升降机构的危险区域。具有相应结构的 GESSbot 可以拾取工件载体并将其运输至目的地。Marcus Ichters 还提到了计划实现的安全 3D 视觉摄像机:“safeVisionary2 可持续检测周围环境,并在出现障碍物时监控是否有足够的避让空间。这样,GESSbot 就能主动避开障碍物,返回实际路线。”

The GESSbot with sensor concept from SICK relieves the workload of employees at Wilkinson Sword and has already been accepted as a colleague thanks to its appealing design.
搭载 SICK 传感器方案的 GESSbot 减轻了 Wilkinson Sword 公司员工的工作量,并因其出色的设计受到欢迎。
The GESSbot with sensor concept from SICK relieves the workload of employees at Wilkinson Sword and has already been accepted as a colleague thanks to its appealing design.
搭载 SICK 传感器方案的 GESSbot 减轻了 Wilkinson Sword 公司员工的工作量,并因其出色的设计受到欢迎。

GESSbot 还配备了一个额外的安全控制器 Flexi-Soft,该控制器通过 Flexi-Line 总线与基本车辆进行安全通信。IME2S 产品系列电感式安全传感器用于安全查询终端位置,以便继续行驶。该项目还包括对电梯控制器的改装,以便将工件载体自动运送到另一楼层。

 

信任的伙伴——满意的客户

Steffen Kuhnle 对项目的成功实现表示满意:“在将 GESSbots 应用于现有的物流过程基础设施时,Gessmann 遇到了新的技术挑战。我们一起讨论了各个要点,SICK 则为我们提供了成熟的解决方案和产品。SICK 使我们能够在 Gessmann 实现这一理念。我们之间的合作始终是平等的,沟通也十分顺畅。”

Automation partners working together as a team to utilize potential and ensure success. From left to right: Philipp Maurer, SICK, Steffen Kuhnle, Gessmann, and Qiun Fat Diu, Wilkinson Sword.
成果斐然、潜力巨大的自动化团队。从左至右:Philipp Maurer (SICK)、Steffen Kuhnle (Gessmann) 和 Qiun Fat Diu (Wilkinson Sword)。
Automation partners working together as a team to utilize potential and ensure success. From left to right: Philipp Maurer, SICK, Steffen Kuhnle, Gessmann, and Qiun Fat Diu, Wilkinson Sword.
成果斐然、潜力巨大的自动化团队。从左至右:Philipp Maurer (SICK)、Steffen Kuhnle (Gessmann) 和 Qiun Fat Diu (Wilkinson Sword)。
索林根的 Wilkinson 公司也认识到这一合作关系的成功和潜力。Qiun Fat Diu 对三辆车的试点应用给予了充分肯定:“安全运行的系统大大减轻了员工的负担。我们可以看到,在物流过程领域,效率大幅提高,资源也得到优化。因此,我们将继续努力扩大 GESSbots 的使用范围,实现整个物料运输过程的自动化。在我们看来,将其扩展到其他生产领域是可行的,也是非常有必要的。”

 

这些 SICK 组件被用在 GESSbot (Home DE - GESSbot) 中:

• 安全激光扫描仪 nanoScan3 EFI-pro → NANS3-CAAZ30ZA1 - nanoScan3 | SICK

• 安全控制器 Flexi Soft → Flexi Soft - 安全控制器 | SICK

• 用于 Flexi Soft 的运动控制模块 MOC1 → FX3-MOC100000 - Flexi Soft | SICK

• 安全编码器 DFS60S Pro → DFS60S Pro - 编码器 | SICK

• 安全 3D 视觉摄像机 safeVisionary2 → safeVisionary2 - 安全摄像机系统 | SICK

• 感应式安全开关 IME2S12 → IME2S12-04N4DC0 - IME2S | SICK

• 射频式安全开关 TR4 → TR4 Direct - 安全开关 | SICK

• 电感式传感器 IME12 → IME12-06BPOZC0K - IME | SICK

 

相关文章

传感器掌控协作型机器人的未来

阅读更多

“看得见的”协作型机器人:通过机器人引导系统进行 2D 定位

阅读更多

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.