克服漫反射光电传感器设置方面的挑战

2024-2-26

对许多应用领域的用户而言,一边翻阅厚厚的手册和资料,一边配置传感器,这并非易事。再加上不同的漫反射光电传感器适用于不同的应用和用例,因此需要大量的知识,更是增加了复杂性。

The W10 includes the world's first intuitive touchscreen interface.
The W10 includes the world's first intuitive touchscreen interface.

SICK 新推出的漫反射光电传感器集众多性能于一身,大大简化了配置工作。作为同类产品中率先配备触摸显示屏的型号,W10 将配置过程简化至单个传感器。即使在光电传感器领域,触摸屏的集成(如新款 W10)也能为用户带来更多益处。

现在,让我们深入了解一下 W10 如何利用直观的触摸屏来应对这些挑战。

 

什么是配置?

传感器的配置是指用户在不依赖自动方法或远程访问的情况下手动调整传感器的各种设置和参数。

在配置期间可调整例如触发感应距离、灵敏度、响应时间、运行模式、数字输出和朝向等重要参数。用户通常需要参阅传感器的操作指南,以了解具体的配置参数和建议的应用设置。丰富的设置选项使用户能够根据应用进行个性化调整。但另一方面,大量选项也容易导致错误操作、不一致和需要频繁调整等问题。

Manual configuration can be prone to problems such as human error.
Manual configuration can be prone to problems such as human error.

利用触摸屏传感器应对挑战

操作错误和时间投入

在配置期间需要调整触发感应距离、灵敏度等参数和其他设置。其中,操作错误会导致传感器设置不正确,从而造成错误检测或错误警报。

此外,不同的人可能会对传感器进行不同的配置,导致设置不一致。而不一致则会影响制造环境中传感器网络的整体稳固性。

使用 W10 可通过直观的触摸屏选择前景抑制功能和背景抑制功能等配置,以提高检测质量。除了用于检测特定距离内物体的常见单值示教功能外,还可以使用双值示教功能来检测不同高度的物体,而不会增加检测错误的风险。手动模式则进一步扩展了示教选项,提供了高度的灵活性。

With the W10, configurations can be selected via the intuitive touch display.
在 W10 上可以通过直观的触摸显示屏选择配置。
With the W10, configurations can be selected via the intuitive touch display.
在 W10 上可以通过直观的触摸显示屏选择配置。

光电传感器的安全和使用位置

在工业环境中,传感器如果安装在条件恶劣或难以接近的位置,配置起来就会比较困难。此时,能够简化传感器配置的触摸屏应用就显示出其优势。

未经授权的意外更改是传感器配置的常见问题之一。这会导致生产流程中断。在生产环境中,光线、温度和加工材料类型等条件都可能发生变化。如果不定期加以调整,已配置的传感器可能难以适应不断变化的条件。

安全问题是工业环境中的重中之重。W10 通过无按键的用户界面和锁定功能应对这一难题。由于没有按键,W10 可以更大限度地降低现场意外更改的风险,确保设置保持一致和安全。锁定功能可提供额外的保护,让用户不必担心传感器配置的完整性。

除了安全性高,W10 也十分耐用。该传感器的防护等级为 IP69K,专为恶劣的环境条件而设计,达到或超过了当今多数市售传感器的防护等级。

The W10 combines range, speed, resolution, precision, and robustness.
The W10 combines range, speed, resolution, precision, and robustness.

W10 是针对简单配置的解决方案

随着用户越来越追求效率,SICK 通过 W10 推出了“一机多用”的方案。W10 将触发感应距离、速度、分辨率、精度和耐用性集成在一个“全能传感器”中,并提供不同的运行模式,适合各种应用领域。

该方案还显著减少了产品数量,简化了应用。W10 是一个完整的解决方案,具有无与伦比的灵活性。只需一个传感器,就可以取代许多具有类似特性的不同传感器。

通过 W10 这一款产品,就能简化和优化采购、管理、培训、故障排除和维护等操作流程。

这不仅减轻了采购和库存管理的负担,还使培训和维护可以无缝衔接。

光电传感器
易于安装和操作。适合大量应用的漫反射光电传感器。
W10

 

更多文章

新的传感器技术有助于解决众所周知的标签问题

阅读更多

灯光熄灭,光斑亮起:适用于各种应用的激光传感器

阅读更多

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.