SICK 和 SOTO:一种用于工业生产的新型移动机器人

2022-1-11

鲜有填补空白者能够如此创新:通过新的SOTO,机器人技术公司 Magazino 开发了一个供应链机器人,用于以前没有自动化的生产中间区域。同时在与 SICK 的合作中,设计了一个用于生产线装配的移动机器人。这场革命将在汽车制造和许多其他行业大显身手。

Magazino 产品经理 Raphael Vering 说:“Magazino 和 SICK 有着悠久的合作历史”。这一故事的新篇章则是 SOTO 2 移动机器人,它可以运输小型物流容器,实现了工业生产的全部自主。

The SOTO 2 mobile robot supplies industrial production facilities with small load carriers with complete autonomy.
The SOTO 2 mobile robot supplies industrial production facilities with small load carriers with complete autonomy.

 

工业生产物料自动化供应

生产线的上游和下游过程几乎总是需要人工操作,而 SOTO 标志着一个转折点:它进入仓库,抓取并搭载小型物流容器,然后将其移动到装配站并交付,所有这些过程都是全部自主且实时。Raphael Vering 说:“抓取不同的高度和货架,同时运输可达到 24 个容器,并灵活地运送到不同的装配地点:SOTO 应该是目前仅有的将这三个步骤结合在一个车辆上的产品”。

For localization and navigation purposes, three microScan3 safety laser scanners are installed under the vehicle floor.
For localization and navigation purposes, three microScan3 safety laser scanners are installed under the vehicle floor.

 

SICK 传感器解决方案,值得信赖

“工厂 4.0”的愿景正在成为现实,作为移动机器人智能传感器解决方案专家,SICK 全程参与其中。Vering 补充道:“通过与 SICK 公司合作,我们得以制造出一个能够可靠感知环境并与人类并行工作的机器人”。首先,车辆底部有三个 microScan3 安全激光扫描仪,用于定位和导航。其次,安全光幕能够防止人员干扰行驶中的车辆,SICK 采用了 DFS60 增量型编码器。最后,Visionary-T Mini 3D 视觉摄像机从上方监控行进路径,以支持导航并识别不在安全激光扫描仪高度的障碍物。

Safety light curtains from SICK prevent humans from interfering with the moving vehicle.
Safety light curtains from SICK prevent humans from interfering with the moving vehicle.
增量型编码器
分辨率高、可编程的增量型编码器,适用于高要求应用
DFS60
安全光幕
智能保护作业危险点和入口
deTec
安全激光扫描仪
可靠的安全激光扫描仪 - 理想的智能
microScan3
工业图像处理
3D 机器视觉从未如此简单
Visionary-T Mini

 

Visionary-T Mini,实时鹰眼

该款 3D 视觉传感器使得 Magazino 能够将 SOTO 2 纳入系列生产。每秒多达 30 幅图像的 3D 快照图像采集功能,可记录行进路径上的潜在障碍物类型:例如,在略高于地面的高度,必须能够检测到叉车叉齿或较大的螺钉或螺母等。Visionary-T Mini 还能识别从墙上突出的物体,如灭火器或显示器。此外还有自由悬挂的障碍物(如突出的棒材或托盘货物),以及同样不可忽视的“被动”障碍物(如倾斜的楼梯或坡道)。

Visionary-T Mini 的优势还包括其在工业环境中的实用性:可靠的安装方案、良好的网络连接、高分辨率且流畅的数据处理以及较大的扫描范围。除此之外,还有专家之间富有成效的合作:例如,Magazino 在早期阶段便收到了 3D 视觉摄像机的原型,以便与 SICK 专家密切协调,完成复杂的开发步骤。

The Visionary-T Mini 3D camera controls the travel path to help with navigation and detect obstacles that are not at the height of the safety laser scanners.
The Visionary-T Mini 3D camera controls the travel path to help with navigation and detect obstacles that are not at the height of the safety laser scanners.

 

引领优化生产物流之路

SOTO 2 填补了智能生产物流中缺少的一环。其进一步实现了生产自动化,减轻了员工负担,并有助于提高流程效率。该移动机器人将由汽车制造商和供应商使用,以后还将用于家用和电子设备的生产。Vering 十分肯定地说:“我们将继续采用 SICK 及其移动机器人技术的传感器解决方案”,双方将继续合作共赢。

 

其他贡献

自主工业车辆的理想地保护区域尺寸

阅读更多

十分紧凑的移动机器人优化了工艺链

阅读更多

SUitee Cobotics 的移动机器人革新了超市的工作方式

阅读更多

水平面上的光线 - 在紫外线和 nanoScan3 的帮助下进行消毒

阅读更多

移动机器人:
Move into new dimensions

无论是在生产领域、物流领域还是服务领域,机器人技术都在不断发展。适用于各类型移动机器人的传感器解决方案

了解更多

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.