L'efficacité et la productivité dans les usines sont cruciales. Pour cela, il est important d'être conscient des dangers des environnements de production et de logistique. Les chariots élévateurs en sont un exemple : leur nature « mobile » en fait des sources potentielles d'accidents. Les causes peuvent être nombreuses : distractions ou manques de concentration des conducteurs, mais aussi vitesse et circulation dues par des rythmes de travail élevés.
Bien que les données spécifiques relatives aux accidents causés par les chariots élévateurs ne soient pas disponibles, les statistiques existantes nous donnent un aperçu de l'importance de la sécurité dans l'usine. Selon les données d'Eurostat, en 2020 les accidents non mortels dans le secteur manufacturier représentaient 18,6 % de tous les accidents enregistrés dans l'Union, tandis que les accidents mortels représentaient 15,2 %.
Dans cette perspective, les capteurs sont en mesure d'assister les opérateurs avec des solutions qui garantissent une grande sécurité de mouvement, un positionnement précis et la reconnaissance de la position.