Orfer Oy 是芬兰食品行业包装和自动化系统的领先供应商。其与 SICK 共同打造的 3D 视觉解决方案可确保包装机器人正确识别和包装所有面包。
让面包保持适当的间距:食品行业的 3D 视觉解决方案
SICK 与 Orfer Oy 已合作多年。这两个合作伙伴不断为食品工业开发创新系统。
食品工业的自动化解决方案
Orfer 市场营销主管 Mikko Arponen 表示:“Orfer 是一家成立于 1970 年的家族企业,是食品行业二级包装和码垛自动化解决方案先进的提供商。我们开发的第一套系统用于锯材处理。在掌握了散装货物的处理技术后,我们的重点也转向了食品行业。”
Orfer 拥有 100 名自动化系统和生产方面的专家。公司总部、研发中心和生产设施均位于芬兰 Orimattila。Orfer 还在芬兰城市 Keuruu 和 Ylöjärvi 设有分公司,并在加拿大设有子公司。迄今为止,公司已向 20 多个国家提供了近 1000 套自动化解决方案。
“我们的系统是针对客户需求量身定制的,非常灵活高效。自动化流程节省了包装材料,运输单元的填充则节省了空间,提高了运输效率。所有这些措施都让公司运营更加经济和环保。”Arponen 补充道。
采用热成型包装的出口面包
芬兰面包烘焙公司 Pekan Leipä 生产有机黑麦面包。这些面包在生产结束时被分割,分割后的面包每两个放入包装中并出口到德国等地。在旧的包装线上,这一过程需要大量人工作业。每小时有超过 10,000 个面包从烤箱中出炉,然后必须进行包装。
这项工作非常单调,很难找到愿意做这件事的员工,成本就更不用说了。
检查和放置面包片
在这个机器人单元中,三台 Delta 机器人必须以很高的拾取速度工作。这是因为两条传送带每秒要将数个面包送入加工单元中。机器人从传送带上取走面包,然后将其成对地放入热成型托盘中。
为了确保正确地拾取和放置面包,要求面包的上半部分和下半部分在到达机器人单元时重叠。为此,输送带上配备了一个终检站,其核心部件是 3D 视觉传感器 TriSpector1000。
                    TriSpector1000 是一款独立的可配置 3D 传感器,用于对移动的物体进行三维检查。它能生成物体的逐行高度剖面图,并根据物体的移动情况生成整体视图。运动信息可通过物体的运动速度或者(在本例中)安装在传送带上的增量型编码器获得。
位于终检站的 TriSpector1000 会生成每块面包的高度、长度和表面积数据。如果传送带上只有半个面包,就会因为高度太低而被剔除。如果两半面包相互重叠,但没有对齐,则会因为太长而被剔除。检查站配有一个推杆,用于将被剔除的面包从传送带上推离。
3D 视觉摄像机是正确的解决方案
负责为 Orfer 开发自动化解决方案的 Harri Vartiainen 认为,TriSpector1000 以及系统中使用的许多其他 SICK 传感器均是理想的选择。他表示:“在实施过程中,这款 3D 视觉摄像机是一个经济高效的解决方案。我们不必担心产品的颜色问题,这台 3D 摄像机自带照明,而且安装简单。2D 摄像机也许更便宜,但 TriSpector1000 相对于其竞争对手来说已经非常实惠了。而且其应用范围非常非常广泛。”