SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜索限制

157 匹配:

匹配 73 - 96 157

工业4.0是一个相当热门的话题,对于SICK来说,帮助客户提升各个生产环节效率,并提高安全性,通过预判与智能诊断减少停机风险和恶劣环境的影响,是不懈的追求。本期新品介绍了SICK对于工业4.0研发的智能传感器,涉及编码、识别、安全的环节,覆盖包装、机械、纺织、电子、印刷、机器人、AGV等行业,欢迎合作咨询。... 更多内容
电池单元生产及其工艺发展还远远不够。为了加快电池单元的生产速度,柏林工业大学开发了一种电池叠片工艺,从而提高产量。然而,更高的机器和工艺速度也对自动化技术提出了更高的要求。SICK 传感器在满足这些要求方面发挥着关键作用。... 更多内容
虽然在线贸易已成为内部物流领域的主要增长动力,但生产物流仍需要高速运转。随之而来地,经济和技术变革正在发生,该行业正在通过优化和精简其流程来应对这一变化。对自动化的需求越来越大,安全可靠的人机交互也越来越受到关注。自动导引系统(Automated Guided Vehicle,自动导航车)的制造商和运营商需要智能、兼容且面向未来的安全解决方案,以应对复杂的安全技术挑战。... 更多内容
自主清洁机器人的市场增长迅猛。专家估计,到 2025 年,使用的机器人数量将是现在的五倍。这不足为奇——毕竟,专业人员劳动力市场持续紧缺,该行业的经济压力巨大。随着自动清洁机越来越频繁地用于更多的公共生活领域,无论是在机场、工厂大厅、医院还是超市,对安全的要求也越来越高。因此,IEC 于 2021 年 6 月修订了标准并发布了新的标准规范。Kärcher 作为清洁设备制造领域的创新引领者,与 SICK... 更多内容
新品上市:IO-Link赋能装配、电子加工、物流、印刷等行业迈入工业4.0!... 更多内容
奥迪新开发的在线测量单元的进入保护未配有屏蔽传感器,但却必须掌握所有复杂的车辆几何形状——面对这一挑战,一支团队出色地完成了任务。 入保护未配有屏蔽传感器,但却必须掌握所有复杂的车辆几何形状——面对这一挑战,一支团队出色地完成了任务。  ... 更多内容
自1994年进入中国市场以来,历经近三十年的发展与积累,我们已成为中国市场颇具影响力的智能传感器解决方案供应商,无论是产品、系统解决方案还是技术服务,不仅赢得了用户的广泛认可,也在助力中国制造业飞速发展,在加速中国制造业数字化与智能化进程中起到了重要的推动作用。... 更多内容
时光如梭,充满机遇与挑战的2022年已步入尾声。而在前不久,SICK公司创始人夫人Gisela Sick女士也刚刚过完了百岁生日,步入了期颐之年。这位长寿的百岁老人与创始人Erwin Sick博士一同经历并见证了SICK公司的发展历程。 2023就在眼前,智能化与数字化的进程正在不断加速中。凭借独立、创新和引领的价值观,SICK始终致力于将智能传感技术及方案带给更多的客户。 “跨越边际... 更多内容
众所周知,数字化变革的浪潮已经席卷了全球,在工业行业,推进全面的数字化是实现工业4.0智能制造的第一步。... 更多内容
科技造福人类:我们为什么要这样做今年给我们所有人都带来了很多新的、前所未有的挑战。2022 年已然接近尾声,即将迎来新的一年:是时候进行总结了。... 更多内容
趋势是:纸板代替塑料。为了确保能在工业中快速高效地提供纸箱托盘,来自法国的专家 MATEK,其机器可以提供有力帮助。生产线末端机器的专家企业依赖于 SICK 的传感器解决方案:智能使用 SLT 信号灯、Dx35 中程距离传感器和 Sensor Integration Gateway SIG200(SIG200 传感器集成网关)可提高生产率,并为机器操作人员提供支持和减轻负担。... 更多内容
在轮胎厂的成品或半成品立体仓库中转存储过程中,轮胎的出入库都涉及大量搬运工作。随着劳动力成本上涨以及效率要求提升,这类重体力劳动都正在移交给机器。由于轮胎规格多样,且摆放位置并不十分严格规范,为了实现可靠高效的抓取及搬运,除了需要灵活有力的“手”(工业机器人),迅捷准确的“眼”(3D感知)也必不可少。... 更多内容
在工业自动化的历史演变过程中,SICK始终坚持追逐自动化与智能化的尖端技术。其中视觉产品作为机器的“眼睛”,在工业场景中变得不可或缺。... 更多内容
Gisela Sick夫人是我们(SICK AG)创始人Erwin Sick博士的爱妻,也是德国瓦尔德基希的一名荣誉市民,11月8日,她迎来了自己的百岁诞辰。 为表祝贺,大家在瓦尔德基希的Gisela Sick Bildungshaus举办了一个小型招待会。无论是过去、现在还是将来,Gisela Sick夫人的处世态度和价值观在SICK企业中始终起到决定性的作用。... 更多内容
越来越多的工业生产企业,包括越来越多的中小型制造企业,将机器人应用视为应对行业多样化和紧迫挑战的机遇。人机协作的趋势日益明显,但所有相关参与方都需要对协作机器人应用的安全性和可靠性充满信心。SICK 在实施过程中为各行各业的用户提供支持,并通过交钥匙型产品组合提供完整的安全系统和服务,打造开放通道实现可靠生产率。... 更多内容
未来将如何运输产品和货物?我们如何以更节约资源的方式进行生产?我们如何更好地实现数据可视化,从而简化我们的日常生活和工作?24 支团队在 SICK Solution Hackathon(SICK 解决方案黑客马拉松)上向自己提出了这些问题,探究了现有的界限,并将科幻小说变成了科学事实。这些年轻的开发人员得到了黑客教练的支持——即来自 SICK、SAP、Bosch Rexroth、Trumpf、NTT... 更多内容
疫情的常态化,令客户通过展会和西克近距离面对面交流的机会大大减少。模板化的全景云上展会,为数字化市场营销赋能,让您随时随地逛展。在数字化大背景下,云展会是企业营销与选品及商务社交的场合,是紧跟时代步伐、满足客户个性化需求的重要举措之一。西克以“智能连接世界-SICK传感器综合解决方案”为主题的首届云展会,收获了众多客户的好评。... 更多内容
随着电动汽车近年来在国内的普及,传统“充电”模式较长的耗时,给不少车主带来“里程焦虑”。“换电”模式的出现大幅度改善了这类问题。 同时,“换电”也让商用车、轻卡、重卡在其应用中更节能高效。在强烈的用户诉求及“碳中和”等政策的引领下,“十四五”期间国内换电站的建设有望迎来爆发。从目前触及的应用中,可以看到其使用传感器的共性,SICK的光电、接近、激光测距、3D视觉、安全产品等都收到了较大的需求。我们将这些应用记录成如下手册与大家分享:... 更多内容
“Women in AI & Robotics”是人工智能和机器人技术领域的全球专家网络。在 SICK Solution Hackathon(SICK 解决方案黑客马拉松)上,来自该协会的五位年轻女性发挥了自己的技能和专业知识,使用先进的硬件和软件解决日常生活和行业中面临的挑战。他们是来自 16 个国家的 100 多名参与者中的一部分,这些参与者们只有 48 小时的时间来开发创新的物联网解决方案。我们采访了... 更多内容
如今,仅仅实现单个流程和生产步骤的自动化已经无法满足要求。现代生产和物流环境需要高效的整体解决方案,必须将解决方案视为一个整体。而整体解决方案则需要 HIKROBOT 和 SICK 的密切合作。作为一家全球制造商,HIKROBOT 公司拥有丰富的产品系列,包括各种机器人类型和内部开发的软件平台。该公司的机器人广泛用于各个行业,从食品工业和消费电子到汽车和制药业。通过 SICK 公司的 nanoScan3... 更多内容
运行复卷机时有哪些风险因素?芬兰家族企业 Reka Kaapeli Oy 在回答这个问题时得到了 SICK 的有力支持。在评估结束时,决定为该设备配备现代化的保护装置,从而提高其生产率。... 更多内容
机器人和自动导引系统承担着越来越复杂的任务,并从理论上保证了高可用性和生产率。但在这个过程中经常会发生故障。智能、混合以及基于不同技术传感器的整体系统提供了相应的补救措施。... 更多内容
生产和内部物流相辅相成,共同成长。随着自动化和数字化的不断进步,这两个此前被严格划分开的独立领域走上了共同成长的道路。移动平台、AGV(自动导航车)和移动机器人在这里发挥着关键作用。作为长期合作伙伴,技术专家 Asseco CEIT 十分信赖 SICK 的传感器解决方案。如今,CEIT 再次依靠 SICK 的专业安全知识开发其新型 AGV(自动导航车)。... 更多内容
Velux 代表着高品质的窗户和与之配套的配件。为了始终提供理想的解决方案,公司的软件部门开发了一个应用程序,用于实现生产和质量管理的自动化。Velux 还利用图像处理技术使制造和装配流程更加高效——得益于 SICK 的人工智能和 Deep Learning,Velux 正在进一步提升效率。... 更多内容

匹配 73 - 96 157

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.