SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜索限制

157 匹配:

匹配 97 - 120 157

BASF 正在推动室内和户外区域内部物流的自动化及数字化。在瑞士 Kaisten(凯斯滕)基地,通过与合作伙伴 Stäubli WFT 和 SICK 共同开发的自动导引系统来实现。... 更多内容
这款公共汽车被称为 GACHA——一种用于公共短途交通的自动驾驶车辆。芬兰技术公司 Sensible 4 与日本消费品牌 MUJI 一起在赫尔辛基 (Helsinki) 展示了 GACHA。在各种传感器的帮助下,GACHA 能够设法避开障碍物并识别道路。... 更多内容
多年来,一提到在生产中使用机器人首先想到的是在汽车行业中遇到机器人的画面。在高高的围栏后方,巨大的机械臂正在组装沉重的车身零件。然而,机器人已经发生了变化,如今它们的任务领域十分广泛。人与机器人之间的灵活协同是机器人应用的最终目标——没有围栏,无需预编程的流程,但却始终保持安全。安全系统和服务战略产品管理主管 Fanny Platbrood 解释了做到这一点需要什么条件。... 更多内容
当 Aztro 与其长期合作伙伴 SICK 就客户在输送带上的检测问题进行商讨时,SICK 借此机会展示了一款具有市场所需功能的新型传感器。... 更多内容
未来,小型公司也将越来越关注工业机器人的自动化。位于康斯坦茨的 fruitcore robotics 公司开发了 HORST 工业机器人,用于灵活且易于实施的自动化解决方案。SICK 的安全解决方案和工业图像处理解决方案会在安全要求和大量新任务方面提供有力支持。... 更多内容
Steering Machines 的自动导航车和自主式移动机器人 (AMR) 大幅提高了工业生产力——并且,它们均使用了 SICK 传感器解决方案。两家公司携手合作,为 Comexi 的生产提供了稳定且可靠的解决方案。Comexi 是一家活跃于软包装领域、从事印刷和加工行业资产设备制造及销售的跨国公司。... 更多内容
在疫情期间,快速准确地搬运纸箱,例如卸垛和拣选,比以往任何时候都更加重要。虽然全球经济屡次面临封锁并且频繁暂停,但物流业却蓬勃发展,以满足对救生药品、疫苗和医药产品急剧飙升的需求。欧洲制药行业的一家专业物流合作伙伴需要三台高分辨率的精密机器人摄像机,用于一个卸垛系统和两个拣选系统。这家企业很快就选择了 SICK 的 Visionary-S CX,并搭配 Neadvance 的软件,构建了理想的解决方案。通过... 更多内容
自主移动机器人正在越来越多地影响着我们的日常生活:修剪绿地、打扫客厅、清洁窗户……如有需要,它们甚至可以不眠不休地工作。但是除了这些常见应用之外,MetraLabs 的产品组合所能做到的远不止于此:作为拥有丰富实践经验的移动服务机器人专家,能够提供适合各种领域和功能需求的移动机器人。从零售业的库存盘点机器人到消毒机器人,再到用于内部物流的小型自动堆垛车,所有机型都有一个共同点:借助 SICK 的安全激光扫描仪和... 更多内容
GO BEYOND。Discovery #18 分散决策,自主执行:IO-Link 为以简单且低成本的方式将智能传感器的功能范围用于自动化铺平了道路。在此背景下,AHS/AHM36 系列新型绝对值编码器配备了 IO-Link 接口。这意味着现在可以使用更多功能——例如诊断数据,如温度和运行时间以及可配置的输入和输出引脚。所谓的智能任务能够直接处理传感器中的数据,并为 SICK 的功能扩展传感器系列开辟新的应用可能性。... 更多内容
鲜有填补空白者能够如此创新:通过新的SOTO,机器人技术公司 Magazino 开发了一个供应链机器人,用于以前没有自动化的生产中间区域。同时在与 SICK 的合作中,设计了一个用于生产线装配的移动机器人。这场革命将在汽车制造和许多其他行业大显身手。... 更多内容
又到了一年中的平静时光......对吗?... 更多内容
75 年来,SICK 从德国南部的一家小公司发展成为拥有 10,000 多名员工的全球企业。SICK 如何维持全球网络与本地节点之间的平衡?公司的全球化对其文化和价值观有什么影响?企业文化如何支撑起“内部”的全球化?... 更多内容
Sick 博士如果仍在世,将有111岁高龄,并且总是紧跟时代脚步——致力于通过技术进步造福人类。今年,我们庆祝公司成立 75 周年。公司深厚的历史底蕴不断激励我们努力塑造更美好的未来。... 更多内容
SICK 数字化制造主管 Fabian Schmidt 解释了对他来说,“成长性思维”、有意义的数字化和已实现的价值主张是如何联系起来的。... 更多内容
GO BEYOND. Discovery #7 如需将 IO-Link 设备集成到控制器中,同时还要访问设备参数或者采集诊断信息,则将需要对多个非循环的请求进行编程,同时必须研究分析多种不同的设备、参数和复杂的数据类型。作为基于软件的开放式服务,SICK 的 Function Block Factory (FBF) 可自动创建功能块,显著降低执行成本,而这不仅在访问设备参数时可以做到,在访问... 更多内容
GO BEYOND. Discovery #6 是否存在能够自动识别机器中的所有 IO-Link 设备 的工具?如果让设备说明 (IODD) 能够自动下载岂不是两全其美?在整个生命周期中对 IO-Link 设备进行参数设定和监控,不受控制系统和现场总线影响,不也符合具有未来前景的机器方案和工业 4.0 的要求吗?这三个问题有一个共同的答案: SICK 的 Fieldecho。... 更多内容
在夏季,佩戴太阳镜,涂抹防晒霜,防止它的伤害。但它却可以让病毒无所遁形。它就是“紫外光”。紫外光对皮肤和眼睛有伤害,但在杀灭病毒方面十分有效。因此,现在紫外光在空间消毒的应用非常广泛,也很成功。为了在这些应用中对人员提供保护,人们研制了专用的机器人。中国初创公司 Youibot 在这方面采用了 SICK 成熟的移动平台控制解决方案 nanoScan3。... 更多内容
中间件和垂直整合的力量:遵循灵活的未来战略,SICK 早在几年前就创办了若干内部初创公司。原理:富有远见的初创公司管理和与集团现有部门的联网可产生协同作用。这保证了良好的信息交换过程。例如,初创公司的员工能够快速从销售部门获得反馈,了解客户想要的是哪些新方法。嵌入连通性/中间件初创公司后,SICK 实施了越来越多的采用垂直整合方案的项目。... 更多内容
数字化的成功浪潮:SICK 的新型测量设备确保船舶能够可靠地进行排气净化。不仅如此,设备所提供的数据还开启了面向未来的新应用可能性。这归功于我们拥有云端数字双胞胎。 2020 年 1 月 1 日,一项重要的更新生效:由国际海事组织(IMO)颁布,一个致力于船舶安全与环境相容性的联合国机构,其降低了国际水域的燃料含硫限值。由于大部分船舶都采用重油驱动,排放大量的二氧化硫,因此这项修改对很多船运公司来说都迫在眉睫:全世界有大约... 更多内容
第四次工业革命。数字化转型。对很多企业来说这些话题过于宏大,所以有些企业在行动上仍然谨小慎微也就不足为奇。SICK 通过新的工业 4.0 学习服务项目,支持客户构建该领域的能力和专有技术,并以较低的成本迅速实现优势。尤其是在这段时间,数字化已渗透到我们的生活中,开辟了几年前仍不可想象的路径。这也包括数字化学习。 ... 更多内容
2019 年,SICK 在弗莱堡开启了通往 4.0 NOW Factory的大门。在这期间,不仅是访客能够一窥生产的究竟,Joachim Schultis,光电传感器和光纤业务负责人,也能对工厂本身进行了解。Schultis 和他的团队在过去几个月从企业中获得了哪些认识?他就此与 SICK 传感器博客进行了交谈... 更多内容
未来早已开始:工业 4.0 是具体的,现在已实现。移动平台及其可靠的控制器是这一发展趋势的重要组成部分。自动导航车,简称 AGV,越来越多地占据了这个世界的生产和仓储车间。未来避免碰撞,无人驾驶车辆必须学会视物。CEIT,SICK 在斯洛伐克的合作企业,采用了 Visionary-T DT。即使在不利的光照条件下,这一 3D 视觉传感器也能在预定义的三维空间内检测碰撞风险。例如,它能可靠地识别车道中突起于不同高度的暗障碍。... 更多内容
机器制造公司 BalTec 开发了一款新型电动铆钉机。伺服电机承担了之前的气动驱动装置的工作,让连接技术的效率和速度大幅提高。这让 BalTec 在行业中树立了新的标杆。紧锣密鼓的开发过程中,寻找更佳的安全装置合作伙伴,SICK当仁不让。... 更多内容
质量管理日益重要。如一些食品丑闻报道所揭示的那样,在食品工业,对于制造商来说更重要的是保障保质期。因此,德国生态产品生产商 Midsona 选择了 SICK 的 Label Checker。该厂商安装了该紧凑型质量管理系统,用以保障包装上的保质期不会缺失。利用工业图像处理解技术使制造流程更加高效且更具竞争力的一个好例子。SICK 对此提供了与客户的要求精确匹配的 2D 和 3D 工业图像处理解决方案,并且经常通过... 更多内容

匹配 97 - 120 157

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.