SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜索限制

157 匹配:

匹配 25 - 48 157

在全球科技飞速发展的浪潮中,半导体行业正迎来前所未有的机遇与挑战。作为现代电子技术的核心,半导体在通信、计算机、消费电子、汽车电子等领域都有广泛应用,是推动科技进步的关键力量。然而,随着半导体市场的竞争日益激烈,如何提高生产效率、确保产品质量以及降低成本成为了摆在企业面前的重要课题。... 更多内容
金属制造业和矿业的碳足迹约占全球碳足迹的 8%。钢铁工业尤其会产生大量的 CO2,因为 70% 的煤和焦炭被用于高炉炼钢1。目前,每生产一吨钢就会产生 1.85 吨二氧化碳2。在矿业和炼钢厂使用替代燃料将有助于减少排放。下文将介绍如何实现这一目标,以及 SICK 的哪些传感器可为这些过程提供支持。... 更多内容
数字化革命如火如荼。不足为奇:自动化流程结构不仅意味着成本的大幅节约,还能提高生产率和透明度,甚至让人工流程也能从中受益。这对包括 JentnerGroup 在内的许多行业参与者来说,具有巨大的吸引力。在寻找能够使工作流程自动化,同时还能跟踪所有相关流程的方法时,公司寻觅到了 SICK 的 Tag-LOC System。该系统专为实时定位和跟踪物料、载体和地面运输工具而开发。... 更多内容
对许多应用领域的用户而言,一边翻阅厚厚的手册和资料,一边配置传感器,这并非易事。再加上不同的漫反射光电传感器适用于不同的应用和用例,因此需要大量的知识,更是增加了复杂性。... 更多内容
优化的流程可确保工作更加顺畅,提高生产率,助力公司成功。EDEKA 非常清楚这一点。作为食品和饮料行业的代表,该公司发现在货物入库等方面存在着巨大的改进潜力:具体来说,货物被装在来自不同制造商的托盘上由卡车运送,这些托盘分别属于托盘押金和托盘共用系统。对入库的押金托盘进行人工分级需要投入大量资源,因此存在着不容忽视的错误隐患。为了避免由此产生的成本、节省资源并提高流程质量和透明度,EDEKA 与 SICK... 更多内容
实现物流过程自动化,减轻员工负担,同时提高效率、灵活性和安全性——剃须刀制造商 Wilkinson Sword 借助移动机器人实现了这些目标。GESSbot 配备了先进的传感技术,确保在所有加工流程中安全地移动锋利的货物。... 更多内容
作为锻造技术中心,卡芬堡 Krenhof 公司拥有数十年的丰富经验。这家奥地利公司为汽车、航空航天和建筑等行业提供锻造产品。公司采用了能够承受锻造厂极端恶劣条件的先进技术。其中就包括 SICK 公司的激光扫描仪系统和成熟的软件解决方案 Heitec Systemtechnik。它们共同告诉机器人要抓取的确切位置。... 更多内容
从机械指令的规定上看,风力发电站属于机器,因此必须满足有关系统安全的法律要求。这一点尤为重要,因为机舱和转子均重达数吨。在这些部件上执行维护作业的人员必须受到保护,以免被移动的部件所伤害。凭借在安全领域数十年的丰富经验以及广泛的风力发电站安全传感器产品组合,SICK 已为能源转型做好准备。经过认证的全球安全专家网络可对风力发电站进行风险评估、规划和验收,从而确保合规。... 更多内容
在保加利亚 Tsarimir 工厂发生火灾后,Liebherr-Transportation Systems 只用了六个月就重建了两条生产线,同时还完成了重大升级。从规划到工厂建设,Liebherr-Transportation Systems 奥地利公司的专有技术和 SICK 奥地利公司的安全专业知识发挥了重要作用。... 更多内容
专注于户外安全防护的outdoorScan3安全激光扫描仪在2023年10月份迎来了上市以来最大的批量订单——将应用于上海振华在沙特NEOM新城码头的30台轮胎吊项目,并在去年已经在意大利的MCT港口的岸桥设备上(STS Machine)率先被采用。... 更多内容
合成燃料将在航空和海运业中发挥核心作用。然而,这些新型燃料也会产生新的燃烧排放物。SICK 的传感器技术能够可靠地测量这些排放物。本次推出的是我们脱碳系列主题文章的第四部分,聚焦航运。... 更多内容
Orfer Oy 是芬兰食品行业包装和自动化系统的领先供应商。其与 SICK 共同打造的 3D 视觉解决方案可确保包装机器人正确识别和包装所有面包。... 更多内容
2023年高工锂电年会已于近日圆满落幕,西克作为参展商之一,积极参与并呈现了西克在锂电池制造环节的自动化技术与智能解决方案; 如今,锂电行业依旧保持着快速发展的活力与动力,同时也面临着挑战;未来西克也将持续深耕锂电行业,用出色的智能传感技术助力锂电行业发展。... 更多内容
装满沙拉三明治或鹰嘴豆泥的容器在传送带上一闪而过。目前实际生产了多少,还差多少才能完成所有订单?奥地利“NENI am Tisch”公司的专家们想要知道准确答案。关键就在 SICK 的传感器技术。... 更多内容
每一个想法、每一个创新、每一个智能解决方案都始于我们强大的团队。我们一起让不可能变为可能。... 更多内容
去碳化大趋势正在引发能源行业的变革。能源来源和所用能源的比例正在迅速发生变化。我们注意到,现有的发电站正在相应地改变其燃烧过程。一些能源公司关闭了低效的化石燃料发电站,转而建造基于清洁能源的发电站。或者直接投资可再生能源。  ... 更多内容
浙江和江苏,是中国制造业先进发展区域,完整的产业链,众多的供应商,形成颇有影响力的产业集群。在这些行业中,有不少智能工厂、转型升级、践行工业4.0的范例和成功案例,我们为您整理了相关解决方案,以及西克可以提供于实现这些方案的产品,助力您的企业实现工业智能化的转型。 ... 更多内容
在机床行业,高精度和自动化是决定生产效率和产品质量的关键。IME电感式接近传感器以其出色性能和非接触式检测方法,成为机床制造的智能工艺引擎。现在,让我们深入了解IME在机床行业中的巧妙应用,如何为您的生产流程注入更多的智能和高效性。 ... 更多内容
在当今的机场运营中,智能化和高效化的需求越来越高。行李处理、包裹分配和监控等环节都对传感器的性能和可靠性提出了严格的要求。针对这些需求,SICK公司的G6光电传感器以其出色的性能和广泛的适应性在机场行业中发挥着重要作用。 ... 更多内容
如今,随着科技的快速进步,传感器已经不再是单纯的数据收集工具,而是成为了连接物理世界与数字世界的桥梁。本文将介绍三种新一代传感器:Lector61x图像读码器(液态镜头版本)、OD7000高精度位移传感器以及picoScan150 2D激光雷达,它们在各自领域中都具有领先的技术优势和应用价值。 ... 更多内容
在许多不适用物理防护装置的机器上,电敏保护装置 (ESPE)(如安全光幕和安全激光扫描仪)被用作防护装置。例如,在将货物从一个生产区运输到另一个生产区的输送线上。在大多数情况下,这些应用要求电敏保护装置允许某些物体通过保护区域,同时对人员的存在做出反应。较常见的安全物流过程实现方法是,在物流过程期间借助额外的传感器将电敏保护装置暂时 "Muting"。当然也有其他不需要 Muting、而是采用安全算法来区分人和物料的解决方案。本文探讨了这一主题,举例说明了通过电敏保护装置实现安全物流过程方法,并就如何为应用选择合适的解决方案提供了一些建议。... 更多内容
当所有人都在讨论人工智能语言模型时,真正有趣的事情却发生在工业应用领域。人工智能所创造的可能性和机遇正在飞速增长。借助 SICK 的摄像头和传感器,Cognistic 可提供基于人工智能的视觉解决方案,不仅能解决复杂的问题,还能为增长和创新创造新的视角。... 更多内容
随着⼯业4.0概念不断地在各类型制造⾏业中被应⽤,智能制造成为了现阶段炙⼿可热的话题之⼀。作为其中的重要⼀环,物流自动化逐渐成为了⼀种趋势。许多制造型企业开始思考如何提⾼工厂内物流的⽆⼈化及⾃动化程度,以物流4.0为目标,进一步提高生产效率的同时,进行降本增益。... 更多内容
元宇宙:按照我们的理解是指物理和虚拟世界融合的数字、三维并交互的空间。“工业元宇宙”为我们开启了产品开发以及与客户合作的全新方式。SICK 有一支专门的 Think Tank 团队时刻关注这一主题。虚拟化项目经理 Arnd Sörensen 在我们的播客 SICKnificant 中解释了它带来了哪些可能性。... 更多内容

匹配 25 - 48 157

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.